International News Releases

Silicon Labs力助Yeelight易来快速推出其首款支持Matter的人在传感器

采用Silicon Labs MG24无线SoC的Yeelight Pro P20人在传感器
可为跨多个生态系统的智能家居应用场景提供可靠、安全和超低功耗的连接

中国,北京-2023年1月6日 – 致力于以安全、智能无线技术,打造更加互联世界的领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)和智能照明行业的领军者Yeelight易来今天宣布,Yeelight易来在其推出的首款Yeelight Pro P20人在传感器中,采用了Silicon Labs的MG24 2.4GHz无线片上系统(SoC),以支持Matter 1.0技术标准,从而推动智能家居产品跨生态系统的互操作性,提供高度可靠、更加安全和低功耗的无线网络体验。Yeelight Pro P20人在传感器将于2023年国际消费电子展(CES 2023)期间,在美国拉斯维加斯的威尼斯展览中心(Venetian Expo)的50326号Yeelight易来展位上展出。

Yeelight Pro P20人在传感器是一款面向全球市场设计的精密传感器,在传感功能上实现了主被动双模检测模式,红外判断人体及雷达检测微动,并利用多重算法进行精确判定。P20传感器由电池供电,在电池模式下可使用3年以上。它的磁性底座使得安装更加便捷。为了满足更多智能家居生态系统的接入要求,Yeelight易来决定采用最新的物联网连接标准Matter,以创建一系列可以跨现有生态和多种协议智能家居产品,从而创建统一的智能家居体验。

在经过充分的评估和测试后,Yeelight易来选择了Silicon Labs于2022年早些时候推出的MG24 2.4GHz无线SoC来完成物联网连接和主控功能。Yeelight易来相信,MG24无线SoC将使Pro P20传感器的优势得到充分发挥,并在支持Matter物联网标准的同时,可以使智能家居系统设备实现更加智能和安全,同时保持低功耗或更长电池续航时间。基于双方的技术特性和Matter的联网优势,Yeelight易来推出的支持Matter标准的智能家居产品将以其高度的易用性和广泛的适用性去吸引更多客户。

Silicon Labs无线产品营销高级总监Dhiraj Sogani表示:“我们非常高兴地看到,在Matter 1.0标准发布后,Yeelight易来可以在如此短的时间内迅速推出其采用MG24无线SoC的、支持Matter 1.0的人在传感器产品。作为半导体领域最大的Matter程序代码贡献者,Silicon Labs将进一步加强与生态伙伴的合作,推出更多支持Matter和符合Matter标准的产品,以帮助我们的客户打破连接壁垒,实现互联互通。我们将支持客户在包括智能家居在内的更多物联网边缘领域开发创新设备。”

MG24是符合Matter标准的超低功耗无线SoC产品,支持Matter、Zigbee、OpenThread、低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)、蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)、专有协议和多协议操作。MG24内置人工智能/机器学习(AI/ML)加速器,可为边缘计算应用实现高达4倍的性能提升和多达6倍的能效提升,是各种智能家居、医疗和工业应用的理想选择。Yeelight Pro P20人在传感器可实现不同品牌和生态系统的物联网产品之间的互联互通,为终端消费者提供便捷的连接和简洁的使用体验。

Yeelight易来首席技术官兼研发负责人Wilson Wei说道:“我们很荣幸能够在物联网领域专家Silicon Labs支持下推出Yeelight Pro P20人在传感器。Yeelight易来作为Matter社区的积极参与者,通过采用Silicon Labs的MG24无线SoC、软件和开发工具,在短时间内就成功开发了这款支持Matter 1.0的设备。Silicon Labs提供的支持帮助Yeelight易来最大限度地减少了射频、协议和认证方面的工作和投入,从而使我们能够专注于开发Yeelight Pro P20人在传感器这样的高性能、低功耗产品。符合Matter标准的产品可以为全球用户提供跨生态系统的选择和应用便利性。”

作为智能家居领域的新兴标准,Matter 1.0的发布将解决智能家居市场通信标准的碎片化问题,从而使该市场充满无限可能。Silicon Labs一直以来都与包括Yeelight易来在内的全球物联网设备厂商通力协作,为智能家居生态系统运营商及终端客户加速开发符合Matter标准的高性能系统设备。这些设备将在进一步释放物联网潜力的同时,还将得益于MG24的超低功耗,P20人在传感器可在电池模式下使用3年以上,也可支持线路供电模式。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

关于Yeelight易来

Yeelight易来已成功向全球200多个国家和地区出售超过8000万件产品。公司丰富的产品矩阵可满足家庭的所有照明需求,包括基础照明、台上照明、吸顶灯、氛围灯和智能灯光控制等。该品牌实现了与全球主要AIoT平台的广泛集成,如Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings、Apple Home、Razer Chroma、Yandex、IFTTT等。Yeelight易来致力于为全球用户带来最佳智能照明体验!欲了解更多信息,请访问https://en.yeelight.com/。公关联系请发送电子邮件至pr@yeelight.com。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com