International News Releases

芯科科技与Arduino携手推动Matter普及化

双方的合作可助力开发人员在两分钟内将新开发板配置入网

Image preview

 

致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前宣布,公司与开源硬件和软件领域的全球领导者Arduino建立了新的合作伙伴关系,将支持Arduino开发者社区的3,300万用户更好地实现Matter over Thread应用的无缝开发。Arduino的首个Matter软件库是与芯科科技合作开发的,目前可在芯科科技的xG24 Explorer套件和基于xG24的SparkFun Thing Plus Matter - MGM240P开发板上使用。

芯科科技大众市场销售和应用副总裁Rob Shane表示:“Arduino的简捷性、易用性和强大的开发环境使其极具吸引力,并汇聚形成了超过3,300万用户的社区,无论他们是刚刚入门的创客,还是拥有丰富开发经验的专业人员。通过将Arduino的软件库与芯科科技的硬件相结合,开发人员可以同时利用两方面的优势,以及我们面向Matter的领先的安全性、能效和处理能力。”

代码示例、参考设计、文档等内容现已可通过Arduino Core for Silicon Labs Devices GitHub页面访问并获取。

Arduino助力芯科科技开发人员加速Matter开发

Arduino是一个面向所有人提供硬件产品、软件解决方案和云服务的生态系统。与整个项目的开源性质一致,在Arduino集成开发环境(IDE)中使用的编程语言多年来一直在发展和演进,这要归功于其高度参与的社区和用户群的投入,他们经常为平台做出贡献,使其能够满足嵌入式计算市场不断变化的需求。Arduino直观的界面和极易使用的特点使其成为所有人的最爱,从初学编码的学生到企业开发人员。此次建立的新的合作伙伴关系标志着在这个方向上又迈出了至关重要的一步,降低了进入门槛,使得开发Matter设备比以往任何时候都更加容易。

Arduino公司首席执行官Fabio Violante说道:“为创新者赋能一直是Arduino的核心使命,而我们与芯科科技的合作又将这一承诺推向了新的高度。此次合作代表着我们在面向自己的社区和更多开发人员普及Matter应用开发方面跨出了重要一步。通过将Arduino的简易性和强大的开发环境与芯科科技领先的硬件功能相结合,我们将为用户提供独特的易用性和先进功能。我们很高兴能与芯科科技携手为物联网(IoT)领域的下一波创新铺平道路。”

事实上,Arduino的共享软件资源非常强大,拥有广泛的预编译库,可以帮助开发人员快速启动和运行他们的新设备。在内部测试中,芯科科技的工程师们能够在两分钟内将一块新的开发板设置为一个Matter设备,并准备好在新的网络中进行调试。这标志着前行路上的重要一步,因为它使Matter开发比以往任何时候都更容易、更简单、更快速。

此次合作第二阶段的重点是将新硬件推向市场

完整的Matter开发平台同时需要硬件和软件,作为Arduino和芯科科技合作的第二阶段,两家公司将共同开发大获成功的、适用于小型设备的Arduino Nano系列开发板的新产品。该系列的新产品将采用芯科科技的MGM240模块。

该模块基于MG24片上系统(SoC),采用Matter、Thread和蓝牙®协议来提供无线连接功能。凭借ARM®Cortex®-M33内核、10dBm输出功率、低电流消耗以及获得最高的PSA 3级认证的安全性等关键特性,Arduino开发人员可以打造出强健、快速、节能的应用,同时保护终端用户的隐私。包括高达1536 KB闪存、256 KB RAM的大容量存储和多达32个GPIO可以提供Matter所需的存储容量和可扩展性。

Arduino和芯科科技的合作将推动简化物联网开发的目标加快实现

Arduino和芯科科技之间的新合作伙伴关系,是芯科科技实现尽可能容易和方便的物联网开发这一持续性目标的一部分。为了实现这一目标,芯科科技不仅与一些全球领先的开发工具提供商合作,例如Arduino,而且还在改进自己的开发工具。随着今年晚些时候Simplicity Studio 6的发布,芯科科技的工具将实现一次重要的提升。下一个版本的Simplicity Studio将允许开发人员集成他们自己喜欢的集成开发环境,这意味着他们可以在自己喜欢的环境中使用自己喜欢的语言对设备进行编程。关于芯科科技对内对外如何考量,以使开发人员的工作更轻松,可以通过如下内容了解:

关于Silicon Labs

我们是致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商。想要了解更多信息,请访问www.silabs.com。

关于Arduino

Arduino是全球领先的开源硬件和软件公司。Arduino旨在为任何打造交互项目的人提供易于使用的平台,并且已经拥有了一个不断壮大的社区,可以适应新的需求和挑战,产品已涉足物联网、可穿戴设备、3D打印和嵌入式等领域。截至目前,Arduino社区的活跃用户已超过3,300万。