International News Releases

シリコン・ラボ、Bluetooth® Meshの機能拡張およびネットワーク 照明制御の新たな標準プロファイルをサポート

シリコン・ラボのシリーズ 2 Bluetooth SoC全製品でBluetooth の新たな機能および規格に対応

米国テキサス州オースティン、よりコネクテッドな世界のために安全かつインテリジェントなワイヤレス技術を提供する先進企業のシリコン・ラボラトリーズ(NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ)は米国時間2023年9月19日、Bluetooth Meshを使用する商用・産業用照明に単一の規格を提供することを目的としてBluetooth Special Interest Group (SIG)が同日発表した新たなBluetooth Meshの機能拡張、およびNetworked Lighting Control (ネットワーク照明制御 以下、NLC)の新規格について、同社製品が対応している旨を発表しました。

シリコン・ラボの産業・商業ビジネスユニット担当バイスプレジデントのRoss Sabolcik(ロス・サボルシック)は、次のように述べています。「Bluetooth SIG が9月19日にリリースした新たな機能強化およびプロファイルは、シリコン・ラボ製品搭載のデバイスでご利用いただけます。当社はこの発表により、お客様の製品の最適化、コスト削減、そしてセキュリティ強化が可能となることを非常に嬉しく思います。2017年にBluetooth Meshがリリース以来、シリコン・ラボ製品は対応しており、ビルディング・オートメーション、予知保全、商用照明など数え切れない事例において、お客様がBluetooth Meshの規格を採用できるようサポートしてきました」

 

シリコン・ラボBluetooth SoCおよびモジュールにおいて利用可能な新機能

シリコン・ラボの各デバイスは、次の新たなBluetooth Mesh機能拡張に対応しています。

  • デバイス・ファームウェアのアップデート:Bluetooth Meshの展開には多くの場合、数百のノードがあり、ファームウェアによってピーク状態の維持、脅威からの保護、ネットワークの最新機能を利用できる状況が作られます。シリコン・ラボのデバイスのファームウェアのアップデートは、このプロセスを大幅に簡略化します。オペレータが1台のデバイスをアップデートすると、同時にネットワーク上の残りの部分にもアップデートが実行されます。
  • リモート・プロビジョニング:Bluetooth Meshの初期バージョンでは、ネットワークオペレータは各デバイスを個別にプロビジョニングする必要がありました。これはコストと時間がかかるものであり、環境によっては危険を伴う作業でもありました。リモート・プロビジョニングを使用すると、オペレータが新しいデバイスの近くにいる必要がなく、ネットワークを通じてデバイスのプロビジョニングが実行されます。
  • 証明書に基づくプロビジョニング:偽造デバイスのネットワークへの侵入を防止するため、製造プロセス中に固有の証明書をデバイスに挿入し、オペレータがネットワークへの新たなデバイスの追加を認証できるようになります。
  • プライベート・ビーコン:ネットワーク・セキュリティを強化すると、プライベート・ビーコンは暗号化を利用して、ネットワーク外で共有されるビーコン内の静的情報を排除します。これにより、ネットワーク上のデバイスおよびそのユーザーが悪意のある攻撃者によって追跡されることはなくなります。

これら4機能は、BG21、BG22、BG24、BG27 SoCsおよびモジュールに採用されています。

 

標準化されたネットワーク照明制御デバイスプロファイルにより商業用照明の相互運用性が向上

Bluetooth技術が人々の生活にこれほど浸透した理由の1つは、「規格」への信頼性です。PC、ヘッドフォン、ゲーム・コントローラー、車両エンターテインメント・システムなど、無数のデバイス間で行われるBluetooth接続はすべて、規格を通じて機能します。規格こそが各プロファイルの信頼を構築・確立し、デバイスの幅広い利用を可能にします。

デバイスプロファイルの新たなNetwork Lighting Control (NLC)バンドルのリリースを通じて、Bluetooth SIGはこれをさらに新たな段階へ進化させようと努めています。標準化されたプロファイルが相互運用性、拡張性を向上させ、現場作業の統合を容易にし、Bluetoothエコシステムを成長させます。Bluetoothの新たな拡張機能に対応するシリコン・ラボBluetooth SoCファミリーおよびモジュールは、周囲光センサー、基本的なシーンセレクター、調光器、基本的な照明器具コントローラー、および占有センサーのNLCプロファイルをもサポートします。

シリコン・ラボ デバイスとBluetooth Meshを組み合わせて、新たなソリューションを今すぐ構築しましょう

本日発表した新しいBluetooth Meshの機能拡張の活用にご興味のある方は、最新のSDKをダウンロードし、シリコン・ラボへお問い合わせください。さらにシリコン・ラボでは、開発者の皆様向けに、Bluetooth Meshやその他のBluetooth IoTツールについて詳しく学ぶことができるエデュケーション・リソースを当社ライブラリにてご用意しています。詳細は下記のリンクをご覧下さい。

 

シリコン・ラボについて

シリコン・ラボ(Silicon Labs、NASDAQ: SLAB)は、よりコネクテッドな世界のために安全かつインテリジェントなワイヤレス技術を提供するリーダーです。当社は、統合型ハードウェアとソフトウェア・プラットフォーム、直感的な開発ツール、比類のないエコシステム、堅牢なサポートにより、高度な産業、商業、家庭、およびライフ・アプリケーションの構築において理想的で長期的なパートナーとなることができます。当社は、開発者が製品ライフサイクルを通じて複雑なワイヤレスの課題を解決し、業界を変革し、経済成長と生活改善を実現するための革新的なソリューションで、市場への迅速な投入の簡素化を容易にします。詳細は(Silabs.com)をご参照ください。

 

Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商品名は商標である可能性があり、各所有者にその権利が帰属します。