International News Releases

Silicon Labs啟動「Works With開發者大會」,引領未來物聯網發展

擴展其針對Matter、Wi-SUN、Amazon Sidewalk和Wi-Fi 6等協定之產品系列

台北訊-2022年9月14日- 致力於以安全、智能無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB) 今日宣布推出一系列新產品,進一步擴展其以多重協定支援、互操作性驅動及穩健安全而著稱的產品系列,同時並將推動Matter、Amazon Sidewalk、Wi-SUN及 Wi-Fi 6等物聯網新技術創新,引領物聯網發展趨勢。

在Silicon Labs一年一度的「Works With開發者大會」開幕主題演講中,Silicon Labs執行長Matt Johnson詳細闡述物聯網時代的新風貌,藉由在技術廣度、專業深度以及對物聯網無線市場的關注,Silicon Labs已躍升為完全專注於物聯網業務的領導廠商。

Silicon Labs執行長Matt Johnson表示:「2025年全球預計將有270億台物聯網連網裝置,代表每人約擁有3至4台裝置。我們的第二代平台系列產品和其發展藍圖著眼於連接性、互操作性、電源效率和安全性,Silicon Labs的願景是能為所有這些裝置提供支援和服務。」

第二代平台無線SOC系列在物聯網日益成熟之際推出,市場也正尋找整合硬體、軟體、安全性、工具和相關支援的物聯網平台,而非單點解決方案。事實證明此規劃的正確性,因為自從2019年第二代平台系列推出第一款產品以來,Silicon Labs在IoT的收入幾乎翻倍。如今,Silicon Labs在第二代平台的成功基礎上擴大其產品範圍,包括以下四類新產品:

  • 完整的Matter開發解決方案,支援基於Matter over Wi-Fi、Matter over Thread、低功耗藍牙(Bluetooth Low Power (LE)) 部署,以及Matter到Zigbee和Z-Wave的橋接,上述所有解決方案預計在今年秋季Matter 1.0發表前完成。
  • 首款支援完整連接的端對端Amazon Sidewalk開發平台。Silicon Labs的Pro套件支持 Amazon Sidewalk透過Secure Vault™、sub-GHz及低功耗藍牙連接;以及為Sidewalk設備製造商、設計和開發人員設計的軟體和工具,滿足不同安全性需求,使其產品更快上市。
  • 針對Wi-SUN的新旗艦版SoC和功率放大器,即分別是FG25 SoC和EFF01前端模組(FEM),當其搭配使用時能夠提供高達3公里註1的sub-GHz傳輸距離且無資料遺失。
  • Silicon Labs首款Wi-Fi 6和低功耗藍牙SoC系列,即SiWx917,旨在成為業界功耗最低、電池壽命最長、同時支援Wi-Fi 6和低功耗藍牙的SoC。

註1: 根據針對鄉間環境視距之內部測試

完整的Matter開發解決方案有助於設備製造商在Matter 1.0標準上躍進

Matter作為物聯網新時代的最大驅動力之一,將提供統一的應用層來匯集多個智慧家庭生態系統。為加速部署Matter標準並實現此一願景,Silicon Labs今日宣布推出Matter硬體和軟體解決方案以為所有生態系統和無線協定提供完整的端對端Matter開發套件。

該平台的核心元件是今年初宣布推出的Silicon Labs 2.4 GHz無線MG24 SoC,其可運行藍牙和多重協定。MG24是支援基於Matter over Thread的單晶片解決方案,採用OpenThread協定堆疊,室內有效傳輸距離可達200公尺,該晶片亦支援藍牙以實現新裝置的部署。當MG24與超低功耗Silicon Labs RS9116 Wi-Fi產品結合使用時,基於Matter over Wi-Fi 4的開發可在2023年輕鬆轉換至Silicon Labs的Matter over Wi-Fi 6單晶片SoC。

藉由Silicon Labs Secure Vault™,Silicon Labs的所有Matter解決方案將能為業界提供最佳的物聯網安全保護。

Silicon Labs 的Unify SDK是為Matter邊界路由器提供的唯一多重協定軟體開發平台,所提供的工具能夠將Matter橋接到包括Zigbee 及Z-Wave在內的其他物聯網平台,而Silicon Labs Simplicity Studio 及Gecko SDK為開發人員提供了單一的開發環境,可方便地在無線裝置上新增Matter功能,並將這些裝置無縫連接至其想要連接的生態系統上。

因此無論是Bluetooth、Thread、Wi-Fi、Zigbee或是Z-Wave協定,Silicon Labs提供讓開發者將產品橋接至Matter及所有主流智能裝置生態系統的硬體、軟體和開發工具解決方案。如今Matter-ready的MG24 SoC、RS9116 Wi-Fi SoC、多重協定Unify SDK、Simplicity Studio和Gecko SDK皆已可供開發人員和設計人員自行選擇無線協定,並著手設計Matter-ready的產品。

了解更多完整Matter 開發套件部落格文章請參閱「Silicon Labs全新Matter開發平台簡化物聯網生態系統」。

Silicon Labs為業界帶來首個支持Amazon Sidewalk的完整無線開發解決方案

作為無線連接領域首屈一指的廠商,Silicon Labs是物聯網半導體公司中僅有提供完整平台(包括硬體和軟體)的公司之一,提供物聯網開發一站式服務。Silicon Labs今日宣布將藉由Amazon Sidewalk提升領導力,Amazon Sidewalk是一個建立在社群和組織中數百萬計日常物聯網裝置上的社群型網路,Silicon Labs的Pro套件支持 Amazon Sidewalk則提供了端對端開發平台。

Silicon Labs的Pro套件支援Amazon Sidewalk內含Amazon Sidewalk協定(包括低功耗藍牙、sub-GHz FSK及CSS)相關的所有低功耗、高性能無線硬體、軟體SDK以及安全性。Silicon Labs支援Amazon Sidewalk的Pro套件具備已安裝的軟體映像檔和預註冊的AWS,可使開發人員快速開啟Amazon Sidewalk研發,進而節省數日的設定時間。Simplicity Studio是所有Silicon Labs技術的整合開發環境(IDE),引導開發者透過整個Amazon Sidewalk開發過程(從著手開發到最終程式碼驗證,再到引導式端對端流程),將創新性和工作效率最佳化。透過與Silicon Labs合作,Amazon更能加速其Amazon Sidewalk從概念提出到產品推出的開發過程,為物聯網裝置製造商節省時間和資源。

Amazon Sidewalk總經理暨技術長Tanuj Mohan表示:「我們很開心能與Silicon Labs合作,透過我們在Amazon Sidewalk所建構的安全、無所不在的不間斷社群網路協助開發者研發產品並累積經驗。Silicon Labs最新支援Amazon Sidewalk的Pro套件內含簡化了開發流程,因此開發者能透過Amazon Sidewalk提升的連接性大規模發展創新產品。」

Silicon Labs很高興能與Oxit和New Cosmos USA Inc.合作,開發運行在Silicon Labs的Amazon Sidewalk平台上的第一款瓦斯警報器—連線的DeNova Detect天然氣警報器可即時提供瓦斯外洩警報。與位於北卡羅來納州的物聯網設計服務公司Oxit合作,New Cosmos將此新型警報器加入其可拯救生命的龐大裝置產品線。藉由Amazon Sidewalk,新警報器將受惠於更優越的可靠性、遠距離、低頻寬覆蓋、延長電池壽命且無網路連接成本。Oxit的Amazon Sidewalk IoT整合平台和New Cosmos的新瓦斯警報器產品均將展示於今年的「Works With開發者大會」中。

儘管任何人皆可開發Amazon Sidewalk裝置,但Amazon Sidewalk連結目前僅運用於美國的消費者和終端裝置。Silicon Labs的Pro套件支援Amazon Sidewalk現已提供樣品,並計畫於2023年下半年量產。

開發人員如欲了解如何輕鬆入門Amazon Sidewalk,可瀏覽部落格專題「Silicon Labs的Pro套件支持 Amazon Sidewalk簡化Amazon Sidewalk開發時程」。

了解更多Amazon觀點及 Sidewalk如何透過強化連結提供客戶及社群新利益,請參考部落格專題「Amazon Sidewalk為聯網裝置開啟新的社群利益」。

在Silicon Labs產品系列中,新品FG25 SoC和EFF01 EFM提供全球最安全長傳輸距離和最大內部記憶體的智慧城市解決方案

為協助因應城市及其他市政環境對智能互聯裝置日益增加的需求,Silicon Labs宣布推出新的FG25 SoC及配套的RF功率放大器EFF01。

FG25是專為低功率廣域網路(LPWAN),例如Wi-SUN和其他私有sub-GHz協定打造的旗艦版SoC,具備強大的ARM Cortex-M33處理器和Silicon Labs SoC產品系列中最大的內部記憶體。大容量內部記憶體結合Silicon Labs的可擴充Wi-SUN區域網路 (FAN) Border Router 1.1,能使FG25部署擴充至數十萬個節點。此擴充能力是智慧城市的理想選擇,能使城市規劃人員和市政技師將路燈、攝影機、氣象站、智慧電表、水電氣傳輸系統等連接在一起,以實現城市各服務部門之間的資料共享和優化,進而提高效率,節約成本,提供市民更多參與市政服務,並在互動中獲益的途徑。

與FG25 SoC同時推出的還有EFF01 RF前端模組。其為放大FG25 SoC的功率和傳輸距離而設計,EFF01 FEM能將FG25的有效傳輸距離提高一倍,使其在擁擠的城市環境中具備高達3公里註1傳輸距離,且只有最少量的資料遺失。FG25和EFF01目前可為客戶提供樣品,並計畫分別於2022年第四季和2023年第二季量產。

欲了解FG25和EFF01如何協助創建智慧城市的相關資訊,請瀏覽部落格專文「Wi-SUN智慧城市應用之Sub-GHz SoC理想方案」。

安全的超低功耗Wi-Fi 6

根據Deloitte研究機構「2022年連接和行動趨勢調查」指出,美國家庭平均擁有多達22台可連接裝置,預計此數字還會成長。但隨著可連接裝置的密度變得更高,所面臨的挑戰也就越大。而Wi-Fi 6則能使這些挑戰迎刃而解,這是因其能提供滿足用戶在嚴苛Wi-Fi環境中所需的容量、效率、覆蓋範圍和性能。

為因應這些挑戰,Silicon Labs宣布推出全新安全超低功耗SiWx917 Wi-Fi 6和低功耗藍牙整合SoC,這是Silicon Labs產品系列中的首個Wi-Fi 6解決方案。SiWx917是Matter-ready的單晶片解決方案,包含整合的應用處理器,且具備業界領先的效能,是需要一直保持雲端連接的電池供電或節能物聯網裝置的理想選擇。

SiWx917的Wi-Fi 6除支援密集無線環境的高性能運行外,還具備雙核心架構、用於無線連接的四執行緒ThreadArch®處理器和用於用戶應用程式處理的ARM Cortex M4F。其並於單獨7x7封裝中整合了嵌入式SRAM、FLASH、AI/ML加速器、強化的PSA Level 2認證安全引擎和電源管理子系統。SiWx917是一款完全整合的SoC,旨在提供卓越的運算能力、更快的機器學習處理能力、最佳的安全性、能夠運行無線協定堆疊和應用程式的充足記憶體,以及為延長電池壽命的超低電流消耗。這有助於用戶降低開發成本和裝置佔比空間,使用戶的應用不過時,並加快上市時間。

SiWx917目前已開始提供樣品,預計於2023年第三季量產。

欲了解Wi-Fi對Matter的重要性請瀏覽部落格專題「Wi-Fi 6: 解決高密度IoT裝置」。

歡迎註冊Silicon Labs「Works With開發者大會」,獲取新聞及更多資訊

Silicon Lab每年均於「Works With開發者大會」期間發表新產品等資訊。「Works With」是業界首屈一指的開發者大會,旨在提供技術培訓以創造有影響力的可連接裝置,同時匯集產業的技術品牌、設備製造商、技術聯盟、設計者、無線標準和生態系統供應商等,帶領業界邁向更一致的無線體驗。

「Works With開發者大會」為免費註冊,且會議針對所有時區開放。歡迎查看「Works With」議程,以了解關於超過75場技術會議、10場實作裝置研討會以及150多名主題與會專家的更多資訊。主題與會專家包括來自ABI Research、Amazon、Edge Impulse、Google、Kudelski IoT、mioty聯盟、MYSPHERA、OMDIA、Oxit、Schneider Electric、SensiML、Tigo Energy和Wi-SUN聯盟的高階主管。相關會議內容可於會後再次觀看。

關於Silicon Labs

Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明: Silicon Laboratories、Silicon Labs、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或註冊商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw