International News Releases

Silicon Labs宣布推出具有先进硬件和软件的全新 Bluetooth®定位服务

Borda Technology采用该全新解决方案跟踪医院设备,以实现更高效的医护服务

中国,北京-2022年6月21日-致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出全新蓝牙(Bluetooth)定位服务解决方案,其使用精准、低功耗的Bluetooth器件以简化到达角(AoA)和出发角(AoD)定位服务。这个新平台结合了硬件和软件,通过Silicon Labs BG22 SiP模块和SoC(仅靠一颗纽扣电池即可运行长达十年)提供行业领先的能效,以及配备的先进软件,可以跟踪资产、改善室内导航、并获得亚米级的标签定位精度。Borda Technology是最早采用这一新平台的公司之一。Borda通过实时定位服务(RTLS)提供“医疗物联网”产品,例如资产管理、资产利用、患者接待量管理和患者流量、患者安全等。

Silicon Labs首席技术官Daniel Cooley表示:“作为全球主要的物联网专营公司,我们专注于提供完整的无线物联网解决方案,包括芯片、软件、工具以及支持。新推出的蓝牙定位服务进一步证明了我们的理念,即把物联网视为一个完整的平台,而非单一的硬件,从而为客户提供差异化的解决方案。”

定位服务广泛应用于多个行业,但其应用仍存在障碍

在许多行业中,盘点库存和查找物品常常耗时耗力。由于物品可能会掉落在货架后面或想不到的地方,这一情况还会造成浪费。事实上,许多行业都面临这样的问题,例如汽车制造商的装配线上每辆车平均有30,000个零件需要装配,而制药公司则需要对大量的药物成分进行最小单位的监控。

虽然目前市场上已有一些定位技术,但都有各种各样的局限,因此未能得到广泛应用。GPS技术在室内效果不佳,Wi-Fi技术的准确度不稳定,而超宽带技术(UWB)虽然准确度高,但是与其他解决方案相比成本和功耗都较高。而蓝牙技术成熟,并且可以通过新一代软件克服多种应用障碍。

Silicon Labs最小尺寸的SiP和SoC通过蓝牙实现亚米级精度

在2019年初发布的Bluetooth 5.1中,一些新引入的核心技术改善了定位服务能力。在此基础上,Silicon Labs又开发了新的高级软件,旨在最大限度的提高BG22系列SoC和SiP模块的定位能力。新特性包括以下内容:

  • 在设备和定位器之间将连续载波扩展信号(CTE)进行异步广播。异步广播无需设备和定位器之间同步传输时间,因此定位器能够同时跟踪大量物品,并且多个定位器能够同时对同一物品进行三角测量。
  • 扩展CTE广播到所有37个数据信道。通过将CTE传输从广告信道转移到数据信道可以有效减少干扰。

这些新特性增强了Silicon Labs的蓝牙软件系列产品组合,这是可用于加速寻向应用开发的最全面的解决方案之一。另外,通过专为加速寻向应用开发而设计的其他开发工具,Silicon Labs的产品组合将为开发和设计人员构建广泛的物联网定位服务应用,以满足不同环境和部署的特殊需求。

该新软件可在Silicon Labs产品组合中拥有最小尺寸的BG22系列蓝牙低功耗(LE)SoC和SiP上运行。该系列产品拥有超低发射和接收能耗(0dBm时4.1mA TX,3.6mA RX),同时配备有高性能、低功耗ARM® Cortex®-M33内核(活动模式27µA/MHz,睡眠模式1.2µA)。总之,这些产品具有行业领先的能效,能够扩展纽扣电池的使用寿命长达十年。

Borda Technology采用Silicon Labs的AoA和AoD定位服务以提高运营效率和病人照护的质量

医护人员总是忙个不停,大到将专用设备从一个房间转移至另一个房间、使用医疗设备为患者进行各项检查、以及对药物进行管理,小到清洁和消毒工作。这些工作涉及了无数单个医疗物品的使用,必须仔细跟踪这些医疗物品,以确保能够在需要时找到、准时送达并清晰记录这些物品。在分秒必争的情况下,这会很耗时。最近的一项调研发现,在一个班次中,护士们需平均花一个多小时来寻找完成工作所需的设备。

Borda Technology寻求通过利用实时定位服务(RTLS)实现物品跟踪功能来改变这种状况,以减少护士寻找设备所需的时间,从而专注于医护工作。通过在BG22蓝牙SoC上运行Silicon Labs的全新AoA和AoD软件,Borda推出了新的防篡改物品跟踪标签,不仅可以帮助定位物品,还可以在医护人员需做出明智的医疗和业务决策时给出操作建议。例如,Borda提供的解决方案设有警报以防止医护人员使用未经校准的设备,该警报可以提醒医护人员对需要注意的设备加以关注,从而防止危险的、有时甚至会危及生命的医疗事故。

Silicon Labs以平台为中心的整体蓝牙定位服务和易用的BG22帮助Borda大大缩短了部署其解决方案所需要的时间。曾经部署解决方案需要几个月的时间,现在只需几周即可完成安装并投入运行。

请至官网了解更多有关Borda Technology如何使用Silicon Labs定位服务的信息。

利用Silicon Labs方案开始实现AoA和AoD

Silicon Labs全新的蓝牙定位服务解决方案由几个部分组成,现在可以从Silicon Labs和分销商处订购。完整的解决方案包括:

该解决方案现已可通过Silicon Labs和我们的生态系统合作伙伴取得。

Works With 2022物联网开发者大会现已开放报名

Works With 2022全球物联网开发者大会从今天开始接收听众注册报名,它是面向工程师和物联网开发人员的最具影响力的技术培训活动,旨在帮助他们加速、简化和构建更好的连接设备。今年的活动将于9月13日至15日举行,汇聚了技术品牌商、设备制造商、联盟、开发者以及无线标准和生态系统提供商,他们正在引领着通向更加统一无线体验之路。想要了解更多信息并注册今年的活动,请访问workswith.silabs.com。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com