International News Releases

Silicon Labs新增Si828x版本2 扩展隔离栅极驱动器产品系列

– Si828x新功能专为电动汽车和各种工业应用而优化 –

中国,北京 – 2021年5月18日 – 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)今日宣布其隔离栅极驱动器产品系列增加新成员Si828x版本2。这一更新使该产品系列能够实现高效的碳化硅(SiC)场效应晶体管(FET)栅极驱动,从而满足不断发展的半桥和全桥逆变器及电源市场,这些设备需要提高功率密度、降低运行温度并减少开关损耗。

Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“Si828x产品系列拥有多项优势,这使其非常适合混合动力和电动汽车(EV)及工业应用。在设计汽车充电器和牵引逆变器时,将SiC FET用于功率开关的客户可以极大地受益于Si828x独特的功能组合,包括强健的栅极驱动、强大的去饱和故障响应和高效率的米勒钳位。”

Silicon Labs与SiC解决方案的主要提供商Wolfspeed进行合作,其栅极驱动器已经通过了Wolfspeed SiC MOSFET的测试。

Wolfspeed高级副总裁兼电源产品总经理Jay Cameron表示:“SiC能满足消费者对更高续航里程和更快充电的需求,因此电动汽车在功率转换和逆变器应用中对SiC的采用正在迅速增加。针对SiC MOSFET进行了优化的栅极驱动器,可以最大限度地提高SiC在这些应用中的使用效果。”

搭配Si828x系列使用的Wolfspeed SiC FET可提高功率和转换效率,这意味着更少的电池单元、更多传输给电动机的功率以及更低的运营成本。点击这里可获得关于Silicon Labs Si828x和Wolfspeed C3M系列的测试报告;点击这里可获得测试中使用的半桥参考设计的文档。

Si828x版本2包含以下功能:

  • 4安培峰值栅极驱动电流可有效开关SiC FET和IGBT,降低电动汽车和工业应用的运营成本
  • 改进的共模瞬变抗扰性(CMTI)支持减少开关转换时间,升高开关频率,降低系统损耗
  • 额外的欠压锁定(UVLO)设置可提高SiC FET的灵活性,防止电源供电不良
  • 集成的DC-DC转换器可简化设计,降低系统成本
  • 提供FET去饱和保护,以检测并消除故障状况
  • 包含米勒钳位,消除了寄生引起的击穿情况

Si828x版本2隔离栅极驱动器现已上市。欲了解更多信息,请访问网站:www.silabs.com/si828x-isodriver

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

 

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

 

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

E-mail:mhu@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君

区域市场行销暨传播高级经理

E-mail:regine.liu@silabs.com