International News Releases

Silicon Labs擴展屢獲殊榮的xG22平台,為IoT 邊緣應用提供 最佳化的32位元MCU

-新型PG22微控制器支援量大生產、低功耗之消費及工業應用的IoT產品-

台北訊 - 2021年3月4日 - Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出EFM32PG22 (PG22) 32位元微控制器(MCU),低成本、高效能的解決方案實現領先業界的電源效率、效能及安全性。PG22 MCU提供易用、具成本效益的類比功能,非常適合用於加速開發空間受限且對低功耗運作要求嚴苛的消費和工業應用。

Silicon Labs物聯網副總裁Matt Saunders表示:「市場對大量生產、低功耗IoT產品的需求正以飛快的速度持續增加。PG22為最佳化的 32位元 MCU,其價格趨近8位元MCU市場,並提供與其對應的無線產品一致的外型規格和代碼兼容性。」

PG22以獨特的產品功能提供業界領先的32位元MCU效能,包括:

  • 超低功耗:工作電流27 µA/MHz和深度休眠(EM2)電流1.1 µA(在維持8k RAM的情況下);
  • Arm® Cortex®-M33核心,運行頻率76.8 MHz;
  • 64k / 128k / 256k / 512k快閃記憶體選項,以及32k RAM;
  • 小尺寸封裝選項:5mm x 5mm QFN40(26 GPIO)或4mm x 4mm QFN32 (18 GPIO);
  • 最佳元件安全性,包括具備信任根及安全加載(Root of Trust and Secure Loader, RTSL)技術的安全啟動(Secure Boot);
  • 各種周邊,例如16位元ADC、PDM、內建睡眠晶振和溫度感測器;

PG22與屢獲殊榮的EFR32xG22無線SoC(BG22、MG22和FG22)接腳和軟體相容,使設計人員運用可擴展的嵌入式平台來簡化產品開發,提升成本效益。提供與xG22 SoC 完全一致的外型規格和代碼,開發人員可透過應用程式共用和硬體設計共用的方式添加藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy)、Zigbee或專有(2.4 GHz)無線連接。

價格和供貨

EFM32PG22 MCU現已量產,支援5mm x 5mm QFN40和4mm x 4mm QFN32封裝選項。PG22 MCU提供具有成本效益的嵌入式處理和低於1美元(建議售價)的量購價格。PG22開發套件現已供貨,為小尺寸的原型和開發平台,零售價為19.99美元起。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/pg22。

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw