International News Releases

Silicon Labs和Yeelight合作推出智能照明产品,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup

- Yeelight全新 LED灯泡利用 Silicon Labs蓝牙技术增强用户体验 -

中国北京 – 2021年1月14日 – 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)与全球320万用户首选的领先智能照明供应商Yeelight今日宣布:双方合作推出一款新型智能LED灯泡,支持Google Home应用程序中的Seamless Setup。Yeelight的M2智能LED多色灯泡在设计中采用了Silicon Labs的蓝牙BG21片上系统(SoC),可实现可靠的无线连接,并支持用户在Google Home应用程序中连接和控制智能家居设备,而无需其他应用程序。

“Yeelight全新的M2灯泡通过简化的设置要求和Google Assistant语音控制功能,满足了消费者对精巧的、易于使用的智能家居产品日益增长的需求。”Silicon Labs亚太区销售副总裁王禄铭表示。“我们的蓝牙解决方案在提供更佳的照明体验,确保可靠的无线连接、高性能和低功耗方面发挥了关键作用。”

Yeelight是首批在智能照明产品中集成Google Seamless的品牌之一。Yeelight M2灯泡支持多色效果,色温可调,且亮度可增加至1000流明——对日常照明而言已足够明亮。Seamless Setup允许您快速、轻松地在Google Home应用程序中设置智能家居设备,且仅需几个步骤。此外,Google Nest设备可以充当集线器来将智能家居设备连接到网络上,而无需使用其他应用程序。

通过使用Silicon Labs的BG21解决方案来进行连接,Yeelight M2灯泡为支持Google Assistant的设备提供了外部访问方式,同时具备更高的可靠性。用户可以简单地使用语音让Google打开/关闭灯光、调暗灯光或改变灯光的颜色。M2灯泡直接与Google Assistant配对,可以缩短支持Google Assistant的音箱或显示器的响应时间。用户还可以在Google Home应用程序中设置Google Assistant Routines,以通过简单的语音命令在某些设置中自动控制照明。

“Silicon Labs值得信赖的、安全的智能家居无线物联网(IoT)平台使我们能够为客户打造高性能且设计独特的智能家居照明产品。”Yeelight首席技术官魏巍说道。“Silicon Labs的技术对我们而言是重要的资产,有助于我们继续在行业中定义新的照明标准。”

Yeelight同时在本周举行的美国国际消费电子展(CES)上展示了M2灯泡。有关Silicon Labs蓝牙解决方案的更多信息,请访问silabs.com/wireless/Bluetooth.com。有关Yeelight M2灯泡的更多信息,请访问yeelight.com。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

关于Yeelight

Yeelight是全球领先的智能照明品牌,已成功向全球200多个国家和地区出货4000余万件产品。Yeelight广泛的产品组合可满足家庭中的所有照明需求,包括基本照明、台灯、天花板灯、氛围灯和智能灯光控制。Yeelight广泛集成了主要的物联网平台,如Google Assistant、Amazon Alexa、三星SmartThings、Apple HomeKit、Razer Chroma、Yandex、Naver、IFTTT等。更多信息,请访问yeelight.com

Yeelight联络信息

Sylvia Xu/许愫瑶,Yeelight品牌公关总监

E-mail:xusuyao@yeelight.com

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

免责声明:Yeelight M2智能LED灯泡是由Yeelight推出的一款智能家居产品。Yeelight配有一个Google Account,并使用Google的服务连接至互联网。为了实现设置和完整功能访问(包括远程控制、移动警报和软件更新),Yeelight需要一个兼容的辅助设备(完整列表可在g.co/nest/assistivedevice上获取),一个基于Wi-Fi的工作互联网连接,免费的Google Home应用程序,以及一个有效的Google Account。最低要求可在g.co/nest/devicereq上获取。某些功能的可用性和性能取决于服务、设备和网络,可能并不是在所有领域都可用。所有特性、功能和产品规格可随时更改,而无需另行通知或承担义务。通过Google Assistant进行语音控制需要一个兼容的智能设备。

# # #

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。Google和Google Home是Google LLC的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail:mhu@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail:regine.liu@silabs.com