International News Releases

Silicon Labs全新時脈解決方案簡化IEEE 1588系統整合

-高整合度模組結合PTP軟硬體且提供ClockBuilder Pro軟體配置-

台北訊 - 2020年11月18日 -  致力於建立更智能、更互聯世界的全球領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出為簡化IEEE 1588建置而設計的全新完整解決方案,可滿足在通訊、智慧電網、金融交易和工業之應用需求。Silicon Labs領先業界的多功能軟體工具ClockBuilder ProTM將PTP (Precision Time Protocol)組態選擇、PTP網路配置和實體層時脈/埠配置結合在單獨、統一的實用軟體程式中,協助設計人員加速IEEE 1588系統整合之開發。

Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「Silicon Labs致力於提供業界最簡易的解決方案以簡化IEEE 1588的採用。將ClockBuilder Pro軟體支援擴展到我們的IEEE 1588模組可協助客戶加速上市時間,同時克服其他整合度較低之解決方案所帶來的系統設計挑戰。」

對於IEEE 1588封包網路同步時脈的運用,已經不局限於通訊網路領域,而是擴及越來越廣泛的新興應用,而這些系統設計人員對時脈和同步方面的經驗可能不足。工程師們面臨的關鍵設計挑戰在於優化IEEE 1588系統級性能,這則受到板級(Board Level)硬體/軟體設計以及網路耗損(如負載流量改變引起的封包延遲變化)的共同影響。

透過整合PTP組態選擇、時脈/埠編程以及簡單控制的Silicon Labs AccuTimeTM IEEE 1588軟體,Silicon Labs的ClockBuilder Pro軟體為各種網路條件和拓撲配置操作提供強大、可靠的解決方案。Silicon Labs IEEE 1588模組符合電信(G.8265.1、G.8275.1和G.8275.2)、電源(IEEE C37.238-2011和2017)、廣播視頻(SMPTE 2059.2)標準及默認設定檔,同時滿足ITU-T G.8261、G.8273.2(T-BC、T-TSC)、G.8273.4(T-BC-P和T-TSC-P)、G.8262、G.812、G.813和Telcordia GR-1244-CORE/GR-253-CORE中對時脈和同步的嚴格要求。

如需下載ClockBuilder Pro軟體請瀏覽網站:silabs.com/developers/clockbuilder-pro-software。更多Silicon Labs IEEE 1588模組資訊請瀏覽:silabs.com/timing/network-synchronizers/ieee-1588-modules。

關於Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 
Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw