International News Releases

Silicon Labs以Simplicity Studio 5简化物联网开发

-Simplicity Studio 5提供多协议支持、更快性能、新型界面,并支持Secure Vault-

 

中国,北京 - 2020年9月10日 - 致力于建立更智能、更互联世界的领先芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)日前发布Simplicity Studio 5,这是其集成开发环境(IDE)的一次重大升级。新版Simplicity Studio可以通过具有Web风格的集中式用户界面为各种无线协议提供一致的访问和开发体验。

Silicon Labs设计了这个多合一软件套件的新版本,以简化用于物联网设备的无线片上系统(SoC)和模块、微控制器及其他嵌入式产品的开发。Simplicity Studio 5还为物联网设备开发人员提供了风格一致的物联网SoC和模块的安全配置和代码,这种可移植性大大减少了设备开发时间。

Silicon Labs物联网高级副总裁Matt Johnson表示:“物联网开发人员面临着很多技术挑战,包括针对性能、功耗、尺寸、多协议共存和安全性进行优化。此外,开发人员还面临着业务压力,包括开发周期、认证和代码重用。Simplicity Studio 5是免费的新型开发平台,可以解决这些难题,并且能够比以往更快、更轻松地创建智能家居、商业、消费和工业应用。它可以支持Silicon Labs的所有无线技术,并且可以帮助开发人员轻松使用OpenThread和蓝牙动态多协议(Bluetooth Dynamic Multiprotocol)技术创建复杂、灵活的多协议产品,同时无须了解每个实现细节。”

根据客户、员工和开发人员的反馈,Silicon Labs重新设计了Simplicity Studio平台,以解决物联网开发人员面临的难题,帮助拥有不同经验的用户获得快速访问资源的权限,以及快速开发、原型化和部署连接设备的能力。Simplicity Studio 5具有现代化的用户界面、优化的工作流程、更高的性能以及调试和分析功能,可帮助开发人员更快地将无线解决方案推向市场。

Simplicity Studio 5还可以智能识别Silicon Labs发布的所有评估和开发套件,为用户提供合适的软件开发套件(SDK)、工具和开发资源。

Simplicity Studio 5的亮点

  • 可扩展性:一套工具和环境可支持多种协议;将持续增加对其他协议的支持。包括对OpenThread的支持,使得开发基于IPv6的网状网络(Mesh)应用变得更加简单,并为日后开发在Silicon Labs的EFR32 Wireless Gecko上运行的IP互联家庭项目(Project Connected Home over IP)设备铺平了道路。
  • 响应式用户界面(UI):全新的Web风格用户界面。
  • 现代化平台:基于新版的C/C++开发工具和开源Eclipse平台,支持使用Eclipse Marketplace插件。
  • 内核升级:更高的性能和行业标准的代码编辑器、编译器和调试器。
  • 网络分析器:通过收集、整理、分析整个网络的数据结果,来简化Mesh解决方案的开发。
  • 项目配置:通过基于软件组件的SDK启用新项目工具,增强了软件组件的可发现性、可配置性和依赖性管理,这些功能都超越了竞争对手的工具。
  • 功耗分析器:分析设备的功耗,以协助优化设计,进而降低功耗,延长电池寿命。
  • 先进的安全性:启用新的Secure Vault功能,以帮助物联网设备应对不断升级的安全挑战和监管要求,适应未来需要。
  • 自动的电路板检测:一旦连接电路板后,将自动查找该设备的技术文档和软件示例。
  • 增值工具:与代码相关的功耗分析、无线网络分析及改进的调试功能,方便进行调试,以加快复杂应用的上市时间。

在Works With线上智能家居开发者大会上,Silicon Labs正式发布了Simplicity Studio 5。该大会聚集了技术人员、开发平台和各种协议,旨在推动日益成长的智能家居产业向前发展。Works With于2020年9月9日至10日举行,注册人员可按需观看回放。通过silabs.workswith.com可免费注册参加。

欲了解更多信息及下载Windows、Mac或Linux安装程序,请访问Simplicity Studio 5软件中心。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs更多新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

联络信息:

Silicon Labs / Mike Silverman

电话:+1-512-965-9060

E-mail: michael.silverman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com