International News Releases

具超低溫度漂移的新型隔離IC確保精確電流/電壓量測

- Silicon Labs第三代隔離技術實現更高效能和穩定性-

 

台北訊 - 2019年3月19日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出一系列新型隔離類比放大器、電壓感測器和Delta-Sigma調變器(DSM)套件,以在完整溫度範圍內確保超低溫度漂移的精確電流和電壓量測。Silicon Labs新型Si89xx系列產品以強大的第三代隔離技術為基礎,提供彈性的電壓、電流、輸出與封裝選擇,協助開發人員降低BOM成本、縮減電路板空間,廣泛適用於工業和綠色能源應用,包含電動汽車(EV)電池管理和電源系統、DC-DC轉換器、驅動馬達、太陽能和風力渦輪機逆變器等。

 

精準的電流和電壓量測對功率控制系統的精確操作非常重要。為大幅提高效率並即時回應故障或負載變化,系統控制器需要蒐集高電壓軌上的電流和電壓資訊。Silicon Labs第三代隔離技術可在1414V工作電壓和13kV雙極突波的廣泛溫度範圍內保持控制器的安全性,滿足嚴格的產業標準。

 

Silicon Labs提供業界最廣泛的電流和電壓感測器產品設計。Si89xx系列包括四種產品套件:

  • Si892x隔離類比放大器,優化分流電流的感測功能
  • Si8931/2隔離類比放大器,優化通用電壓的感測功能
  • Si8935/6/7隔離DSM套件,業界首創的電壓感測優化功能
  • Si8941/6/7隔離DSM套件,優化分流電流的感測功能

 

Silicon Labs副總裁暨電源產品總經理Brian Mirkin表示:「在過去的十年中,我們的第一代和第二代混合訊號隔離技術成功的將數位隔離產品推向廣大市場,Si89xx系列產品則採用更高標準的第三代技術。我們的隔離產品將逐漸取代傳統的光耦合器,並且優於競爭者的數位隔離產品,為電源系統設計的高電壓保護提供更佳的突波保護效能、可靠性、整合度和頂級安全性。」

 

汽車電池和驅動馬達/太陽能逆變器系統需要實現可靠的電流監控和高抗噪性。相較於競爭者產品,Si89xx元件可提高3倍共模瞬變抗擾度(CMTI)。支援75kV/μs瞬變抗擾度確保在嚴格的工業應用中蒐集可靠、精確的電流數據。如果未檢測到高壓側供電電壓,Si89xx系列產品將為主機控制器提供故障安全性提示。

 

Si89xx元件提供最低 ±40μV的典型偏移誤差以及 ±0.1%的增益誤差,實現精確量測。典型零點漂移最低±0.15μV/˚C,典型增益漂移最低-6ppm/˚C,如此可確保在整個溫度範圍內具有卓越的精度。元件並提供業界最高的訊號雜訊比(SNR),最高可達90dB。獨特的低功耗模式可在電壓從另一側移除後自動將隔離柵一側的電流消耗降至約1mA,控制器可透過簡單的場效電晶體(FET)管理電源。

 

新一代Si89xx系列產品具備以下特性,可增加設計靈活性:

  • 支援單端、差動或DSM輸出,優化電流或電壓感測
  • ±62.5 mV、±250 mV或2.5V輸入範圍
  • 延展型寬體SOIC-8封裝,提供5kVrms隔離和9mm沿面距離/間隙;微型窄體SOIC-8封裝,提供2.5kVrms隔離

 

價格與供貨

採用寬體SOIC-8封裝的Si892x/3x/4x系列現可提供樣品,採用窄體SOIC-8封裝的樣品將於第二季發表。完整Si89xx系列產品計畫於第三季開始量產。Silicon Labs提供各種評估套件以加速開發。相關IC和評估套件價格資訊請聯繫各地Silicon Labs銷售代表或授權經銷商。更多產品資訊或訂購樣品請瀏覽網站:silabs.com/nextgen-si89xx。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw