International News Releases

因應5G且完全整合參考時脈的抖動衰減器 簡化高速網路時脈設計

-新型Si539x抖動清除器實現更高埠數的前傳/回程、城域/核心

以及資料中心設計-

 

台北訊 - 2019年6月20日-  Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布擴展Si539x抖動衰減器系列產品,新型元件具備完全整合的參考時脈、強化的系統可靠性和效能,同時簡化高速網路設計中的PCB佈局。新型Si539x抖動衰減器設計旨在滿足100/200/400/600/800G設計中嚴苛的參考時脈要求,為最先進的乙太網路交換器SoC、PHY、FPGA和ASIC中56G PAM-4 SerDes所需的嚴格抖動要求提供超過40%的裕量,同時也為新興112G SerDes設計提供符合未來需求的解決方案。

 

Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「網路設備供應商正競相開發能處理5G無線流量的更高速、高容量設備。這種轉變推動了對前傳/回程(fronthaul/backhaul)、城域/核心以及資料中心應用中對更高效能時脈解決方案的需求。整合56 Gbps SerDes的FPGA和PHY支援更高容量的100/200/400/600/800G光纖和乙太網路線卡,卻需面臨越來越趨複雜的電路板設計和佈局之挑戰。藉由Silicon Labs新型Si539x抖動衰減器整合參考時脈,將有助整體產業輕鬆遷移至更高埠數、高容量的100/200/400/600/800G設計。」

 

提升系統可靠性和效能 — 新型Si539x抖動衰減器整合了一個高可靠的晶體,已在整個溫度範圍內進行全面的測試,並針對頻率擾動(activity dip)進行預先篩選。Si539x元件通過各種可靠性測試,包括衝擊、振動、溫度循環和晶體老化。規格嚴謹的晶體和創新的元件結構,降低晶體對系統風扇引起的溫度變化的敏感度,進而實現更加一致、可靠的操作。

 

高聲頻發射雜訊抗擾度 — 整合參考時脈的元件結構比外部晶體設計具備更高的聲頻發射(AE)抗擾度。AE是當印刷電路板(PCB)受到溫度梯度或外部機械力,而導致PCB組裝中的微裂或塑性變形時發生的雜訊波輻射。與由於AE引起更大頻率誤差的離散式晶體不同,Si539x元件的創新封裝結構可隔離並保護晶體免於AE雜訊影響,確保可靠的操作和一致的頻率響應。

 

節省空間 — 設計高埠數的光纖和乙太網路線卡的客戶,相當重視縮減電路板面積。藉由使用內建參考時脈的抖動衰減器,使開發人員能縮減35%以上PCB佔位面積,並帶來額外的好處:整合參考時脈消除了對晶體下方的禁止佈線區域的需求,因此可在元件周圍進行更密集的時脈佈線,進一步簡化PCB佈局。

 

頻率彈性和時脈分配 — Si539x元件可在多達12個差動時脈輸出上產生100 Hz至1028 MHz頻率的任意組合,無需常用的獨立時脈產生器和時脈緩衝器。這些優勢實現了「時脈樹單晶片」時脈,同時消除了與離散時脈樹解決方案相關的附加抖動。

 

價格與供貨

新型Si539x抖動衰減器現已量產,並可提供樣品。Silicon Labs提供各種評估板(EVB),零售價為299美元,適用於選擇具備內部或外部參考時脈的Si539x元件。EVB使客戶能夠快速從裝置配置轉向詳細的效能評估,透過與ClockBuilder Pro軟體工具無縫協作,使開發人員能夠快速開發自訂配置並衡量效能。有關Si539x產品價格請聯繫各地Silicon Labs業務代表或授權經銷商。如需訂購Si539x樣品或EVB,請瀏覽網站:www.silabs.com/timing。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw