International News Releases

業界首款性能和功耗領先的PCI Express Gen 5時脈和緩衝器

-Si5332任意頻率時脈、Si522xx PCIe時脈系列和Si532xx PCIe緩衝器系列

率先提供PCIe Gen 5相容的解決方案-

 

台北訊 - 2019年4月17日- Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出完整時脈解決方案套件,滿足最新一代PCI Express® (PCIe®)5.0標準,提供最佳的抖動性能和顯著的設計餘量。Si5332任意頻率時脈系列產品可產生抖動性能達140fs RMS的PCIe Gen 5參考時脈,優化PCIe SerDes性能,同時滿足Gen 5標準並具備餘量。Si5332時脈能夠任意組合PCIe與通用頻率,在各種應用中實現一流的時脈樹整合。

 

Silicon Labs另提供Si522xx PCIe時脈產生器和Si532xx PCIe緩衝器系列,支援2路、4路、8路或12路PCIe Gen 1/2/3/4/5相容輸出,是資料中心應用中各種PCIe端點時脈的最佳選擇。

 

包括網路介面卡(NIC)、PCIe匯流排擴充器和高性能運算(HPC)加速器等,越來越多的資料中心硬體設計正使用低功耗1.5V或1.8V電源來盡可能降低整體功耗。Si522xx和Si532xx套件採用1.5 - 1.8V電源供電,是業界最低功耗的PCIe時脈和緩衝器。Si522xx和Si532xx輸出驅動器運用Silicon Labs成熟的推挽式高速電流引導邏輯(HCSL)技術,其免除傳統使用定電流輸出驅動器技術的PCIe時脈所需的外部終端電阻。

 

Silicon Labs的新型時脈產品完全相容PCIe Gen 5通用時脈、非展頻(SRNS)和展頻(SRIS)架構。儘管PCIe Gen 5的抖動標準更加嚴格,但Silicon Labs的新型產品免除分離電源濾波套件,簡化PCB配置,同時確保系統級雜訊不會降低時脈抖動性能。電路板設計人員可以使用插入式兼容的Si5332,Si522xx和Si532xx時脈無縫遷移現有的PCIe Gen 1/2/3/4設計,進而利用更快的PCIe序列介面。

 

Silicon Labs時脈產品總經理James Wilson表示:「Silicon Labs致力於提供一流的時脈解決方案,以便支援更高速PCI Express技術轉移。資料中心設計人員可利用PCIe Gen 5提升CPU和工作負載加速器之間的互連速度,包括GPU、FPGA和專用加速器解決方案。增加網路、儲存和AI資源的頻寬,將有助於產業邁向400G乙太網路時代。」

 

Silicon Labs PCI Express時脈抖動工具現已更新,包括精確測量PCIe Gen 5參考時脈抖動所需的濾波器。此軟體大幅簡化PCIe時脈抖動測量,確保符合PCI-SIG Gen 1/2/3/4/5通用時脈、SRNS和SRIS規格以應用適當的濾波器,同時取得易讀的資料。這些便於操作的實用工具可在silabs.com/pcie-learningcenter免費下載。

 

價格與供貨

Si5332任意頻率時脈、Si522xx PCIe時脈和Si532xx PCIe緩衝器現已量產並可提供樣品。樣品可在兩周內出貨,批量訂購為四周內出貨。採購量達一萬個產品時,單價分別為:

  • Si5332 6-12路輸出元件單價範圍為4.25-4.90美元;
  • Si522xx 2-12路輸出元件單價範圍為1.27-2.76美元;
  • Si532xx 4-12路輸出元件單價範圍為1.40-2.10美元。

 

以下開發套件可用於快速、簡單的產品評估:

  • Si5332任意頻率時脈:Si5332-6EX-EVB,零售價149美元;
  • Si522xx PCIe時脈:Si52204-EVB,零售價140美元;
  • Si532xx PCIe緩衝器:Si53208-EVB,零售價175美元。

 

欲了解最新Silicon Labs PCIe時脈和緩衝產品的更多資訊,或訂購樣品及開發套件,請瀏覽網站:silabs.com/pcie-learningcenter。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com

 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/ 

Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及http://www.facebook.com/siliconlabs

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

 

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw