International News Releases

Silicon Labs 推出Z-Wave 800全系列SoC和模組產品 於覆蓋範圍、效能和安全性方面領先業界

– 全新ZG23 SoC和ZGM230S模組支援Z-Wave 800系列,可實現2.4公里以上的無線傳輸距離、功耗降低50%、並通過PSA 3級安全認證  –

2021年12月17日 – 致力於以安全、智慧無線技術建立更互聯世界的全球領導者Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)今日推出Z-Wave 800系列單晶片系統(SoC)和模組,用於採用Z-Wave協定的智慧家庭和自動化應用生態系統中。新EFR32ZG23 (ZG23) SoC和ZGM230S模組擴展了Silicon Labs屢獲殊榮的第二代無線SoC平台,為開發人員提供了可用於自組網狀網路的Z-Wave Mesh模式和更大覆蓋範圍的Z-Wave Long Range模式、頻點在1GHz以下(sub-GHz)無線連接選項,1是智慧家庭、集合住宅單位(MDU)、飯店和照明應用之理想選擇,並可支援終端裝置和閘道器。Z-Wave 800系列是業界最安全、具超低功耗的無線連接解決方案,適用於先進、高性能、電池供電之物聯網(IoT)裝置,相較於Z-Wave 700系列其電池使用壽命提高了50%以上。

Silicon Labs副總裁暨物聯網家庭和生活事業部總經理Jake Alamat表示:「新產品擴展了Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2第二代平台,提供領導業界的安全性、超低功耗,以及快速喚醒時間和整合式功率放大器,以實現下一代物聯網裝置的高性能和安全連接。此外,我們的Z-Wave統一軟體開發套件(Unify SDK Z-Wave)協議控制器也隨之推出,將使開發人員更容易針對包括Matter在內的多種協定模式進行智慧家庭產品設計的未來驗證。最終目的,Z-Wave 800系列將協助消費者透過續航時間更長、功耗更低的裝置來提升家庭生活且不犧牲品質。」

低功耗、大覆蓋範圍和安全性
Silicon Labs的ZG23無線SoC支援Z-Wave遠距離覆蓋和自組網狀網路等無線連接傳輸,具有超低功耗,是市場上最安全的元件。單晶片ZG23具有78 MHz Arm Cortex-M33處理核心,並提供超低發射和接收功率之優化組合及最佳射頻性能,相關資料如下:

•         發射功率: 25.4 mA@+14 dBm

•         接收功率: 4.0 mA@915 MHz, 100 kbps

•         射頻輸出:+20 dBm

•         接收靈敏度:-110 dBm@915 MHz、100 kbps、O-QPSK

在這些參數和性能的保障下,可支援物聯網終端節點實現2.4公里以上的無線傳輸距離。

ZGM230S模組簡化了開發,能夠充分利用ZG23的超低功耗和射頻性能,同時以僅有6.5mm x 6.5mm的大小為業界提供佔板面積最小的Z-Wave模組。獨特的解決方案可透過鈕扣電池供電提供長達10年的電池續航時間。

兩種解決方案並支援Z-Wave 800的標準S2安全功能和Silicon Labs的Secure VaultTM安全套件,為全球首款通過PSA 3級安全認證,並具有業界最高安全等級認證的無線SoC和模組。

使用統一軟體開發套件(Unify  SDK)來簡化和加速開發
Silicon Labs的Unify SDK協定控制器憑藉其”一次設計,全數支援”的強大功能,為Z-Wave提供現有特定協定轉換功能。Unify SDK透過為常用的物聯網服務(諸如添加、更新和刪除裝置)提供通用、定義明確的資料模型API和狀態定義來簡化和加速開發。Silicon Labs並將於2022年國際消費電子展 (CES)展示採用Unify SDK之Z-Wave到Matter的橋接解決方案。

價格與供貨
EFR32ZG23 SoC(採用5 mm x 5 mm QFN40和6 mm x 6 mm QFN48封裝)、ZGM230S模組和配套套件(xG23/ZGM230射頻板和Z-Wave 800 Pro套件)現已供貨。更多資訊請瀏覽silabs.com/xg23。

3D 智慧家庭虛擬平台
Silicon Labs也推出首創的 3D 智慧家庭虛擬平台 — 透過互動之旅,帶領使用者體驗創新的智慧家庭解決方案,其中並包含各種適用協定和生態系統的互連互通。使用者可透過自助導覽來探索三種不同的使用情境:居家安全、家庭自動化和健康,以及其所使用和連接的協定和生態系統。自助導覽讓使用者探索虛擬家庭的每個區域,包括: 前門、廚房、浴室和辦公室以及其不同應用和使用案例,以此描繪一個整合式智慧家庭的全貌。歡迎立即參觀:solutions.silabs.com/homes/ 。

關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,從而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明: Silicon Laboratories、Silicon Labs、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或注冊商標。

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw