International News Releases

Silicon Labs的Unify SDK憑藉“一次設計,全部支援”強大功能實現物聯網無線連接技術之突破性進展

– Unify SDK透過可用於閘道器、無線存取點和物聯網終端產品之通用架構,簡化跨生態系統之無線協議互操作性 –

台北訊 – 2021年9月15日 –致力於以安全、智能無線技術建立更互聯世界的全球領導者Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ: SLAB) 今日推出其統一軟體開發套件(Unify SDK),該SDK可提供通用架構,以實現跨物聯網(IoT)生態系統的連線性。現在,物聯網雲端服務和平台開發人員將可在其裝置和閘道器中設計頂尖功能,並實現這些產品在現有和新興無線協議間的互操作性。Unify SDKs已可為Z-Wave和Zigbee提供現成的協議特定轉換功能 (即日起) ,並計畫實現對藍牙、Thread、OpenSync和Matter的支援,大幅簡化物聯網無線網路之互操作性,並支援企業擴展智慧家庭、城市、建築和工業生態系統。

Silicon Labs總裁Matt Johnson表示 :「Silicon Labs的Unify SDK使業界向前邁出了重要一步,從而更接近這樣的世界:在多個業界以及家庭中,所有物聯網無線裝置可輕鬆地協同工作。憑藉“一次設計,全部支援”之強大功能,Unify SDK可簡化更新過程,從而加快產品上市,並降低對維護和未來技術的投入。這是首次物聯網供應商只需開發和維護單一軟體程式庫,即可支援包括閘道器在內的多個物聯網裝置,並可在需要時輕鬆添加無線協議支援。」

協議互通性和Matter的啟用

隨著物聯網市場經歷爆炸式成長,Silicon Labs的Unify SDK應運而生,它將因應全球範圍之一系列無線協議和600多種物聯網平台。物聯網業界蓄勢待發,即將認定Matter標準為業界統一的連接標準。在我們的預期中,物聯網開發人員可使用Unify SDK繼續開發他們的產品和平台,並在Matter標準確認後,輕鬆實現與Matter設備的跨平台無線通訊。例如,基於Zigbee的智慧音箱可以升級Unify SDK的軟體功能以啟用Matter,之後同時運行兩種協議,如此既可保留現有投資,又可允許新無線技術加入。Matter已獲得Apple 、Amazon 、Comcast 、Google 、施耐德電機 (Schneider Electric) 和眾多其他生態系統參與者的支持。Unify SDK將有助於加速產業對Matter的採用,以及隨之而來的物聯網平台擴展,進而實現跨生態系統和無線協議的通訊。

已有超過1,500萬的物聯網閘道器產品是以Silicon Labs的第一代和第二代無線SoC解決方案所開發,這些解決方案也是全新Unify SDK的核心部分,當Matter標準認定進入市場時,Unify SDK將實現這些閘道產品對Matter的相容性。同樣地,企業可選擇使用Silicon Labs的Unify SDK針對現有的無線協議 (包括Zigbee和Z-Wave) 開發物聯網產品,並在時機成熟時運用Unify SDK輕鬆啟動其產品組合中的Matter網路通訊功能。

國際市場研究機構Omdia物聯網和連接資深首席分析師Lee Ratliff表示:「開發無線連接產品的複雜性可能正在到達最高點。隨著Matter離進入市場越來越近,以及無線開發工具可以支援越來越多的協議,我們正進入無線開發簡化的時代。各行各業對互聯互通的需求持續迅速上升。隨著物聯網技術解決方案的進步,開發人員的負擔將會減輕,我們亦期待在未來看到性能更佳、更智慧的應用。」

更簡單、更快速的開發,節省時間和成本

透過為常用的物聯網服務 (如增加、更新和移除設備) 提供通用、定義明確的資料模型應用程式設計介面 (API) 和狀態定義功能,Silicon Labs的Unify SDK可以簡化和加速開發。協議驅動程式可以將常用的物聯網服務轉換為特定的協訂格式,如Zigbee和Z-Wave。Unify SDK透過以原始程式碼的形式提供一套模組化且可擴展的軟體元件,藉以簡化物聯網無線協議之間的互操作性。各種物聯網應用都可以受益於Unify SDK,包括閘道器、無線存取點、集線器、橋接器和基於主處理器的終端產品 (如智慧音箱、恒溫器、煙霧警報器和攝影機) 。通過使用Silicon Labs的Unify SDK,物聯網開發人員可以專注於自身的核心應用,並以更快、更經濟高效的方式將產品推向市場。

供貨

針對Z-Wave和Zigbee的Unify SDK即日起可供使用。對藍牙、Thread、Matter和更多協議的支援將於2022年增加至Unify SDK中。現可透過GitHub下載。更多資訊請瀏覽silabs.com/unify-sdk。

關於Silicon Labs

Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,從而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明: Silicon Laboratories、Silicon Labs、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或注冊商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw