International News Releases

Silicon Labs优化LifeSmart云起全新推出的智能家居面板, 助其轻松实现全屋控制与连接

– Silicon Labs的Sub-GHz和Zigbee无线解决方案支持连接多达500个Sub-G节点 实现更广阔的智能家居覆盖范围 –

中国,北京 – 2021年9月13日 – 致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)和为全球市场提供智能家居产品和解决方案的领先物联网企业LifeSmart云起(杭州行至云起科技有限公司)今日宣布,双方合作助力LifeSmart云起全新的智能家居控制面板——超能面板Pro(Nature Mini Pro)优化无线连接功能,实现全屋智能。超能面板Pro利用Silicon Labs的Zigbee EFR32 MG21片上系统(SoC)和EZRadioPRO Sub-GHz收发器(Si4438)进行了优化,支持多协议网关,可集成Sub-GHz和Zigbee网状网络,并在星形和Zigbee网状网络中连接多达500个Sub-G节点,从而实现范围更广的连接和200平米家居的全屋智能控制。

“Silicon Labs提供业界领先的多协议解决方案组合,这正是我们的设计合作伙伴需要的,并可以帮助他们将自己的智能家居产品推向市场。”Silicon Labs副总裁兼物联网家居和生活业务总经理Jake Alamat表示。“此次合作是Silicon Labs支持伙伴企业进入全球市场的一个杰出案例。LifeSmart云起利用Silicon Labs领先的Sub-GHz和Zigbee解决方案打造了一款备受赞誉的面板,可实现无缝的全屋智能控制,并将用户的使用区域扩展至无线传输范围之外。这使得LifeSmart云起的智能家居应用产品组合达到了一个新的高度,远远超出了他们的预期。”

Silicon Labs的EZRadioPRO Sub-GHz收发器系列为超能面板Pro提供了远距离覆盖功能,同时可确保低功耗。Silicon Labs的EFR32MG21系列Zigbee SoC凭借20 dBm的发射输出功率和-104.5 dBm的接收灵敏度扩大了无线信号覆盖范围,并且可以利用Silicon Labs的Simplicity Studio 5集成开发环境帮助工程师加快产品上市。

“超能面板Pro是LifeSmart云起智能面板产品系列的最新成员。在这个全新的Linux平台面板中,Silicon Labs的无线解决方案提供了一个多协议网关,能够打破墙壁的限制,以实现全屋智能控制,并将覆盖范围扩展至200平米。”LifeSmart云起首席执行官董熠(Denny Dong)说道。“超能面板 Pro还可以通过智能家居的无线网络连接多达500个设备,并对它们进行远程控制。”

超能面板Pro具有强大的生态系统兼容性,可以轻松连接支持第三方Zigbee ZHA或Zigbee 3.0标准协议的设备,还可以连接LifeSmart云起的各种Sub-GHz终端设备,包括门锁、窗帘、照明开关、一氧化碳探测器等。此外,超能面板Pro支持本地的智能语音识别,无需连接到云端,从而可加强用户的居家隐私保护,并避免互联网接入限制造成影响。

LifeSmart云起参加并赞助了Silicon Labs在美国中部时间9月14-15日和北京时间9月15-16日举办的 2021 Works With开发者大会。LifeSmart云起首席执行官董熠将与Silicon Labs副总裁兼物联网家居和生活业务总经理Jake Alamat进行主题对谈,探讨物联网的当前市场趋势和未来成长机会。该主题对谈将于北京时间9月16日9:00-9:45进行。 关于主题对谈的更多信息,请点击这里了解。

关于LifeSmart云起
LifeSmart云起是为全球市场提供智能家居产品和解决方案的顶级品牌之一。我们提供种类齐全的智能设备,并整合了先进的物联网技术和云服务,从而形成了完备的智能家居解决方案和其他行业解决方案。更多信息请浏览网站: iot.ilifesmart.com和cn.ilifesmart.com。

关于Silicon Labs
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

 

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明
本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:mhu@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com