International News Releases

Silicon Labs宣布推出具備先進硬體和軟體的全新Bluetooth®定位服務

Borda Technology採用該全新解決方案追蹤醫院設備,以實現更高效的醫護服務

台北訊-2022年6月22日- 致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出全新Bluetooth定位服務解決方案,其使用精準、低功耗的Bluetooth設備以簡化到達角(AoA)和出發角(AoD)定位服務。新平台結合了硬體和軟體,透過Silicon Labs BG22 SiP模組和SoC(僅靠一顆鈕扣電池即可運行長達十年)提供業界領先的效能,以及配備的先進軟體,可追蹤資產、改善室內導航、並獲得次米等級(sub-meter)的標籤定位準確度。Borda Technology是最早採用此新平台的公司之一。Borda透過即時定位服務(RTLS)提供「醫療物聯網」產品,例如資產管理、資產利用、患者接待量管理和患者流量、患者安全等。

Silicon Labs技術長Daniel Cooley表示:「作為全球最大的物聯網專營公司,我們專注於提供完整的無線物聯網解決方案,包括晶片、軟體、工具以及支援。新推出的藍牙定位服務進一步證明了我們的理念,即把物聯網視為一個完整的平台而非單一硬體,進而為客戶提供差異化的解決方案。」

定位服務廣泛應用於多種產業,但其應用仍存在障礙
在許多產業中,盤點庫存和查找物品經常耗時費力,物品甚至可能掉落在貨架後面或想不到的地方而造成浪費。事實上,許多產業都面臨這樣的問題,例如汽車製造商的裝配線上每輛車平均有30,000個零件需要裝配,而製藥公司則需要對大量的藥物成分進行最小單位的監控。

雖然目前市場上存在一些定位技術,但各有其侷限,因此未能得到廣泛應用。GPS技術在室內效果不佳,Wi-Fi技術的準確度不穩定,而超寬頻技術(UWB)雖然準確度高,但是與其他解決方案相比成本和功耗都較高。

藍牙技術成熟,並且可以透過新一代軟體克服多種應用障礙。

Silicon Labs最小尺寸的SiP和SoC透過藍牙實現次米等級準確度
在2019年初發表的Bluetooth 5.1中,一些新引入的核心技術提升了定位服務能力。在此基礎上,Silicon Labs又開發了新的先進軟體,旨在最大限度提高BG22系列SoC和SiP模組的定位能力。新特性包括以下內容:

  • 在裝置和定位器之間進行非同步固定頻率擴展(CTE)廣播。非同步廣播無需裝置和定位器之間同步傳輸時間,因此定位器能同時追蹤大量物品,並且多個定位器能同時對同一物品進行三角測量。
  • 擴展CTE廣播到所有37個資料通道。透過將CTE傳輸從廣告頻道轉移到資料通道可有效減少干擾。

這些新特性強化了Silicon Labs的藍牙軟體系列產品組合,這是可用於加速尋向應用開發的最全面解決方案之一。另外,透過專為加速尋向應用開發而設計的其他開發工具,Silicon Labs的產品組合將為開發和設計人員建構廣泛的物聯網定位服務應用,以滿足不同環境和部署之特殊需求。

新軟體可在Silicon Labs產品組合中擁有最小尺寸的BG22系列藍牙低功耗(LE) SoC和SiP上運行。該系列產品擁有絕佳的超低發射和接收能耗(0dBm時4.1mA TX,3.6mA RX),同時配備有高性能、低功耗ARM® Cortex®-M33核心(活動模式27µA/MHz,睡眠模式1.2µA)。總之,這些產品具備業界領先的效能,能夠擴展鈕扣電池的使用壽命長達十年。

Borda Technology採用Silicon Labs的AoA和AoD定位服務以提高營運效率和病患照護品質
醫護人員總是非常忙碌,其工作範圍,大至將專用設備由在不同房間中轉移、使用醫療設備為患者進行各項檢查、以及對藥物進行管理,小到清潔和消毒工作等。這些工作涉及無數單一醫療物品的使用,必須仔細追蹤這些醫療物品,以確保能夠在需要時找到、準時送達並清晰記錄。在分秒必爭的情况下,這非常耗時。根據最近的一項研究顯示,在一個班次中,醫護人員需平均需花費一個多小時來尋找完成工作所需的設備。

Borda Technology尋求透過利用RTLS物品追蹤功能即時定位服務來改變這種狀况,以減少醫護人員尋找設備所需的時間,進而專注於醫護工作。透過在BG22藍牙SoC上運行Silicon Labs的全新AoA和AoD軟體,Borda推出了新的防篡改物品追蹤標籤,不僅可以協助定位物品,還可在醫護人員需做出明智的醫療和業務決策時提出操作建議。例如,Borda的解決方案設有警報以防止醫護人員使用未經校準的設備,該警報可以提醒醫護人員對需要注意的設備加以關注,進而防止危險的、有時甚至會危及生命的醫療事故。

Silicon Labs以平台為中心的整體藍牙定位服務和易用的BG22協助Borda大幅縮短部署其解決方案所需要的時間。過去的解決方案部署需要幾個月的時間,現在只需幾周即可完成安裝並投入運行。

請至官網了解更多有關Borda Technology如何使用Silicon Labs定位服務的資訊。

運用Silicon Labs方案開始實現AoA和AoD
Silicon Labs全新的藍牙定位服務解決方案由幾個部分組成,現已可從Silicon Labs和代理商處訂購。完整的解決方案包括:

該解決方案現已可透過Silicon Labs和我們的生態系統合作夥伴取得。

Works With 2022 即日開放報名!
Works With 2022為工程師和物聯網開發者領域中最具影響力的技術培訓活動,旨在協助加速、簡化和建構更完善的連接裝置。今年的活動將於 9 月 13 日至9月 15 日舉行,將吸引科技業者、設備製造商、聯盟、開發商以及無線標準和生態系統供應商匯聚,共同引領更一致性的無線體驗。欲了解更多資訊並報名活動,請參閱workswith.silabs.com.

關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明: Silicon Laboratories、Silicon Labs、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc.或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或註冊商標。

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw