International News Releases

Silicon Labs分享BG24和MG24無線 SoC 多元客戶應用案例 協助客戶和合作夥伴將Matter、人工智慧/機器學習和無線多協議加入物聯網

2022年5月4日 - 致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前分享其BG24和MG24系列無線SoC 的多元客戶應用案例,符合Matter標準的平台有助於使電池供電的邊緣裝置實現AI/ML應用和高性能無線連接功能,以超低功耗支援多種無線協定,並提供PSA 3級認證的Secure Vault™安全保護,成為各種智慧家庭、醫療和工業應用之理想選擇。

Silicon Labs今年初發表最新的xG24 SoC系列,該系列著重在具備Matter、人工智慧(AI)和機器學習(ML)無線多協議及藍牙等功能的BG24和MG24產品,並已收到非常正面的回饋,許多看法也驗證了TECHnalysis 分析師Bob O'Donnell之前的預期,而公司在開發SoC來因應Matter和AI/ML的複雜性時便已“非常確定”此一結果。

適逢BG24和MG24 SoC全面上市之際,Silicon Labs分享參與客戶案例的全球多家客戶和合作夥伴的見證,以及更詳細的成功案例,以便您了解更多訊息。

目前已參與Silicon Labs先行專案的客戶及合夥伴作全球已超過50多家,包括: Edge Impulse、SensiML、Viessman、Nanoleaf、Tuya及Leedarson等公司,相關開發和測試成功解決案例如下:

Viessmann是供暖和製冷系統領域的全球領導者,其公司歷史可追溯至一個多世紀以前。隨著持續尋求公司的發展,其產品的環保主義和永續發展已成為當務之急,同時也須確保其產品能隨著不斷變化和成長的連接標準而進化。為了滿足這些需求,Viessmann已開始將MG24整合到其產品組合中。Viessmann之所以選擇MG24是因其電流消耗低,使其得以開發電池供電的加熱和製冷產品,為客戶提供更高彈性,同時不造成頻繁更換電池的負擔。在此可閱讀有關Viessmann實施MG24的更多資訊。

LEEDARSON專注於智慧家庭設備的研發和製造,以設計、建構、測試和交付解決方案協助消費者體驗物聯網的巨大潛力。該公司的部分使命是協助實現一個互聯且更智慧的世界。基於此一信念,LEEDARSON一直是Matter標準的熱心推動者。幸運的是,專為支援Matter標準而設計的MG24 SoC在性能、安全性和記憶體的要求,也正是LEEDARSON過去不斷尋找的IC產品。透過基於MG24開發的應用程式,LEEDARSON及其客戶可充分利用互操作性,以確保應用程式可以跨專案進行擴展。在此可參閱有關LEEDARSON如何使用MG24支援Matter的更多訊息。

Tuya Smart
Tuya Smart的使命是打造物聯網開發者生態,使萬物皆有智慧。為此,他們創建了Tuya物聯網開發平台,該平台已經累積了來自 200 多個國家和地區的 510,000 多名開發者註冊。由Tuya驅動的智慧裝置可經由全球 100,000 個線上和線下銷售管道販售。在選擇MG24做為Tuya平台的一部分時,公司著眼於三項特點。首先,它必須有足夠的運算能力和RAM來管理公司協助客戶建構的複雜系統。其次,Tuya需要多種可用的I/O來建構更多類型的IoT設備。最後,Tuya更樂於支援Matter的晶片,使客戶能夠無縫接軌新的智慧家庭連接標準。隨著公司為其開發商研發的全新 Zigbee解決方案,恰逢其時MG24 Matter解決方案具備其所需的運算能力,可將執行功能保留在現場,避免須依賴閘道器或其他裝置在雲端執行即時的任務。在此點閱即可閱讀更多關於Tuya藉由MG24賦能物聯網開發人員的計劃。

Nanoleaf
Nanoleaf是一家致力於技術和物聯網的公司,以最具創新性的智慧家庭解決方案改變世界,使平凡的產品體驗變得令人驚艷。Nanoleaf 致力於為用戶創造最可靠且最容易獲得的智慧家庭體驗,並使其所有產品能優先考慮互操作性和具有未來思維的技術。 憑藉MG24系列,Nanoleaf 方能引領新的 Matter 標準,為客戶創建一種基於開放式通訊以及具備靈活性的整合型智慧家庭。在此點閱即可閱讀更多Nanoleaf有關於Matter計劃的訊息。

SensiML
在 MG24和 BG24設備的整個開發過程中,SensiML與 Silicon Labs密切合作,以 SensiML現有的 AI工具為基礎,將最新 的AI/ML硬體加速功能配置在新 的SoC 中。

為使下一代智慧物聯網設備具備完善的開發解決方案,MG24和BG24 SoC系列與SensiML的分析套件和內置 的autoML軟體進行了整合,允許OEM廠商快速創建功率優化的智慧傳感應用程式,而無需具備數據科學的專業 。無論是聲學事件檢測、動作分析、手勢和關鍵字識別、異常檢測、預測性維護,或是其他如時間序列傳感器信號的處理,SensiML 的軟體工具都可以自動執行前期開發的複雜性,並優化生成的韌體,以最小的記憶體和合理的功率足跡提供精確的結果。在此點閱即可詳細了解 SensiML提供的BG24和MG24產品。

Edge Impulse
Edge Impulse和Silicon Labs正為AI感知產品開發公司提供強大的嵌入式機器學習平台。借助全新的MG24和BG24 SoC,嵌入式開發人員可以利用Edge Impulse設計自動化數據標註、預建的數位處理信號和 ML 模組、即時的分類測試和數位孿生,而相較於以往,這些都能以更簡單、更詳盡且更容易的模式進行開發

Edge Impulse公司執行長暨共同創辦人Zach Shelby表示:整合Edge Impulse與 BG24 和MG24上內建的機器學習加速器,可提高機器學習演算法的處理速度4 倍,降低功耗6 倍,同時可降載主CPU的負荷來用於其他應用程式- 實現更智慧、更快速的邊緣設備,使其能夠延長電池壽命以及支援潛在的新工作負載。透過大幅減少網路的流量和降低應用程式對時間敏感的延遲,我們正充分利用邊緣的MG24和BG24,加強隱私和安全性。在此點閱即可閱讀更多有關如何使用Silicon Labs和 Edge Impulse開發AI/ML應用程式的訊息。

親身體驗Silicon Labs的 BG24 及 MG24 SoC
Silicon Labs 致力於成為專注物聯網的領導者,旨在透過智慧、高效和強大的技術,使所開發的產品能讓客戶與眾不同。 BG24 和 MG24 系列不但代表我們在實現這些目標方面所取得的最新進展,而且在早期我們還有更多成功的客戶案例。

您想親身體驗開發SoC嗎? 如果願意,您可註冊我們MG24的加速學習系列,我們將送出免費的開發者工具包,送完為止。這些由四部分組成的課程於 5 月 19 日 北美中部時間(CDT)上午10點和歐洲中部時間(CET)時間上午10:00 開始。名額有限,現在就點閱報名參加MG24技術實驗室吧!

喜歡按照自己的學習節奏嗎? 報名參加我們的隨選視訊以及即將舉行的培訓和研討會:

 關於新的BG24和MG24 SoC產品,您還想了解什麼? 請在Twitter, Facebook

 或 LinkedIn 上告訴我們!

有關BG24和MG24 SoC功能更多的資訊及展示,歡迎蒞臨參觀5月24 - 27日Silicon Labs於2022年台北國際電腦展(COMPUTEX Taipei 2022) 台北南港展覽館4樓智慧科技解決方案展區(Smart Tech Solutions) 705a攤位,屆時會呈現Matter及AI/ML等智慧連接技術及方案相關的展示,歡迎蒞臨指教。

更多BG24新系列資訊請瀏覽http://silabs.com/bg24
更多MG24新系列資訊請瀏覽http://silabs.com/mg24
了解Silicon Labs如何支援AI 和ML,請瀏覽http://silabs.com/ai-ml

關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是安全、智慧無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,從而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明: Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名為各自持有者之商標。

 

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 資深區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw