International News Releases

Durin選用Silicon Labs的MG24無線SoC加速Aliro行動存取技術於智慧鎖與讀卡器的應用

Silicon Labs高安全性及多協定平台晶片支援具備Aliro功能的NFC裝置,實現輕觸解鎖和免觸控體驗 —並已應用於Durin Door Manager系列

台北訊-2026年3月2日 – 連接標準聯盟(Connectivity Standard Alliance, 簡稱CSA)上周剛發表Aliro 1.0, Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)緊隨其後宣佈,Durin已選用Silicon Labs MG24無線系統單晶片(SoC)作為其Durin Door Manager系列產品的高安全性、多協定核心元件。Durin Door Manager為新一代門禁管理裝置,可支援由CSA推出的全新Aliro應用層。

Aliro旨在為智慧型手機、穿戴式裝置、智慧鎖和讀卡器等裝置提供一致且安全的行動存取控制體驗,以實現門禁裝置的可信互通性。隨著Aliro的正式發表,Silicon Labs正協助裝置製造商迅速從標準過渡至產品交付,並提供專為安全憑證、彈性傳輸和低功耗運作而建構的強大平台。

Silicon Labs家庭產品線副總裁Colin Cureton表示:「Aliro之所以意義重大,是因為其於屋主的行動錢包與智慧門鎖之間提供了基於標準的存取和交易。MG24為諸如Durin的創新業者提供了統一且安全的無線平台,以用於驗證身份、保護金鑰,並以終端使用者所要求的速度完成所有操作,而這都要歸功於MG24的加密加速器。隨著整個產業對於Aliro的支持,Silicon Labs正致力於協助製造業者更快推出經認證、具市場競爭力的產品。」

Durin Door Manager結合現代行動存取方式與裝置端強大的本地端決策能力。Durin Door Manager基於MG24無線SoC建構,旨在支援各種Aliro體驗,包含從近場通訊(NFC)輕觸解鎖,到由MK Semi提供對超寬頻(UWB)之支援、以及低功耗藍牙(BLE)免觸控互動。

Durin執行長Herman Yau表示:「Aliro正開啟一個全新的門禁管理時代,屆時用戶的手機或穿戴式裝置將成為一種安全、可互通的鑰匙。Silicon Labs的MG24為使用者提供了所需的安全性、性能以及多協定彈性,進而支援Durin Door Manager中的Aliro體驗。其為客戶提供走近即入的輕鬆便捷進門體驗,營造出美妙的返家感,而我們相信這種感受是令人難以回頭的。」

CSA主席暨執行長Tobin Richardson表示:「Silicon Labs和Durin正引領著業界的創新方向,並展示了Aliro標準如何為現實世界帶來安全、無縫的行動存取體驗。透過摒棄彼此孤立且僅限於特定供應商的技術,此次合作為高度協調的智慧環境實現了所需的可信互通性。採用統一的方法,將能確保隨著生態系統的擴展,都能為個人擁有更易於進出且更安全的未來奠定基礎。」

Silicon Labs MG24:為支援Aliro的門禁管理提供了安全的多協定基礎技術

Aliro對安全的憑證處理及裝置與讀卡器間的通訊具有嚴格要求。MG24在Durin Door Manager中作為核心控制器以管理Aliro和互聯存取工作流程,以高效節能的設計發揮了整合高安全性和高無線彈性的作用。

MG24在Durin Door Manager中所具備的關鍵功能包括:

  • 單次交易的Aliro憑證驗證通過NFC實現:MG24從NFC收發器讀卡器晶片中接收Aliro金鑰及相關資訊,然後在同一次NFC交易中完成金鑰驗證和存取檔案驗證。
  • 硬體加速非對稱加密技術:MG24採用整合式的加密硬體加速器來執行Aliro橢圓曲線加密技術(ECC)操作,包括生成金鑰對、橢圓曲線數位簽章(ECDSA)、橢圓曲線加密(ECDH)以及橢圓曲線數位簽章驗證,同時包括升級驗證要求。
  • 採用Silicon Labs的Secure Vault技術實現安全金鑰儲存:透過Silicon Labs的Secure Vault技術來保護敏感的憑證和金鑰資料。這是Silicon Labs在安全儲存和裝置保護領域所採用的業界領先方法。
  • 適用於多種現代存取系統的多協定連接功能:MG24支援Matter和藍牙通訊,有助於實現互通性以及彈性的系統整合。
  • 用於設定和鎖控工作流程的低功耗藍牙技術:透過藍牙技術對裝置進行設定,啟動支援UWB體驗的測距任務,並與配對的門鎖進行通訊來進行開/關操作。
  • 運用UWB測距來進行無接觸控制決策:MG24會從UWB射頻晶片中獲取測距資訊,並根據距離和環境資料作出無接觸控制決策。

透過結合安全憑證處理、多協定無線技術和低功耗架構,MG24可協助製造商設計出符合Aliro安全性和互通性目標的智慧鎖,同時還能將建置難度、複雜性和系統成本控制在可接受的範圍內。

實現可互通的行動存取生態系統

門禁控制市場一直以來都採用各自為政且廠商專有的方法來處理行動憑證和讀卡器通訊。Aliro旨在簡化使用者裝置與存取點之間的互通性,可實現安全且可信的通訊,並能支援多種安裝架構。

Silicon Labs正以其平台策略積極支援Aliro,並將從以下方面協助裝置製造商:

  • 基於安全的無線SoC來構建解決方案,這些晶片專為受保護的金鑰儲存和高性能加密而設計
  • 支援多種Aliro傳輸選項,NFC、BLE和BLE + UWB,能隨產品和應用場景演變
  • 將Aliro行動存取與諸如Matter等互補標準結合配對,以推動更多元化的互聯裝置達到互動

供貨

Durin Door Manager is expected to be available in Q1 2026.

Durin Door Manager預計將於2026年第一季度上市。

瞭解更多 Aliro 資訊:https://csa-iot.org/all-solutions/aliro/

Aliro 1.0 英文新聞稿請參閱:https://csa-iot.org/newsroom/introducing-aliro-1-0-a-unified-standard-to-transform-the-access-control-ecosystem/

Aliro 1.0 規範檔案請參閱:https://csa-iot.org/developer-resource/specifications-download-request/

更多關於Silicon LabsMG24無線SoC平台之資訊請瀏覽Silicon Labs。更多關於Durin Door Manager之資訊請瀏覽Durin官網。

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「Silicon Labs」,NASDAQ:SLAB)是低功耗無線連接領域的創新領導者,致力於打造以連接裝置改善生活的嵌入式技術。 Silicon Labs 將尖端技術融入全球整合度最高的系統單晶片(SoC)中,為裝置製造商提供所需的解決方案、支援和生態系統,以建構先進邊緣連接應用。 Silicon Labs 總部位於德州奧斯汀,營運範圍遍及 16 個國家,是智慧家庭、工業物聯網和智慧城市市場中值得信任的創新方案合作夥伴。瞭解更多請瀏覽www.silabs.com

關於Durin

Durin, Inc.正塑造下一個家庭入戶時代,其摒棄了傳統的共用密碼模式,轉而提供無需手動輸入密碼、具備身份識別功能且注重隱私保護的全新體驗。Durin的設計旨在實現互通性,並符合下一代存取標準,同時將隱私視為基本原則,協助用戶安全、便捷地返家,為互聯家庭的安全進入設立新標準。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

 

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。此文中所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw