International News Releases

실리콘랩스, 200 노드 규모의 스레드 기반 매터 네트워크로 대규모 매터 구축 지원 능력 검증

멀티프로토콜(CMP) 기술을 활용하여 구축되는

빌딩, 스마트 홈 및 차세대 IoT 네트워크의 매터 지원 가능성 검증

2026년 6월 25일 – 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 200노드 규모의 스레드 기반 매터(Matter-over-Thread) 검증 네트워크에 대한 성공적인 구축 및 작동을 확인했다고 밝혔다. 이로써 실리콘랩스는 대규모 스마트 빌딩, 상업용 IoT 및 차세대 스마트 홈 애플리케이션에서 매터 기술의 확장성과 신뢰성, 성능을 입증했다.

CSA(Connectivity Standards Alliance)의 첫 번째 유니파이(Unify) 행사에서 공개된 이번 발표는 매터 생태계의 중요한 진화를 의미한다. 즉, 관련 업계가 단순히 상호운용성을 입증하는 단계를 넘어 실제 구축 환경에서의 확장성 검증 단계로 나아가고 있다는 것을 뜻한다. 매터가 상업용 빌딩, 공동 주택(MDU), 차세대 스마트 홈 설치 환경이 요구하는 더욱 크고 복잡한 환경을 지원할 수 있다는 사실이 이번 실리콘랩스의 200노드 스레드 기반 매터 검증 네트워크를 통해 입증된 것이다.

실리콘랩스의 다니엘 쿨리(Daniel Cooley) 최고기술책임자(CTO)는 "매터는 스마트 홈 기술에서 훨씬 더 방대한 규모의 네트워크 구축을 지원할 수 있는 플랫폼으로 빠르게 진화하고 있다”며, “이번 작업은 스레드 기반 매터가 이론적으로 수천 개의 장치들까지 확장 가능하다는 점뿐만 아니라, 실리콘랩스가 매터, 스레드 및 동시 멀티프로토콜(Concurrent Multiprotocol, CMP) 기술 전반의 혁신을 통해 고객이 이들 네트워크를 어떻게 구축 및 관리하고 미래 지향적으로 활용할 수 있게 지원하는지를 보여준다"고 말했다.

산업 및 상업용 애플리케이션에 대한 매터 확장성을 입증한 역대 최대 규모 공개 검증 네트워크

지금까지 문서로 공개된 스레드 기반 매터 성능 시험 네트워크들 가운데 역대 최대 규모 중 하나로 평가되는 이번 사례는 네트워크가 기존의 주거용 활용 사례 이상으로 확장할 때 매터가 어떠한 성능을 나타내는지를 평가하기 위해 설계되었다. 통제된 실험실 시뮬레이션과 달리, 이 네트워크는 장치들이 시설 전체에 걸쳐 분산되고 와이파이, 블루투스, 스레드 트래픽 등 다양한 실제 무선 환경에 노출되어 있는 실리콘랩스의 보스턴 커넥티비티 랩과 실제 사무실 환경에서 운영되었다. 검증 과정에서는 멀티캐스트 메시징, 유니캐스트 통신, 커미셔닝 워크플로우, 그리고 실제 구축 환경과 유사한 조건에서의 장기적인 네트워크 안정성이 시험되었다.

이번 검증 작업은 매터 생태계의 발전과 장치 제조회사의 대규모 매터 지원 제품 구축을 지원하고자 하는 실리콘랩스의 지속적인 노력을 보여준다. 매터에 대한 업계 선도적인 컨트리뷰터 중 하나인 실리콘랩스는 무선 SoC, 소프트웨어, 오픈스레드(OpenThread) 기반 개발 도구인 스레드 보더 라우터(Thread Border Router), 인증 리소스 및 생태계 지원을 제공함으로써 개발자가 개념 설계 단계부터 양산 단계까지 매터 채택을 가속화할 수 있도록 돕고 있다.

이번 검증 결과는 매터 생태계가 지속적으로 성숙 및 확장하고 있는 시점에 발표되었다. 실리콘랩스는 장치의 상호운용성을 확대하고 지원되는 장치의 범주를 넓히며 새로운 스마트 홈 및 스마트 빌딩 경험을 가능하게 하는 매터 1.6 기능을 포함해, 매터의 최신 규격을 지원한다. 방대한 매터 포트폴리오를 제공함으로써, 실리콘랩스는 개발자가 주요 생태계 전반에 걸쳐 원활하게 동작하는 제품을 개발할 수 있도록 지원하는 동시에 개발, 인증 및 구축 과정을 간소화할 수 있게 돕고 있다.

200노드 스레드 기반 매터 검증 네트워크의 주요 성과는 다음과 같다.

  • 실제 사무실 환경에서 200노드 스레드 기반 매터 네트워크의 성공적인 구축과 안정적 운영
  • 온-네트워크 커미셔닝을 통해 100% 커미셔닝 성공률 달성
  • 최저 87ms의 평균 멀티캐스트 지연 시간과 대부분의 페이로드 크기에서 1% 이하의 패킷 손실률을 나타내는 안정적인 멀티캐스트 및 멀티호핑 유니캐스트 통신 구현
  • 와이파이, 블루투스, 스레드가 활성화되어 있는 트래픽 환경에서도 별도의 특수 토폴로지 설계 없이 안정적으로 동작
  • 상업용 규모의 조명 시스템, 빌딩 자동화 및 대규모 IoT 구축 환경에 대한 스레드 기반 매터의 지원 가능성 확인

실리콘랩스의 OTBR 및 CMP 기술, 안정적인 매터 구축을 위한 기반 제공

200노드 스레드 기반 매터 검증 네트워크는 OTBR(OpenThread Border Router) 구현을 기반으로 구축되었다. 이번 검증 작업에서 OTBR은 시험에 동원된 장치의 커미셔닝 및 관리를 위한 스레드 네트워크 인프라를 제공했다. 스레드 기반 매터 네트워크의 구축 규모가 커질수록 보더 라우터(Border Router)는 스레드 장치를 컨트롤러, 클라우드 서비스 및 광범위한 IP 네트워크에 안전하게 연결하는 핵심 역할을 수행한다. 실리콘랩스는 대규모 매터 네트워크 구축을 간소화할 수 있도록 OTBR 솔루션과 개발 리소스를 제공하고 있다.

또한 이번 결과는 동시 멀티프로토콜(CMP) 분야에서 실리콘랩스의 기술 선도성을 재확인시켰다. CMP는 실리콘랩스가 선도적으로 개발한 기술로, 장치가 하나의 무선 칩으로 여러 개의 무선 프로토콜을 동시에 지원할 수 있게 해준다. CMP를 활용하면 동일한 장치 내에서 지그비 네트워크와 스레드 기반 매터 네트워크를 동시에 지원할 수 있어, 장치 제조사는 기존 구축 환경과의 호환성을 유지하는 한편, 매터로의 전환을 간소화할 수 있으며, 미래 지향적인 제품 포트폴리오도 마련할 수 있다.

이를 통해 제조회사는 고객의 기존 설치 환경을 계속 지원할 수 있을 뿐만 아니라, 향후 매터 도입에 대비하고 개발 복잡성을 줄이며 재고 관리를 간소화하고 생태계 간 전환을 더욱 원활하게 수행할 수 있다. 실리콘랩스는 최신 무선 플랫폼인 MG26 및 시리즈 3(Series 3) 디바이스를 포함한 제품군 전반에서 CMP를 지원하고 있으며, 이를 통해 개발자가 여러 무선 생태계를 아우르는 상호운용 가능한 제품을 개발할 수 있도록 지원한다.

이번 대규모 매터 네트워크 성과 보고서 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있다:

https://www.silabs.com/wireless/matter/matter-over-thread-large-network-performance-testing

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 다양한 장치들을 연결하고 일상을 개선하는 임베디드 기술을 개발한다. 최첨단 기술을 세계에서 가장 고도로 통합된 SoC에 결합한 실리콘랩스는 디바이스 제조회사가 첨단 엣지 연결 애플리케이션을 만드는 데 필요한 솔루션, 지원 및 에코시스템을 제공한다. 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 실리콘랩스는 전세계 16개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 스마트 홈, 산업용 IoT(IIoT) 및 스마트 시티 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이다. 자세한 내용은 www.silabs.com 참조.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.