International News Releases

Silicon Labs藉由200個節點組成的Matter-over-Thread驗證網路 推動Matter大規模部署

該實驗網路驗證了Matter技術已準備就緒,可透過並行多重協定技術應用於商業建築、智慧家庭及下一代物聯網部署

台北訊-2026年6月24日 ––低功耗無線解決方案創新性領導者Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)日前宣佈成功部署並運行了一個由200個節點組成的Matter-over-Thread驗證網路,充分展示Matter在大規模智慧建築、商業物聯網(IoT)及下一代智慧家庭應用中的可擴展性、可靠性和性能。

此項宣布標誌著Matter生態系統的關鍵演進:該產業正從驗證互通性轉向展示其在實際部署中的可擴展性。Silicon Labs所建構由200個節點組成的Matter-over-Thread驗證網路,證明Matter能支援商業建築、多住宅單元及下一代智慧家庭系統所處更大規模和更複雜的環境。

Silicon Labs技術長Daniel Cooley表示:「Matter正迅速從一項智慧家庭技術演變為一個能支援更大規模部署的平台。這項工作不僅證明了Matter-over-Thread在理論上可擴展至數千台裝置,更展示了Silicon Labs如何透過整合Matter、Thread和並行多協議技術的創新協助客戶部署、管理這些網路,並確保未來適應性。」

超大規模公共驗證網路展示Matter在工業和商業應用中的可擴展性

該部署被認為是迄今公開記錄中規模最大的Matter-over-Thread性能測試網路之一,其設計旨在評估Matter在擴展至傳統住宅應用場景之外的性能表現。與受控的實驗室模擬環境不同的是,該網路在Silicon Labs的波士頓Connectivity Lab(連接實驗室)及辦公環境中運行,裝置分佈於整個設施內並連接至真實的無線環境,同時包括活躍的Wi-Fi、藍牙和Thread資料流量。該網路在類似實際部署的環境下對群播消息傳遞、單播通訊、配網流程以及長期網路穩定性進行了測試。

此次驗證工作體現了Silicon Labs的持續承諾,推動Matter生態系統發展並協助設備製造商自信地大規模部署支援Matter的產品。作為業界Matter的主要貢獻者之一,Silicon Labs提供無線系統單晶片(SoC)、軟體、基於OpenThread實現的開發工具Thread邊界路由器、認證資源以及生態系統支援,協助開發人員在從概念設計到量產的整個過程中加速Matter的應用。

隨著Matter生態系統的不斷成熟與擴展,相關成果應運而生。Silicon Labs支援最新的Matter規範,包括Matter 1.6功能—這些功能不僅提升了裝置間的互通性、擴展了所支援的裝置類別,並帶來了全新的智慧家庭和智慧建築體驗。憑藉全面性的Matter產品組合,Silicon Labs協助開發人員打造能在各大生態系統中無縫運行的產品,同時簡化開發、認證和部署流程。

透過由200個節點組成的Matter-over-Thread驗證網路,所得到的關鍵驗證結果包括:

  • 在真實辦公環境中成功部署並持續運行由200個節點組成的Matter-over-Thread網路
  • 透過既有網路配網(On-Network Commissioning)達成 100% 成功率
  • 可靠的群播和多跳單播通訊,平均群播延遲低至87 ms,且在大多數有效載荷大小下,資料封包丟失率低於1%
  • 即使在Wi-Fi、藍牙和Thread流量處於活躍狀態的情況下也能保持穩定運行,無需專門的拓撲工程設計
  • 驗證表明,Matter-over-Thread可支援商業規模的照明、建築自動化及大規模物聯網部署

Silicon Labs的OpenThread邊界路由器和並行多重協定技術為Matter奠定穩固基礎

由200個節點組成的Matter-over-Thread驗證網路基於OpenThread邊界路由器(OTBR)建構,該方案提供了Thread網路基礎設施,用於除錯和管理參與測試的裝置。隨著Matter-over-Thread部署規模的擴大,邊界路由器在將Thread裝置安全地連接到控制器、雲端服務以及更廣泛的IP網路方面具關鍵作用。Silicon Labs為開發人員提供OTBR解決方案和開發資源,有助於簡化大規模Matter網路的部署。

這些結果也進一步印證了Silicon Labs在並行多重協定(CMP)技術領域的領導地位。這項由Silicon Labs首創的技術,使裝置可透過單個射頻模組同時支援多種無線協定。並行多重協定技術使同一元件能同時支援Zigbee和Matter-over-Thread網路,以協助製造商簡化遷移流程,同時保持與現有部署和因應未來產品組合的相容性。

該功能使製造商能在支援現有客戶部署的同時,更為未來採用Matter標準做好準備,降低開發複雜性、簡化庫存管理,並實現不同生態系統之間的更順暢過渡。Silicon Labs在其最新的無線開發平台上均支援並行多重協定技術,包括MG26和第三代無線開發平台產品,協助開發人員打造能跨越多個無線生態系統的可互操作產品。

歡迎瀏覽完整的《Matter大規模網路性能報告》。

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「Silicon Labs」,NASDAQ:SLAB)是低功耗無線連接領域的創新領導者,致力於打造以連接裝置改善生活的嵌入式技術。 Silicon Labs 將尖端技術融入全球整合度最高的系統單晶片(SoC)中,為裝置製造商提供所需的解決方案、支援和生態系統,以建構先進邊緣連接應用。 Silicon Labs 總部位於德州奧斯汀,營運範圍遍及 16 個國家,是智慧家庭、工業物聯網和智慧城市市場中值得信任的創新方案合作夥伴。瞭解更多請瀏覽www.silabs.com

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。此文中所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

Alice Wang 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw