International News Releases

芯科科技推出智能开发工具Simplicity Ecosystem软件开发套件开启物联网开发的新高度

开发人员现已可获得更快、更智能的工作流程

AI驱动协同版本将在2026年实现

 

中国,北京 – 2025年10月23日 – 低功耗无线解决方案创新性领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日在深圳盛大举办享誉业界的Works With开发者大会,同时宣布推出Simplicity Ecosystem软件开发套件,它不仅是下一代模块化的软件开发套件,而且还计划增添人工智能(AI)增强功能,旨在全面变革嵌入式物联网(IoT)开发流程。该生态系统以Simplicity Studio 6为核心,并辅以最新发布的Simplicity AI SDK框架,从而将安装、配置、调试和分析功能整合到一个智能的、且以开发人员优先的环境中,可在产品开发的每个阶段提供自动化和洞察力。

芯科科技软件开发高级副总裁Manish Kothari表示:“Simplicity Ecosystem代表了实现智能、内容感知开发的重要一步。通过将人工智能集成到我们工具的每一层中,我们将为开发人员提供一个在整个物联网生命周期中学习、适应和加速创新的平台。”

从集成开发环境(IDE)到生态系统

十多年来,Simplicity Studio一直在帮助工程师构建快速可靠的联网产品。全新的Simplicity Ecosystem通过将工具链分解为模块化、可互操作的组件来扩展这一传统,每个组件都设计旨在无缝地融入现代工作流程,无论是基于图形用户界面(GUI)还是自动化。Simplicity Ecosystem支持芯科科技的第二代和第三代无线开发平台产品以及主要的物联网标准,包括低功耗蓝牙(Bluetooth LE)、Zigbee、Thread、Matter、Wi-Fi、Wi-SUN和Z-Wave。

核心工具包括:

  • Simplicity Installer - 一个轻量级的数据包管理器,支持按需安装SDK、示例和工具。开发人员可以只安装他们需要的东西,从而减少开销和启动时间。
  • VS Code和CLI集成 - Simplicity Studio 6将VS Code作为其主要IDE,通过一项Simplicity Studio扩展来提供灵活的环境。Studio 6还提供了一个现代的CMake和Ninja构建环境,使功能强大的CLI自动化支持一系列工具链。
  • 设备管理器 – 一个统一的接口,用于对芯科科技的硬件进行识别、管理和编程。它简化了固件烧录、串行通信和电路板检测,全面支持从启动到生产的各个环节。
  • Simplicity Commander – 用于编程、调试和安全配置的命令行工具。工程师可以用它来可以擦除、烧录或查询器件,这使其成为CI/CD和生产自动化的理想选择。
  • 网络分析仪 – 一款用于无线流量的协议感知追踪工具,提供了低功耗蓝牙、Zigbee、Thread和Matter网络中数据包交换的实时可视化能力。工程师可以直观查看事件并高效地诊断性能问题。
  • 能耗分析仪 – 一种实时功耗测量工具,可将能耗与代码执行直接关联,帮助开发人员在电池供电的设计中最大限度地减少电流消耗。
  • 无线工具 – 一整套适用于所有无线技术的配置、控制/调试和分析工具,帮助开发团队微调无线性能。

每个工具都可以独立运行,也可以作为完整Simplicity Ecosystem软件开发套件的一部分。它们共同提供了一个模块化的工作流程,可以简化设置,提高生产效率,并提供对器件行为的深入洞察。

通过Simplicity AI SDK提升开发人员体验

芯科科技还发布了Simplicity AI SDK智能化框架,它将生态系统中的开发人员优先的设计规则扩展到用人工智能增强的工作流程中,从而在创新和生产效率方面取得重大进展。Simplicity AI SDK结合内容感知和智能自动化来加速开发。它通过充当协作者来赋能工程师,能够解读代码、提供见解,并在从项目设置到现场调试的整个生命周期中协助完成任务。

第一个版本将与VS Code集成,让开发人员可以“与他们的代码聊天”。它可以解读功能、追踪错误,并在了解项目背景和芯科科技SDK的基础上实时提出改进建议。开发人员和智能工具之间的这种合作标志着向人工智能辅助设计的转变——在这种设计中,创造力和精确度并存。

Simplicity AI SDK的核心是动态内容工程,它在恰当的时间为AI代理提供准确的数据。这使它们能够了解项目结构,解读文档,并提供情景化支持,而无需手动查找。未来的更新版本将在芯科科技的工具中扩展这些功能,支持自适应调试、优化和应用程序生成。

关于Simplicity AI SDK的路线图和理念的全面探索,请参阅芯科科技软件开发高级副总裁Manish Kothari的博客文章《通过Simplicity AI SDK塑造物联网开发的未来》。

Simplicity AI SDK将于2026年公开提供,一开始会提供开发人员反馈和早期用户测试版本。

Simplicity Ecosystem入门

Simplicity Studio 6现已可在https://www.silabs.com/software-and-tools/simplicity-studio网页上下载。

Simplicity AI SDK计划于2026年公开发布。加入Simplicity AI SDK的早期使用者排队名单,成为首批接收更新版本的用户。

关于芯科科技

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是低功耗无线连接领域的创新性领导厂商,致力于打造用于连接设备和改善生活的嵌入式技术。芯科科技将前沿技术集成在全球领先的SoC平台上,为设备制造商提供创建先进边缘连接应用所需的解决方案、技术支持和生态系统。总部位于德克萨斯州奥斯汀,业务遍及超过16个国家/地区,是为智能家居、工业物联网和智慧城市等市场提供创新解决方案的值得信赖的合作伙伴。更多信息请浏览网站: silabs.com和cn.silabs.com。

关于芯科科技

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是低功耗无线连接领域的领导性创新厂商,致力于打造用于连接设备和改善生活的嵌入式技术。芯科科技将前沿技术集成在全球领先的SoC平台上,为设备制造商提供创建先进边缘连接应用所需的解决方案、技术支持和生态系统。总部位于德克萨斯州奥斯汀,业务遍及超过16个国家/地区,是为智能家居、工业物联网和智慧城市等市场提供创新解决方案的值得信赖的合作伙伴。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区
2) 微信公众号:SiliconLabs
3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

前瞻性声明
本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu

区域市场行销暨传播高级经理

E-mail:regine.liu@silabs.com

 

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

E-mail:Sharon@1AND7.com