International News Releases

실리콘랩스, 초소형 디바이스용 블루투스 LE의 미래를 선도하는 BG29 무선 SoC 신제품 발표

BG29, 초소형 크기에 더 커진 메모리와 초저전력 특성을 갖춰 커넥티드 헬스 기기에 이상적

2025년 3월 13일 – 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 초소형 폼 팩터의 블루투스 저에너지(Bluetooth LE) 기기에서 다른 성능을 저하시키지 않으면서 우수한 컴퓨팅 능력과 연결성을 제공하도록 설계된 자사의 시리즈 2(Series 2) BG29 무선 SoC 제품군 신제품을 출시한다고 발표했다. BG29는 웨어러블 헬스케어 및 의료 기기, 자산 추적기, 배터리 전원으로 동작하는 센서와 같이 오늘날 가장 대표적인 블루투스 LE 애플리케이션에 이상적이다.

BG29는 콤팩트한 QFN(quad flat no-lead) 및 WLCSP(wafer-level chip scale packages)로 제공되며, 이전 제품보다 더 커진 용량의 RAM 및 플래시 메모리를 갖추고 있다. 메모리 리소스가 늘어난 덕분에, BG29는 실시간 데이터 처리, 복잡한 알고리즘 실행, 고속 통신 프로토콜과 같은 첨단 애플리케이션을 지원할 수 있게 됐다.

신제품은 폭 넓은 전압 범위를 지원하는 DC-DC 부스트 컨버터, 정확한 배터리 모니터링을 위한 쿨롱 카운터(Coulomb counter), 그리고 민감한 데이터를 보호하기 위해 PSA 레벨 3용으로 설계된 실리콘랩스 시큐어 볼트 하이(Silicon Labs Secure Vault™ High)가 특징이다.

커넥티드 헬스케어 및 의료 기기의 변화하는 요구 사항 충족

스마트 의료 기기가 전 세계적으로 의료 서비스를 혁신하고 있는 상황에서, 시스템의 성능이나 배터리 전원공급 능력을 저하시키지 않으면서 커넥티드 기기의 소형화를 달성하는 것은 개발자가 여전히 해결해야 할 주요한 과제이다. 이에 대해 BG29는 중요한 해법을 제시한다. 이 새로운 무선 SoC 제품군은 혈당 모니터와 같은 초소형 기기에서도 고성능 무선 연결, 긴 배터리 수명, 대용량 메모리, 다중 연결 지원 기능을 제공하는데, 전에는 이것이 굉장히 까다로운 과제였다.

실리콘랩스의 홈/라이프 사업부문을 총괄하는 제이콥 알라매트(Jacob Alamat) 수석 부사장은 “BG29를 활용하면 개발자는 주어진 현실과 타협할 필요가 없다”며, “실리콘랩스는 우수한 연결성, 뛰어난 성능, 초소형 크기, 탁월한 보안성을 두루 갖춘 솔루션을 제공함으로써 기기 제조사가 초소형 연결 분야에서 새로운 이정표를 세울 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.

초소형 기기에서 새로운 기준을 제시하는 BG29

새로운 BG29 SoC 제품군은 다음과 같은 주요 특징들을 포함하고 있다:

  • 콤팩트한 풋프린트: 콤팩트한 크기의 WLCSP 및 QFN 패키지로 제공되는 BG29는 커넥티드 헬스케어, 자산 추적기, 빌딩 자동화와 같은 다양한 무선 기기에 업계 선도적인 연결성을 제공한다. WLCSP는 배터리 전원으로 작동하는 센서, 인슐린 공급 패치, 일회용 연속 혈당 측정기(CGM) 및 기타 일회용 애플리케이션, 스마트 치아 임플란트와 같은 소형 기기에 사용될 수 있다. QFN 패키지는 산소포화도 측정기(pulse oximeter), 출입 통제, 산업 자동화 및 심박수 모니터와 같이 크기 제약이 없는 기기류에 이상적이다.
  • 초저전력으로 대용량 메모리 및 고성능 컴퓨팅 지원: 1MB 플래시와 256kB RAM을 탑재한 BG29는 저전력 소비를 보장할 뿐만 아니라 까다로운 첨단 애플리케이션을 위해 탁월한 성능과 프로세싱 능력을 제공한다. 대용량 메모리는 스마트폰의 무선 연결이 장시간 끊기더라도 데이터 추적은 계속 유지한다. BG29는 휴대용 의료 기기, 웨어러블, 스마트 홈 센서, 자산 추적기 등과 같은 IoT 기기에 블루투스 LE를 지원한다.
  • DC-DC 부스트 컨버터와 쿨롱 카운터 통합: BG29에 통합된 DC-DC 부스트 컨버터는 폭넓은 전압 범위를 제공하므로, IoT 기기 제조사가 단일 셀 알카라인, 산화은, 버튼 셀 배터리를 사용해 기기의 폼 팩터를 줄일 수 있게 해준다. 통합된 쿨롱 카운터는 휴대용 의료 기기에서 배터리 잔량을 정확히 모니터링 함으로써 중요한 의료 애플리케이션을 사용하는 동안 배터리가 고갈되는 사태를 방지할 수 있게 하며, 그 밖에 다른 웨어러블 및 기기의 사용자 경험을 향상시킨다.
  • 업계 선도적인 보안성: 가상 보안 엔진이 탑재된 시큐어 볼트 하이(Secure Vault High)는 첨단 암호화 기법, 보안성이 강화된 키 관리 및 인증을 제공함으로써 확장 가능한 로컬 및 원격 소프트웨어/하드웨어 공격으로부터 기기를 보호하는 강력한 보안 기능을 제공한다.

BG29 디바이스 제품군은 올해 3분기에 양산 공급될 예정이다.

실리콘랩스의 저전력 블루투스 LE 솔루션에 대해 자세히 알아보기

BG29는 더 작은 SoC에 더 많은 성능과 기능을 담음으로써, 기기 제조사가 보안성이 강화되고 신뢰할 수 있는 설계를 구현하여 사용자가 건강한 삶을 유지하고 환자의 치료 결과를 개선할 수 있도록 지원한다. 실리콘랩스의 저전력 블루투스 디바이스에 대한 상세 정보와 실리콘랩스가 커넥티드 헬스의 발전에 어떻게 기여하고 있는지에 대한 상세 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있다:

실리콘랩스 회사소개
실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 다양한 기기들을 연결하고 일상을 개선하는 임베디드 기술을 개발한다. 최첨단 기술을 세계에서 가장 고도로 통합된 SoC에 결합한 실리콘랩스는 기기 제조사가 첨단 엣지 연결 애플리케이션을 만드는 데 필요한 솔루션, 지원 및 에코시스템을 제공한다. 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 실리콘랩스는 전세계 16개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 스마트 홈, 산업용 IoT(IIoT) 및 스마트 시티 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이다. 자세한 내용은 www.silabs.com 참조.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.