International News Releases

芯科科技突破性超低功耗Wi-Fi 6和低功耗蓝牙5.4模块加速设备部署

全新SiWx917Y模块凭借全球射频认证提供即插即用的简便性

中国,北京 – 2024年12月3日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出SiWx917Y超低功耗Wi-Fi® 6和低功耗蓝牙®(Bluetooth® LE)5.4模块。

作为成功的第二代无线开发平台的新产品,SiWx917Y模块旨在帮助设备制造商简化Wi-Fi 6设备复杂的开发和认证流程。全新的SiWx917Y模块具有突破性的能效,同时可提供强大的无线连接功能、先进的安全性和全功能的应用处理器,能够为设备制造商减少设计挑战,缩小产品尺寸,降低成本,并使他们尽快获取收益。SiWx917Y模块通过了全球监管标准的预先认证,并配备了优化的天线,因此无需再进行冗长的射频优化和认证。

芯科科技Wi-Fi解决方案副总裁Irvind Ghai表示:“Wi-Fi技术在物联网(IoT)领域的应用已经取得了显著进展,创造了令人兴奋的创新机会。为了帮助终端设备制造商加快发挥其全部潜力,我们开发了SiWx917Y Wi-Fi 6模块。这些预先认证的模块提供了一种简化的解决方案,使制造商能够轻松地将先进的连接技术集成到他们的设备中,从而可专注于开发实际解决方案的差异化功能,同时开发成本也得以降低。”

这些模块是诸多行业中低功耗Wi-Fi应用的理想选择,包括智能家居、楼宇自动化、医疗保健设备、工业传感器和资产追踪等。

多功能、高效的SiWx917Y模块提供先进的无线连接功能

SiWx917Y模块在紧凑的16 mm x 21 mm x 2.3 mm封装中集成了Wi-Fi 6、低功耗蓝牙5.4、ARM Cortex-M4应用处理器、无线网络处理器、大容量存储器和一套丰富的外围设备。其主要特点包括:

  • 带有智能电源管理的超低功耗Wi-Fi 6连接
  • 具有专用的应用处理器和无线处理器的双核架构
  • 支持基于Wi-Fi的Matter协议
  • 集成天线、射频引脚,并通过全球射频认证
  • 多种配置和运行方式,提供更高的设计灵活性

SiWx917Y模块的智能电源管理支持电流低至20μA的连接睡眠模式,并具有目标唤醒时间(TWT)功能和60秒的保持活动间隔。这使得智能锁、恒温器、智能摄像头、视频门铃和工业传感器等物联网设备的电池续航时间能够长达多年。集成的ARM Cortex-M4处理器、大容量存储器和外围设备还可以实现复杂的边缘处理功能。

该模块支持两种运行模式:SiWG917Y for SoC(无线MCU)模式,客户可在模块的ARM Cortex-M4内核中执行所有应用代码;SiWN917Y for NCP(网络协处理器)模式,客户可在单独的MCU上执行其应用,同时由Wi-Fi模块管理通信功能。

满足日益增长的物联网连接需求

物联网设备的爆发式增长推动了对更高效、更安全的Wi-Fi解决方案的需求。随着Wi-Fi支持的低功耗物联网应用以每年高达10亿台设备的速度增长,设备制造商面临着集成强大连接功能的挑战,同时要解决能效、安全性和开发便利性等方面的问题。SiWx917Y模块可以帮助他们很好地应对这些挑战。

供货

SiWx917Y模块现已全面供货,可以购买。有关芯科科技SiWG917Y和SiWN917Y Wi-Fi 6和低功耗蓝牙模块的更多信息,请点击此处了解。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是物联网无线连接领域的开拓者。我们提供了集成化的硬件和软件平台、简捷的开发工具和无与伦比的生态系统,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。芯科科技在高性能、低功耗和安全性方面处于行业领先地位,并支持最广泛的多协议解决方案组合。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区
2) 微信公众号:SiliconLabs
3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

Qr code

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com