International Press Releases
Matter 1.2技术标准新增9种设备类型和提升用户体验的新功能,芯科科技从Matter over Wi-Fi开发、安全性和工具等多方面支持各项更新
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)接续着连接标准联盟(CSA,Connectivity Standards Alliance)宣布其全面支持最新发布的Matter 1.2标准。Matter 1.2版本是该协议自2022年秋季发布以来的第二次更新。基于一年进行两次更新的步调,可以帮助开发者引入新的设备类型,将Matter扩展到新的市场,同时可带来互操作性和用户体验提升方面的其他改进。
Matter协议旨在利用Wi-Fi和Thread等现有的IP网络技术来实现智能家居设备的互联互通,以建立一种新的开放标准。芯科科技从一开始就是该标准的坚定支持者,凭借在小型嵌入式设备方面的深厚经验,芯科科技将在Matter标准的发展进程中,持续为其低功耗和高安全性提供高规格的技术支持。
更多设备类型和新增功能
Matter 1.2版本扩展了设备类型,包括洗衣机、冰箱、洗碗机、房间空调、扫地机器人、空气质量传感器、空气净化器、烟雾/一氧化碳警报器、风扇等,将Matter引入了新的市场。到目前为止,其中一些设备还无法通过现有协议实现特定功能。这些设备往往支持Wi-Fi连接,但对于生态系统的支持有限,并且需要专有的应用程序控制。在Matter 1.2的支持下,制造商可以简化用户体验(包括调试),同时实现与主要智能家居生态系统的集成。
除了支持新的设备类型,Matter 1.2还增加了一些新功能,可以更好地体现产品或其部件的运行,从而改善用户的调试体验。例如,在Matter Commissioner的用户界面中,门锁可以被描述为具有镀铬层,以帮助用户验证该门锁与其正在交互的门锁是否为同一个,或者在控制器的用户界面中,一盏带有多个灯泡的灯可以描述灯泡的定位或位置,以明确哪个灯泡与智能开关绑定。
随着Matter 1.2的发布,芯科科技亦率先支持所有新的和现有的设备类型所需的修订集群(cluster)。目前芯科科技提供了一个基于洗碗机设备类型的示例应用程序,客户还可以使用ZCL高级平台(ZAP)来配置所有Matter设备类型所需的必要端点、集群和属性。
Matter over Wi-Fi
Wi-Fi 6在物联网设备中发挥着越来越重要的作用,其不仅注重于增加带宽,也扩展支持更大的网络和许多不同类型的应用,这些应用具有不同的带宽需求,而且有越来越多采用电池供电的无线物联网设备,因此Wi-Fi 6特别针对电池供电型设备进行优化,这些设备可能不需要高带宽,但需要很长的电池续航时间。由于Wi-Fi无处不在,且凭借其最新版本和安全功能,Matter over Wi-Fi的组合可以为用户带来实实在在的好处,确保他们在各种产品类型和应用之间拥有更加无缝连接的体验,同时不论是哪家设备供应商,都能提高其产品的易用性。
很快,开发人员就能够使用芯科科技最新的、专为物联网优化的Wi-Fi产品SiWx917,其在单个片上系统(SoC)中将最新的Wi-Fi 6协议、低功耗蓝牙(Bluetooth LE)网络、Matter,以及可实现最长电池续航时间的超低功耗性能、最佳的安全性和人工智能/机器学习(AI/ML)加速器集成在一起,使开发人员能够设计出可支持各个细分市场、多种应用的Matter产品,以满足智能家居、商业、智慧城市、工业或是互联健康的需求。
坚实的安全标准
从一开始,Matter就提高了对安全性方面的要求,Matter 1.2也保持了这一宗旨。为了协助致力于满足或超越这些安全规范的开发人员,芯科科技提供了定制化元件制造服务(CPMS, Custom Part Manufacturing Service),这样工程师就可以定制具有先进安全性和独有凭证的无线硬件和微控制器(MCU)。芯科科技还提供Secure Vault™技术,这是我们的物联网安全功能套件,旨在应对当今的物联网威胁,其中许多安全攻击的类型也是Matter的核心关注点。
展望Matter 1.3及后续版本
就认证产品的数量而言,Matter一直在迅速发展,因为现在许多用户家中已经引入Matter网络。集线器(hub)和语音助手等关键的生态系统设备已经通过无线软件更新实现了对Matter的支持。事实上,亚马逊已经在1亿多台Echo和Eero设备中添加了Matter功能。在未来的版本中,我们可以期待更多的设备类型,特别是摄像头和能源管理设备等,从而进一步覆盖智能家居生态系统的各个应用层面。
有关我们最新的Matter 1.2演示和示例应用程序,请访问Silicon Labs Matter Git Hub。如需通过深入的逐步指导式资源帮助您加速Matter设备的开发,请访问我们的Matter开发流程(Development Journey)页面。