International News Releases

Silicon Labs宣布推出适用于极小型设备的新型蓝牙SoC

Lura Health使用BG27 SoC创建了一个比牙齿还小的传感器来收集唾液数据

中国,北京 - 2023年3月15日 - 致力于以安全、智能无线连接技术建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出xG27系列蓝牙片上系统(SoC),包括用于蓝牙连接的BG27和支持Zigbee及其他专有协议的MG27,该SoC是专为极小型物联网(IoT)设备设计的新型集成电路系列产品。

xG27系列专为极小尺寸的物联网设备而设计,尺寸范围从边长2毫米(约#2铅笔芯的宽度)到5毫米(小于标准#2铅笔的宽度)。可为物联网设备设计人员提供省电、高性能和值得信赖的安全性。xG27系列还提供无线连接,使得xG27片上系统成为微型、电池优化设备的理想选择,例如互联医疗设备、可穿戴设备、资产监控标签、智能传感器,以及牙刷和玩具等简便的消费电子产品等。

芯科科技首席执行官Matt Johnson表示:“Silicon Labs是专注技术发展的物联网领导厂商,我们的广度、深度和专注力使我们能够支持所有半导体公司最广泛的无线连接协议。xG27片上系统正协助研发人员构建开拓性的创新设备,简化他们的开发流程,同时确保极小型设备的低功耗和小尺寸要求。”

xG27片上系统是全球最小的可穿戴设备连接产品之一

新的xG27片上系统系列包括BG27和MG27,其构建基于ARM Cortex M33处理器,具有几种共同特性,旨在使其成为用于小型设备的理想SoC,包括:

  • CSP封装小至2.3x2.6毫米,非常适合用于零售和农业等各种环境中精致型及不显眼的设备,如医疗贴片、连续血糖监测仪、可穿戴心电图和资产标签。
  • 集成DC-DC升压,允许设备使用低至0.8伏特的电池运行,因而减小设备的尺寸、形状和成本。
  • 集成的库仑计数器,可实现电池电量监控,避免应用产品使用过程中电池耗尽,提升用户体验和产品安全性。
  • Silicon Labs Secure Vault和虚拟安全引擎(Virtual Security Engine,VSE)的先进安全性,用于强化安全启动和调试,故障攻击、篡改保护以及其他功能,旨在保护设备用户数据免受本地和远程网络的威胁。
  • 上架模式(Shelf Mode)可将能源使用量减少至20纳安(nA)以下,以便设备可以运输和存放在货架上,同时为最终用户保持几乎完整的电池寿命。

Lura Health是一家医疗设备制造商,也是BG27先行开发项目的参与厂商,一开始便选择这一全新的片上系统作为新开发可穿戴智能设备的基础。然而,与其他在手腕或外部皮肤上最常见的可穿戴设备不同的是,新的Lura Health监测器可以置入口腔内。具体来说,该设备非常小,可以粘在牙齿上。借助该设备,牙医和其他临床医生可以从唾液中收集重要数据,用于检测1,000种以上的健康状况。

Lura Health的联合创始人兼首席技术官Noah Hill表示:“BG27非常完美,因为足够小,使我们可以开发出比牙齿更小的物联网传感器,功耗低到足以让产品可不受电池寿命的限制;它也有足够的内存来储存复杂的固件应用产品,使我们能够执行所需的数据分析,以便从监控的内容中获取更具深度的信息,并且拥有所有外设所需的传感器接口。我们花了数百小时来寻找能满足我们需求的微控制器,BG27是唯一能够满足所有要求的解决方案。”

BG27和MG27开创并扩展了广泛的应用和场景可能性。您可以阅读详细介绍xG27系列如何增强智能家居和互联健康市场的博客文章。

为这些新产品做好准备

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区

2) 微信公众号:SiliconLabs

3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

 

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com

 

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com