International News Releases

Silicon Labs推出极小尺寸的BB50 MCU,降低开发成本和复杂性

这一BB5 MCU系列的新成员为微型、电池优化设备的理想选择

中国,北京 - 2023年3月15日 - 致力于以安全、智能无线连接技术建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出新型EFM8 BB50微控制器(MCU),这是专为极小型物联网(IoT)设备打造的产品,可以提高设计灵活性,同时降低成本和复杂性。全新的BB50 MCU也进一步扩展了Silicon Labs的EFM8 BB5 8位MCU产品系列,为嵌入式应用开发人员提供了更多选择。

BB50 MCU系列产品专为极小尺寸的物联网设备而设计,尺寸范围从边长2毫米(约#2铅笔芯的宽度)到5毫米(小于标准#2铅笔的宽度)。在这极小尺寸封装中,该MCU集成了丰富的模拟和通信外围设备,大幅减少外部组件数量,从而显著降低产品总体物料清单(BOM)成本。这一系列特性使BB50成为微型、电池优化设备的理想选择,例如互联医疗设备、可穿戴设备、资产监控标签、智能传感器,以及牙刷和玩具等简单的消费电子产品等。

新型EFM8 BB50 8位MCU提高了设计灵活性,同时降低成本和复杂性

虽然物联网是基于连通性构建的,但仍有许多设备不需要连接,并且其同款设备仍存在非连接型号。

例如,在商业照明中,应用产品可能需要一种基于环境照明或移动传感器的简单灯光控制机制。在消费品领域,许多电动牙刷制造商最近在他们的牙刷中内置了连接功能,针对用户的刷牙方式提供更好的意见和专业见解。然而,某些消费者也许只想要一把电动牙刷,仍然更喜欢非联网的产品。

虽然从理论上来说,这似乎是一个很容易解决的问题,但此举通常会导致库存(Stock Keeping Unit,SKU)变复杂,非联网版本的产品设计与联网版本不同。添加不同的装饰效果,如颜色,或者如果外部材料是金属或塑料,库存管理和各种设计很快就会变得昂贵和复杂。LED照明、键盘、无人机、玩具以及任何带有闪光灯或电机的其他设备,仍然需要微处理器来控制这些基本功能,无论这些附加的功能是否已经连接。

新的BB50和较大的BB5x MCU系列通过以下方式协助解决这些挑战:

  • 适用于8位和32位的通用工具和软件,例如Silicon Labs的Simplicity Studio和功能齐全的8位编译程序。
  • 高性能内核,针对大量单周期指令进行优化,提高运行效率。
  • 宽工作电压和低功耗模式,适用于电池应用,可提高各种电池尺寸的能效。
  • 各种封装选项,边长从2到5毫米不等,可根据尺寸需求进行优化。
  • 数百个固件用例,使客户能够轻松添加现有产品的功能,无需或只需很少的额外固件开发工作。

有关详细信息,请访问BB50和BB5x MCU系列产品页面;了解有关Silicon Labs全系列8位MCU的更多信息,点击此处。

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区

2) 微信公众号:SiliconLabs

3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

在线社区

微信公众号

官方B站

Qr code

Description automatically generated

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu
区域市场行销暨传播高级经理
E-mail:regine.liu@silabs.com

 

Silicon Labs 公关团队
E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu
E-mail:Sharon@1AND7.com