International News Releases

Silicon Labs面向嵌入式物联网应用推出全新超低功耗和高性能PG23 MCU

2022年5月18日-致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布,推出了全新的32位PG23 MCU,以扩展其FG23和ZG23无线SoC系列,该MCU可提供一流的安全性和极低运行功耗,以及能与其多元化无线SoC产品协同运行的兼容性软件。这种组合非常适合用在智慧电表、控制面板或太阳能逆变器等工业物联网,以及烟雾探测器、智能锁或照明控制等消费类应用。此外,PG23增加了强大的模拟式外设,包括分辨率高达20-bit的模拟数字转换器(ADC)。

PG23体积虽小,但适用于许多应用,它具有工作频率高达80 MHz,工作电流仅为21µA / MHz的Arm Cortex-M33内核。在休眠模式下,PG23的电流可低至1.03 µA。凭借这样的低功耗以及低能耗传感器接口(LESENSE),PG23在电池供电应用中表现出色。该MCU为大多数算法提供了足够的内存,拥有高达 512 kB的闪存和64 kB的RAM。除了配备完善的串行通信外围设备,PG23还具备LCD控制器、键盘扫描和芯片内置温度传感器。

为了检测边缘信号,PG23拥有两个模拟比较器和一个具有灵活分辨率的模拟数字转换器,分辨率为12、16或20位可配置。开发人员还可以更改ADC的模式来获得2 Msps的高速模式,或者专注精确度,以便获得高达16位的ENOB高精确度模式。通过提升精确度,使PG23成为许多消费类医疗,或是测试和测量应用方面的理想选择,可用来快速构建及部署人工智能和机器学习算法。

PG23 MCU能与Silicon Labs广受欢迎的EFR32xG23无线产品平台即FG23和ZG23无线SoC系列使用同样的软件,这对于我们的一些客户来说是一项极具吸引力的功能,其中包括一些业界领先的家庭和企业自动化系统供货商。

安全性已成为许多应用产品的一项关键需求,尤其在工业运作环境或无线连接的系统中。PG23所具有一流的安全性使其成为最安全的MCU之一,让设计人员对任何应用都能深具信心。

通过将一流的安全性、精密的模拟功能以及与出色的低功耗性能相结合,使PG23成为可支持各种物联网应用的MCU产品。除了上述核心功能,PG23还提供更多其他功能,同时也提供了Pro Kit开发套件来帮助用户立即开始应用产品的开发。

 

关于Silicon Labs
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明
本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs联络信息:

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

E-mail:Sharon@1AND7.com

Silicon Labs /刘怡君Regine Liu

区域市场行销暨传播高级经理

E-mail:regine.liu@silabs.com