International News Releases

실리콘랩스, 엣지에 인공지능 및 머신 러닝 구현을 지원하는 Matter-Ready 플랫폼 제공
  • 2.4GHz 무선 SoC, 1/6의 에너지 사용으로 AI/ML 성능 4배 향상
  • 새로운 AI/ML 소프트웨어 툴키트, 새로운 SoC용으로 Tensorflow 최적화

2022년 1월 25일 –보다 연결된 세상을 위한 지능형, 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 각각 블루투스와 멀티 프로토콜 동작을 지원하는 2.4GHz 무선 SoC인 BG24 및 MG24 제품군과 새로운 소프트웨어 툴키트를 발표했다. 상호 최적화된 이 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼은 배터리로 구동되는 엣지 디바이스에 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 애플리케이션과 고성능 무선 연결 기능을 구현할 수 있게 해준다. Matter-ready의 이 초저전력 BG24 및 MG24 제품군은 여러 무선 프로토콜을 지원하고 다양한 스마트 홈, 의료 및 산업 애플리케이션에 이상적인 PSA 레벨 3 시큐어 볼트(Secure Vault™) 보호 기능을 제공한다. 이번에 발표한 사물 인터넷(IoT)용 SoC 및 소프트웨어 솔루션의 주요 특징은 다음과 같다:

  • 2가지 새로운 2.4GHz 무선 SoC 제품군: 업계 최초로 AI/ML 가속기 통합, 매터(Matter), 지그비(Zigbee), 오픈스레드(OpenThread), 저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy), 블루투스 메시(Bluetooth mesh), 독자적 프로토콜 및 다중 프로토콜 작동 지원, 업계 최고 수준의 보안 인증, 초저전력 소모, 실리콘랩스 포트폴리오 중에서 가장 큰 메모리 및 플래시 용량 제공
  • 새로운 소프트웨어 툴키트: 개발자가 TensorFlow와 같이 가장 널리 사용되고 있는 도구를 사용하여 AI 및 ML 알고리즘을 신속하게 구축 및 배포할 수 있도록 지원

실리콘랩스의 매트 존슨(Matt Johnson) 사장 겸 CEO는 “BG24와 MG24 무선 SoC는 IoT 엣지 애플리케이션을 위한 폭 넓은 무선 다중 프로토콜 지원, 배터리 수명, 머신 러닝 그리고 보안을 포함한 업계 선도적인 기능들을 결합하고 있다”고 밝혔다.

업계 최초의 통합 AI/ML 가속기로 성능 및 에너지 효율 향상

IoT 제품 설계자는 가정용 보안 시스템, 웨어러블 의료 모니터, 상업용 시설 및 산업용 장비 모니터링 센서 등의 엣지 애플리케이션에 더 큰 인텔리전스를 제공하는 AI 및 ML의 엄청난 잠재력을 보고 있다. 하지만 오늘날 엣지에서 AI 또는 ML의 적용을 고려하는 사람들은 그러한 이점들을 상쇄할 정도로 엄청난 성능 및 에너지 소비 상의 불이익을 직면하고 있다.

BG24 및 MG24는 전용 AI/ML 가속기를 내장한 최초의 초저전력 디바이스로서 이러한 불이익을 완화한다. 이 특별한 하드웨어는 복잡한 계산을 빠르고 효율적으로 처리하도록 설계되었으며, 내부 테스트 결과 4배 향상된 성능과 6배 향상된 에너지 효율을 나타냈다. ML 계산은 클라우드가 아닌 로컬 장치에서 이루어지기 때문에 네트워크 지연 시간이 사라져 보다 신속한 결정과 조치가 가능하다.

또한 BG24 및 MG24 제품군은 실리콘랩스 포트폴리오 중에서 가장 큰 플래시 및 RAM 용량을 갖추고 있다. 이는 이 디바이스가 다중 프로토콜, Matter, 그리고 대규모 데이터 세트를 위해 훈련된 ML 알고리즘을 지원할 수 있게 더욱 진화할 수 있다는 것을 뜻한다. IoT 장치용으로 최고 수준의 보안 인증인 PSA Level 3 인증을 받은 시큐어 볼트(Secure VaultTM)는 도어록, 의료 장비, 그리고 외부 위협으로부터 해당 장치의 보안을 강화하는 것이 가장 중요한 다양한 제품에 요구되는 보안을 제공한다.

BG24 및 MG24 SoC의 기능에 대한 자세한 정보 확인이나 구동 방법에 대한 데모 시청, 그리고 “새로운 BG24 및 MG24 SoC 언박싱”에 대한 교육용 테크토크 신청은 아래 링크에서 할 수 있다: https://www.silabs.com/tech-talks.

기본적으로 TensorFlow를 지원하는 것 외에, 실리콘랩스는 SensiML, Edge Impulse 같은 몇몇 업계 선도적인 AI 및 ML 툴 공급사들과 제휴하여, 개발자가 무선 애플리케이션의 임베디드 배포에 최적화된 머신러닝 모델 개발을 간소화하는 엔드투엔드 툴 체인을 활용할 수 있도록 하고 있다. 실리콘랩스의 Simplicity Studio를 지원하는 이 새로운 AI/ML 툴체인과 BG24 및 MG24 SoC 제품군을 사용하여, 개발자는 Matter 프로토콜을 이용해 서로 통신하는 다양한 연결 기기들로부터 정보를 가져와 머신러닝을 기반으로 보다 스마트하게 결정을 내리는 애플리케이션을 개발할 수 있다.

예를 들어, 상업용 사무실 건물에서는 많은 조명들이 동체를 모니터링하는 모션 감지기에 의해 제어되어 점등 또는 소등된다. 하지만 사람이 책상에 앉아 손과 손가락 정도만 움직여 타이핑 작업을 할 경우, 이 때 모션 센서만으로는 작업자의 존재를 인식할 수 없기 때문에 조명이 소등될 수 있다. 이럴 때 Matter 애플리케이션 레이어를 통해 모션 감지기와 오디오 센서를 연결하면 타이핑 소리 같은 추가적인 오디오 데이터가 머신러닝 알고리즘에 제공되어 조명 시스템이 조명을 켜야 하는지 여부를 주어진 정보에 입각하여 결정할 수 있다.

엣지에서 머신러닝 컴퓨팅은 예컨대 이상 감지를 위한 센서 데이터 처리, 예방 정비, 유리 파손 감지 능력 향상을 위한 오디오 패턴 인식, 간단한 명령 단어 인식, 그리고 저해상도의 카메라를 이용한 존재 감지 또는 피플 카운팅 같은 비전 활용 사례 등 다양한 산업용 및 가정용 지능형 애플리케이션을 실현할 수 있게 해준다.

알파 프로그램 통해 다양한 배포 옵션 확인
폐쇄형 알파 프로그램에서는 다양한 산업 및 애플리케이션을 대표하는 40개 이상의 기업들이 이미 이 새로운 플랫폼 솔루션을 개발 및 테스트하기 시작했다. 이들은 초저전력, AI/ML 기능, Matter 지원 등의 고급 기능으로 인해 BG24 및 MG24 플랫폼에 끌렸다. 글로벌 소매기업들은 보다 정확한 자산 추적, 실시간 가격 업데이트 등을 통해 매장 내 출고 경험을 개선하고자 한다. 상업용 건물 관리 부문의 기업들은 조명과 HVAC를 포함한 건물 시스템을 보다 지능적으로 만들어 소유자 비용과 탄소배출을 줄이는 방법을 모색하고 있다. 마지막으로 컨수머 및 스마트 홈 솔루션 공급기업들은 다양한 장치들을 보다 쉽게 연결하고 상호 작용 방식을 확장하여 소비자에게 혁신적인 기능과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다.

실리콘랩스의 가장 유능한 SoC 제품군
단일 다이 BG24 및 MG24 SoC는 78MHz ARM Cortex-M33 프로세서, 고성능 2.4GHz 무선, 업계 선도적인 20비트 ADC, 플래시(최대 1536kB)와 RAM(최대 256kB)의 최적화된 조합을 갖추고 있으며,머신러닝 알고리즘을 처리하여 ARM Cortex-M33의 부하를 덜어주는 AI/ML 하드웨어 가속기를 결합하고 있어, 애플리케이션이 다른 작업을 수행하는 데에 더 많은 자원을 사용할 수 있도록 해 준다. 가장 광범위한 2.4GHz 무선 IoT 프로토콜을 지원하는 이 SoC는 업계 최고의 RF 성능/에너지 효율비와 함께 최고의 보안을 통합하고 있다.

제품 공급 및 구매 정보
5mm x 5mm QFN40 및 6mm x 6mm QFN48 패키지로 제공되는 EFR32BG24 및 EFR32MG25 SoC는 현재 알파 고객에게 제공되고 있으며, 대량 공급은 2022년 4월로 예정돼 있다. 애플리케이션을 개발하는 설계자는 여러 평가 보드를 사용할 수 있다.BG24 및 MG24 SoC를 기반으로 하는 모듈은 2022년 하반기에 공급될 예정이다.

새로운 BG24 제품군에 대한 자세한 정보 확인: http://silabs.com/bg24.
새로운 MG24 제품군에 대한 자세한 정보 확인: http://silabs.com/mg24.
실리콘랩스가 지원하는 AI/ML에 대한 자세한 정보 확인: http://silabs.com/ai-ml.

실리콘랩스 회사소개
실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 연결된 세상을 위한 보안 및 지능형 무선 기술 분야 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 업계 최고의 에코시스템 및 강력한 지원을 통해 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션 구축을 위한 이상적인 장기 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 개발자가 제품 수명 주기 동안 무선 기술과 관련한 복잡한 과제를 쉽게 해결하고, 산업을 변화시키고 경제를 성장시키며 일상을 개선하는 혁신적인 솔루션을 통해 신속한 출시를 이룰 수 있게 한다. silabs.com

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.