International News Releases

Silicon Labs推出Si828x版本2 擴展隔離式閘極驅動器產品陣容

– Si828x新功能專為電動車和各種工業應用而優化 –

台北訊 - 2021年5月18日 - 致力於建立更智能、更互聯世界的領先晶片、軟體和解決方案供應商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日為其隔離式閘極驅動器產品系列增加Si828x版本2,使該產品系列能更有效驅動碳化矽(SiC)場效電晶體(FET)閘極,進而滿足半橋和全橋逆變器以及電源供應不斷成長的市場需求,這些設備需要提高功率密度、降低運行溫度並減少開關損耗。

Silicon Labs副總裁暨電源產品總經理Brian Mirkin表示:「Si828x產品系列具備多種優勢,相當適合混合動力和電動車(EV)以及工業應用。在設計汽車充電器和牽引逆變器時,使用SiC FET進行功率開關的客戶將受益於Si828x強健的閘極驅動、穩定的去飽和故障回應,以及高效率的米勒鉗位(Miller Clamp)的獨特組合。」

Silicon Labs與碳化矽解決方案主要提供商Wolfspeed進行合作,其閘極驅動器已通過Wolfspeed SiC MOSFET測試。

Wolfspeed資深副總裁暨電源產品總經理Jay Cameron表示:「碳化矽能滿足消費者對更大範圍和更快充電的需求,因此電動車在功率轉換和逆變器應用中對碳化矽的採用正迅速普及。針對碳化矽MOSFET進行優化的閘極驅動器可最大限度提高碳化矽在相關應用中的效果。」

Wolfspeed SiC FETS搭配使用Si828x系列可提高功率和轉換效率,也就是使用更少的電池單元、提供電動馬達更多功率及更低的營運成本。請點擊此處取得Silicon Labs Si828x和Wolfspeed C3M系列測試報告;點擊此處可獲得測試過程中的半橋參考設計文件。

Si828x版本2包含以下功能:

  • 4安培峰值閘極驅動電流可有效開關SiC FET和IGBT,降低電動車和工業應用的營運成本
  • 提升的共模瞬變抗擾性(CMTI)可支援減少開關轉換時間,增加開關頻率,降低系統功耗
  • 額外的欠壓鎖定(UVLO)設置可提高SiC FET的靈活性,防止電源調節不良
  • 整合式DC-DC轉換器簡化設計,降低系統成本
  • 提供FET去飽和保護,以檢測並減輕故障狀況
  • 包含米勒鉗位,消除寄生引起的擊穿情況

Si828x版本2隔離式閘極驅動器現已上市。欲了解更多資訊請瀏覽網站:www.silabs.com/si828x-isodriver

關於Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ股票代碼:SLAB)為領導業界的晶片、軟體和解決方案供應商,致力於建立一個更智慧、更互聯的世界。公司屢獲殊榮的技術正建構著物聯網、網路基礎設施、工業自動化、消費性電子及汽車市場的未來。而世界級的卓越工程團隊則投注全力於研發具高效能、節能、連接互聯性及簡易性之多樣化產品。更多資訊請瀏覽網站www.silabs.com 

追蹤Silicon Labs最新資訊:http://news.silabs.com/ 和http://blog.silabs.com/
Twitter及Facebook:http://twitter.com/siliconlabs 及
http://www.facebook.com/siliconlabs 
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/siliconlabs

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果、以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S” 符號、Silicon Laboratories和Silicon Labs標誌為Silicon Laboratories公司的商標。所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs 區域市場暨傳播經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw