International Press Releases
スマートシティーでのLPWAN(Low Power Wide Area Network)導入を促進する、完全統合された Wi-SUN認定ソリューション
スマートなコネクテッドワールドの実現に向けて各種シリコン、ソフトウェア、ソリューションを提供するシリコン・ラボ(本社: 米テキサス州オースティン、NASDAQ: SLAB)は、モノのインターネット(IoT)市場に新たな機会をもたらし、スマートシティー・アプリケーションの開発を促進する、業界標準のWi-SUN®に新たに対応することを発表しました。シリコン・ラボの認証を受けたWi-SUNソリューションは、業界をリードするEFR32ハードウェア・プラットフォーム、機能豊富なIPv6メッシュ・スタック、そして高度な開発用ツールから構成されます。それにより、スマートメータ(Advanced Metering Infrastructure: AMI)、街路照明ネットワーク、資産管理、さらには駐車、大気環境、廃棄物管理などを対象としたスマートシティー・センサーに至る広範な用途で、セキュアなワイヤレス接続を可能とします。
シリコン・ラボで、IoT製品担当シニア・バイスプレジデント兼ジェネラル・マネージャーを務めるMatt Johnsonは、次のように述べています。「IoTのワイヤレス接続をリードしてきた当社のポートフォリオは、Wi-SUNによって大幅に強化されます。大規模かつロングレンジのLPWANネットワーク向けに最適化された、包括的なソリューションがWi-SUNであり、Wi-SUNテクノロジーは標準仕様であるため、独自仕様では望めないスケーラビリティと柔軟性、安全性が得られ、産業用途およびスマートシティーでの導入が促進されます」
Wi-SUNは、シームレスなLPWAN接続の展開に取り組むグローバルな業界団体であるWi-SUNアライアンスが認定したソリューションです。標準のインターネット・プロトコル(IP)とAPIを基盤にしたWi-SUNにより、デベロッパーは既存のインフラ・プラットフォームを拡大して新たな応用分野に対応し、広範な産業用途、スマートシティーの実現に貢献できます。ロングレンジ性能によるスケーラビリティと優れたデータ・スループットに加え、IPv6にも対応するWi-SUNは、都市や拡大する周辺地域でのワイヤレス・インフラストラクチャの導入を容易にします。
Wi-SUNアライアンスでプレジデント兼CEOを務めるPhil Beecher氏は、次のように述べています。「Wi-SUNアライアンスの使命は、サービス・プロバイダー、公益事業、地方自治体、その他スマートシティー事業に、スマート・ユビキタス・ネットワークをもたらすことにあります。シリコン・ラボを初めとするアライアンスのメンバー企業が、スマートシティーの大規模な屋外アプリケーション向けに、セキュアで信頼性に優れた柔軟性のあるネットワークに必要な基盤を構築する、Wi-SUN FAN仕様に基づく革新的なソリューションを生み出しているのは、嬉しいことです」
シリコン・ラボで、初めてWi-SUNをサポートするワイヤレスSoCファミリが、EFR32xG12です。これは最大1 MBのフラッシュ・メモリと256 KBのRAMを備えた、32ビットArm Cortex-M4プラットフォームです。またSub-GHzの周波数向けに+20 dBmのPAも内蔵されています。シリコン・ラボは、認証済Wi-SUN FSK PHYを開発しており、主要な顧客企業と協力して、Wi-SUN対応の製品投入に向けて取り組んでいます。このシリコン・ラボWi-SUNソリューションは、2021年夏ごろの一般発売を予定しています。
米国時間2021年4月14日に開催されるSmart Cities Connect Virtual Conferenceで、シリコン・ラボはLandis+GyrとPelion両社とともに、スマートシティー向けWi-SUNの特長に関するプレゼンテーションを行います。Silicon LabsのWi-SUNテクノロジーの詳細については、silabs.com/wireless/wi-sun をご覧ください。
シリコン・ラボについて
シリコン・ラボ(NASDAQ:SLAB)は、スマートなコネクテッドワールドの実現に向けて、各種シリコン、ソフトウェア、ソリューションを提供する大手企業です。受賞歴のある当社のテクノロジーは、モノのインターネット(IoT)、インターネット・インフラストラクチャ、産業オートメーション、消費者市場、自動車市場の未来を形成しています。シリコン・ラボの世界トップクラスのエンジニアリング・チームは、性能、省エネルギー、接続性、シンプルさを重視した製品を開発しています(https://jp.silabs.com/)。
ご注意
このプレスリリースには、現時点におけるシリコン・ラボの予想に基づく、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。こうした将来の見通しに関する記述は、リスクや不確実性を伴います。重大な要因が発生すれば、実際の結果が将来の見通しに関する記述の内容から大きく逸れることもあり得ます。シリコン・ラボの財務的業績に影響し、実際の結果と将来の見通しに関する記述との齟齬の原因になり得る要因については、SECに対するSilicon Labsの提出書類をご覧ください。シリコン・ラボは、新情報や未来の事象の有無に関わらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意思または義務を否認します。
Silicon Labs、Silicon Laboratories、「S」シンボル、Silicon Laboratoriesのロゴ、およびSilicon Labsのロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。本文書に記載されているその他すべての製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。
報道関係者お問合せ先
Silicon Labs PR Contact: pr@silabs.com
ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com
記事ご掲載時のお問合せ先
シリコン・ラボラトリーズ Y.K.
TEL: 03-6721-8707(代表) http://jp.silabs.com
株式会社マクニカ テクスターカンパニー
〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル
お問合せ: https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/
http://www.tecstar.macnica.co.jp/
以上