International News Releases

シリコン・ラボ、Wi-SUN アライアンスの理事会に参画

理事会への参加により、メッシュネットワーク規格の発展に貢献し、スマートシティ、スマートユーティリティ、産業用 IoT に関するスケーラブルかつオープンな LPWAN 規格、Wi-SUN への取り組みを強化

 

シリコン・ラボラトリーズ(シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB)は、Wi-SUN の世界的な採用推進を支援するため、WiSUN アライアンスの理事会に参画したと発表しました。Wi-Sun アライアンスは、規格に基づいたインターオペラブルなソリューションを世界中の主要市場の普及で、LPWAN の有するシームレスかつユビキタスな接続性を、さらに向上させることを目指しています。

 

Wi-SUN は、スマートユーティリティ、スマートシティ、産業用 IoT 製品に最適なメッシュネットワーク規格として、産業分野で急速に一般化し、幅広く活用されています。スケーラビリティとマルチベンダーのインターオペラビリティの面で、

Wi-SUN は他の LPWAN 規格より優れています。Wi-SUN を使用することで、開発者はユーティリティ、スマートシティインフラ、産業用 IoT 製品に使用するワイヤレスネットワークを拡張し、何キロもの範囲にわたって配備できるようになります。

 

シリコン・ラボで、商用および産業向け IoT 製品担当バイスプレジデントを務める Ross Sabolcik は、次のように述べています。「Wi-SUN は、スマートメータリング、先進のメータリングインフラ、発電、配電に加えて、街路照明、大規模なスマートシティインフラ、その他の産業用 IoT 製品に対しても最適なソリューションです。オープンな仕様である WiSUN は、メッシュネットワークソリューションとして非常に優れており、IPv6 のもとで低電力、広範囲のワイヤレス接続が必要とされる、スマートなコネクテッド IoT 製品に適しています。私たちは Wi-SUN の理事会に参画し、IEE

802.15.4(g)規格の発展に貢献できることを嬉しく思います」

 

シリコン・ラボは、メッシュネットワークソリューションに関して 15 年以上の実績を誇り、すでに 2 億 5,000 万個以上のメッシュノードを出荷してきました。当社の Wireless Gecko プラットフォームは、Wi-SUN、Zigbee、OpenThread、 Z-Wave、BLE Mesh など、各種のメッシュネットワーク規格に対応しており、開発者は要件に最適なメッシュプロトコルを柔軟に選定できます。

 

Wi-SUN オープン規格について

Wireless Smart Ubiquitous Network Field Area Networks(Wi-SUN FAN)は、IEEE 802.15.4g 仕様およびその他の IEEE 802・IETF 規格に基づいたオープン規格です。Wi-SUN アライアンスは、Wi-SUN 仕様の発展・推進を図るとともに、マルチベンダーのデバイスが仕様に適合し、インターオペラビリティに関する要件を満たすことを保証する認証プロセスを管理しています。

 

Wi-SUN アライアンスについて

Wi-SUN アライアンスはシームレスな接続に貢献する国際的な業界団体として、2011 年に設立されました。Wi-SUN アライアンスには、多数の国際機関や、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ヨーロッパ、インド、日本、韓国、シンガポール、米国の国立機関が参加しています。アライアンスのメンバーは、さまざまなワイヤレスシステムを統合し、特に電力レベル、データレート、変調方式、周波数帯といった要素を標準化する規格の推進に努めています。WiSUN アライアンスは、技術の発達、市場の構築、規制プログラムを通じて、ユーティリティ、スマートシティ、IoT が必要とするワイヤレス通信ネットワークを世界規模で発展させるべく、支援を行っています。詳細は wi-sun.org をご参照ください。

 

シリコン・ラボラトリーズについて

シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、よりスマートかつコネクティビティを求める市場向けにシリコン、ソフトウェア、各種ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボの技術は、IoT、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場の将来を形作るものです。当社の卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアは性能、省エネルギー、コネクティビティ、簡素化に焦点をあてた製品開発を行っています。会社概要・事業詳細は www.silabs.com をご覧ください。

 

Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories

Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、各所有者にその権利が帰属します。

 

###

 

報道関係者お問合せ先

Silicon Labs PR Contact: pr@silabs.com

ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com 

Follow Silicon Labs at news.silabs.com, at blog.silabs.com, on Twitter at twitter.com/siliconlabs, on LinkedIn

at linkedin.com/company/siliconlabs and on Facebook at facebook.com/siliconlabs. 

 

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K. 

TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com  

 

株式会社マクニカ テクスターカンパニー

〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3 マクニカ第 1 ビル

Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844

お問合せ: https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/

http://www.tecstar.macnica.co.jp/