International News Releases

功能丰富的电源管理IC增强电池供电型IoT产品设计

 -交钥匙PMIC解决方案可降低高达50%有功和休眠电流,

提高电源转换效率,延长电池寿命-

 

中国,北京- 2020年5月6日 - Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出新型节能电源管理IC(PMIC)系列产品,可用作EFR32无线产品和EFM32微控制器(MCU)的专用配套芯片。EFP01 PMIC系列产品提供了灵活的系统级电源管理解决方案,可有效提高电池供电型应用的能源效率,这些应用包括物联网(IoT)传感器、资产标签、智能电表、家庭和楼宇自动化、安全防护以及健康和保健产品。这些功能丰富的PMIC使得开发人员可以为他们的应用选择最佳的电池类型和化学成分,同时通过多个输出电源轨和电压去控制产品的电源供应。

 

开发人员经常使用PMIC来满足其IoT设计的独特低功耗要求。然而,从目录分销商提供的数千种零件中选择合适的PMIC既困难又耗时,这给开发人员在上市时间压力下增加了复杂性。Silicon Labs的PMIC解决方案通过扩展其无线和MCU产品的能源效率,同时提供一流的工具和支持简化产品设计,从而满足了IoT开发人员对于电源管理的需求。

 

Silicon Labs物联网营销和应用副总裁Matt Saunders表示:“如果您想要最简单的配置、最低功耗的无线解决方案,采用Silicon Labs的Wireless Gecko和EFP01 PMIC是最佳选择。EFP01系列产品为我们的无线SoC和MCU系列产品提供了交钥匙电源管理配套解决方案,再搭配Simplicity Studio工具、参考设计、示例应用程序和‘PMIC感知’无线协议栈,可实现轻松开发。EFP01针对我们的物联网连接平台进行了优化,从而不再需要将多个供应商参考设计合并到原理图或布局中。”

 

EFP01 PMIC通过增强的控制功能简化了电源系统设计并降低了功耗。PMIC包括低压DC-DC转换器和稳压器,同时可在系统设计中使用灵活的机制管理电源轨。

 

零售业全渠道平台领先提供商Zliide的首席技术官Nikolai Brix Lindholm表示:“创建零售业中首个可以与客户的移动设备进行无线通信的智能安全标签,需要电源管理的独创性和创新。Silicon Labs的Wireless Gecko平台、交钥匙PMIC解决方案、开发工具和参考设计的结合使得我们能够创建超低功耗的资产标签,从而提供更长的电池寿命和出色的无线性能。”

 

EFP01 PMIC系列提供了丰富的功能集,使得开发人员能够优化其IoT设计以提高能源效率并延长电池寿命:

  • 灵活的输入/输出电压:极宽的输入电压范围(0.8V-5.5V)可支持电池组。极宽的输出电压范围可支持各种外围设备、MCU和无线电。
  • 灵活的用例:PMIC支持降压和升压电压转换,以及升压和降压组合(boost bootstrap),从而可为需要纽扣电池供电和更高发射功率(最大+20dBm)的IoT产品支持低电压、高电流电源轨。
  • 多个输出电源轨:此功能允许整个IoT产品由一个低成本PMIC供电,从而使用更少的电路板空间并简化软件/硬件设计。
  • 低静态电流:与许多PMIC不同,EFP01针对休眠设备进行了优化,可提供低至150nA的静态电流,以减少休眠电流并延长电池寿命。
  • 库仑计数:EFP01支持库仑计数(少数PMIC解决方案提供的功能),可为电池寿命估算和预防性维护提供重要信息。

 

价格与供货

EFP01 PMIC现已批量生产,可提供样片,支持3mm x 3mm QFN20封装,采购量达一万片数量级时订购价格为0.55美元起。Silicon Labs也为EFP01提供了三种开发板,包括零售价格为39美元的SLWRB4179B无线电板,以及两种零售价格同为49美元的PMIC评估板。开发人员可以免费下载 Simplicity Studio,其集成了能耗分析器和网络分析器工具、无线协议栈和参考设计。若要订购PMIC样品和开发板,请浏览网站:silabs.com/efp01。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 微信公众号:SiliconLabs

2) 官方微博:SiliconLabs芯科科技

3) 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

 

 

联络信息:

Silicon Labs / Dale Weisman

电话:+1-512-532-5871

E-mail: dale.weisman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com