International News Releases

실리콘랩스, 5G 스몰셀의 미래를 위한 PoE 포트폴리오 완성

– IEEE 802.3bt 표준을 준수하는 새로운 PoE 제품군으로 90W PSE 및 PD 애플리케이션 설계 간소화

 

2020년 3월 17일 – 실리콘랩스(Silicon Labs  지사장 백운달)는 PSE(power sourcing equipment)와 PD(powered device)에 90W PoE(Power over Ethernet)를 추가할 때 발생하는 비용과 복잡성을 줄여주는 방대한 PoE 제품군을 출시한다고 밝혔다. 새로운 90W PoE 제품군은 표준 PoE보다 전력 공급을 두 배로 늘리고 무선 액세스 포인트(AP) 및 사물인터넷(IoT) 무선 게이트웨이 기능을 확장하는 IEEE 802.3bt 표준을 준용한다. 새로운 제품군은 더 높은 전력 공급 능력을 제공함으로써 PoE 전원공급 방식의 5G 스몰셀과 디지털 빌딩이 실현될 수 있도록 지원한다.

 

실리콘랩스의 브라이언 미르킨(Brian Mirkin) 부사장겸 전력 제품 총괄 매니저는 “실리콘랩스의 802.3bt PoE 제품군은 더 높은 전력, 탁월한 집적 수준과 첨단 기능들을 제공함으로써 개발자가 시스템 설계를 간소화할 수 있게 할 뿐 아니라 전력, 크기, 비용과 관련한 엄격한 요건들을 충족할 수 있게 해준다”고 밝히고 “실리콘랩스의 새로운 PoE 제품군은 이더넷 케이블의 양 끝단을 15W에서 90W까지 확장하여, 개발자에게 광범위한 PSE 및 PD 애플리케이션을 위한 유연한 옵션을 제공한다”고 말했다.

 

실리콘랩스의 새로운 802.3bt 제품군에는 다음과 같은 3가지 종류의 새로운 PSE 및 PD 제품군이 포함된다:

 

  • Si3471 PSE 컨트롤러: 업계 최초의 완전 자동 90W 싱글 포트 802.3bt 표준 전력공급 솔루션. Si3471은 싱글 포트 미드스팬이나 인젝터에 90W 전력을 손쉽게 추가할 수 있게 해준다. 또한 802.3bt 표준과 관련한 모든 세세한 부분을 자동으로 관리한다. Si3471은 외부 호스트 MCU, 펌웨어 다운로드 또는 소프트웨어 프로그래밍이 필요 없으며, 3개의 디지털 I/O 핀을 사용해 손쉽게 설정할 수 있다. 소형 38핀 5mm x 7mm QFN 패키지와 간단한 BOM으로 시스템 비용과 복잡성을 줄여준다.

 

  • Si3474 쿼드 이더넷 포트 PSE 컨트롤러: 최대 4개의 90W 802.3bt PoE 포트 또는 최대 8개의 30W 802.3at/af PoE 포트에 전력을 공급하는, 산업 및 상용 이더넷 스위치와 보안 녹화 장비를 위한 탁월한 솔루션. Si3474는 각각의 포트에 최대 전력을 공급하도록 설정되는 자율 동작 모드 또는 개발자가 I2C 인터페이스를 통해 접근하는 레지스트 맵을 이용하여 전력을 관리할 수 있게 해 주는 호스트 모드로 동작이 가능하다. Si3474는 업계 표준 핀아웃 구조의 56핀 8mm x 8mm 패키지로 제공된다. 

 

  • Si34071 싱글 칩 PD 솔루션: 802.3bt 인터페이스와 엔드투엔드 효율이 90% 이상인 고효율 DC/DC 컨버터를 통합한 싱글 칩 PD 솔루션. Si34071은 시스템 MCU와 연결하기 위한 간단한 9600-baud UART 인터페이스를 포함하고 있다. 신제품은 5G 스몰셀과 무선 AP, IoT 게이트웨이를 위해 높은 전력을 제공한다. Si3471 PSE 컨트롤러와 한 쌍인 Si34071은 소형 32핀 5mm x 5mm QFN 패키지로 제공된다.   

 

세계적인 전력 및 데이터 전송 솔루션 선도 기업인 알트로닉스(Altronix)의 조나단 소니스(Jonathan Sohnis) 최고기술책임자(CTO)는 “실리콘랩스의 새로운 90W 솔루션은 새롭게 떠오르는 고전력 PoE 시장을 위한 우리의 싱글 포트 PoE 제품 설계를 간소화 할 수 있게 해 주었다”며, “실리콘랩스의 최상의 기술 지원 덕분에 우리는 최신 고전력 PoE 기술을 시장에 일찍 선보일 수 있게 됐다”고 말했다.  

 

제품 가격 및 구매 정보

  • Si3471 샘플 및 양산 제품은 현재 공급 중이다. Si3471 제품 가격은 10,000개의 단위 수량을 기준으로 개당 $1.97(USD)부터 시작한다. Si3471 평가보드(EVB)는 $105(USD MSRP)에 판매된다.
  • Si3474 샘플 및 EVB는 2020년 4월부터 공급될 예정이다. Si3474 가격은 10,000개 기준으로 개당 $3.33(USD)부터 시작한다. Si3474 EVB는 $199(USD MSRP)에 판매된다.
  • Si34071 샘플과 EVB는 2020년 4월부터 공급될 예정이다. Si34071 가격은 10,000개 기준으로 개당 $2.13(USD)부터 시작한다. Si34071 71W 포워드 컨버터(forward converter) EVB는 $119(USD MSRP)에 판매된다.

 

실리콘랩스의 새로운 90W 802.3bt PoE 제품군에 대한 자세한 정보와 샘플 및 평가키트 주문은silabs.com/90wpoe 참조.

 

 

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.

 

# # #