International Press Releases
補完的なポートフォリオが、5Gワイヤレス、トランスポート、およびアクセスネットワークにおける
IEEE 1588導入を簡素化
シリコン・ラボラトリーズ(本社: 米テキサス州オースチン、Nasdaq: SLAB、以下: シリコン・ラボ)は、PTPグランドマスター、ゲートウェイ、およびその他のシステムレベルの同期ベースネットワークソリューションの大手企業であるQulsarから、同社のすべてのIEEE 1588 PTP(precision time protocol)ソフトウェアおよびモジュール資産を取得したと発表しました。シリコン・ラボが取得したのは、すべてのQulsarモジュール(PTPマスター、ゲートウェイ、バウンダリー・クロックおよびスレーブクロック)をはじめ、IEEE 1588サーボおよびスタックソフトウェア、開発ツール、スモールセル、光トランスポートに及ぶ広範なアプリケーション用のBSP(board support packages)、スマートグリッド、自動車、5Gワイヤレスインフラストラクチャが含まれます。
シリコン・ラボで、タイミング製品担当ゼネラル・マネージャを務めるJames Wilsonは、次のように述べています。「シリコン・ラボとQulsarは、幅広いインフラストラクチャアプリケーションでIEEE 1588の導入を容易にするシンプルなソリューションを開発するという、ビジョンを共有しています。Qulsarのソフトウェアとモジュールを、1588ネットワーク・シンクロナイザー・ポートフォリオに追加することで、1588への統合を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するターンキーのキャリアグレード・ソリューションにより、この急成長する市場機会に対応することができます」
IEEE 1588は、パケットベースのネットワーク上で時刻情報を供給することにより、5Gインフラストラクチャの正確なネットワーク同期を提供します。1588ソリューションの採用により、GPS時間の同期に関連するコスト、信頼性、対応可能エリアの問題が解消され、セルサイト間の干渉を最小限に抑えながら、より高い帯域幅の接続を提供する新しい5Gサービスを実現できます。
Qulsarでプレジデント兼CEOを務めるRajen Dattaは、次のように述べています。「Qulsarの1588ハードウェア/ソフトウェアソリューションと、シリコン・ラボのフィジカル・レイヤー・タイミング製品の組み合わせにより、シリコン・ラボは製品の革新を加速し、幅広いアプリケーションに高度に統合された使いやすい高精度タイミングソリューションを提供できるようになります。 Qulsarは、今後もIEEE 1588および正確な時刻同期市場へのコミットメントを続けますが、シリコン・ラボとの提携を楽しみにしており、新興のモバイルインフラストラクチャ、自動車、IoT市場向けの高度なシステムレベルの時刻同期と、リアルタイムセンサーフュージョンソリューションに焦点を当てるビジネスモデルを展開して行く予定です」
シリコン・ラボは、インフラストラクチャアプリケーション向けのタイミングソリューションの大手メーカであり、クリスタル・オシレータ/電圧制御クリスタル・オシレータ(XO / VCXO)、クロックジェネレータ、クロックバッファ、ジッタ減衰器、ネットワークシンクロナイザの幅広いポートフォリオを提供しています。このポートフォリオにQulsarソフトウェアが追加されることにより、シリコン・ラボは業界標準に準拠したソリューションと共に、コスト重視のソフトウェアのみのPTPアプリケーションに対応可能となりました。 Qulsar モジュールが、ターンキータイミングソリューションとして効率的にPTP ソフトウェアとハードウェアを統合することにより、製品設計におけるIEEE 1588の導入を容易にします。
製品詳細については、silabs.com/1588をご参照ください。
Qulsarについて
Qulsar(qulsar.com)は、正確に同期された時刻情報を通じて新しいアプリケーションを可能とする、モバイルネットワークインフラストラクチャおよびリアルタイム・センサーフュージョン・アプリケーション用のシステム・ソリューション・プロバイダーです。Qulsarは、モバイルネットワーク、IoT、および自動車産業向けの新機能の可能性を広げ、業界をリードするシステムソリューションと専門設計サービスを提供しています。
シリコン・ラボラトリーズについて
シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、よりスマートかつコネクティビティを求める市場向けにシリコン、ソフトウェア、各種ソリューションを提供する業界大手メーカです。シリコン・ラボの技術は、IoT、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場の将来を形作るものです。当社の卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアは性能、省エネルギー、コネクティビティ、簡素化に焦点をあてた製品開発を行っています。会社概要・事業内容詳細はwww.silabs.comをご覧ください。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, Sロゴ, Silicon Laboratoriesロゴ, Silicon Labsロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、各所有者にその権利が帰属します。
###
報道関係者お問合せ先
Silicon Labs PR Contact: Dale Weisman +1-512-532-5871, dale.weisman@silabs.com
ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com
Qulsar PR &IR Contact: James Werner +1-408-715-1098 x805, jwerner@qulsar.com
Follow Silicon Labs at http://news.silabs.com/, at http://blog.silabs.com/
Twitter at http://twitter.com/siliconlabs
LinkedIn at http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
Facebook at http://www.facebook.com/siliconlabs
Follow Qulsar at qulsar.com, on LinkedIn at linkedin.com/company/qulsar and on Twitter at twitter.com/Qulsar
記事ご掲載時のお問合せ先
シリコン・ラボラトリーズ Y.K.
TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com
株式会社マクニカ テクスターカンパニー
〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル
Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844