International News Releases

Silicon Labs收购Qulsar的IEEE 1588软件和模块资产

-互补的产品组合简化了5G无线、传输和接入网络中IEEE 1588时间同步的应用-

 

德克萨斯州奥斯汀市 – 2019年10月21日 – Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)已从Qulsar收购了其所有IEEE 1588高精度时间同步协议(PTP)软件和模块资产,Qulsar是领先的PTP主时钟(grandmaster)、网关和其他基于系统级时间同步解决方案的领先供应商。收购的资产包括所有Qulsar模块(PTP主时钟、网关、边界时钟和从属时钟)以及IEEE 1588伺服和协议栈软件、开发工具和板级支持包(BSP),它们适用于小蜂窝通信、光传输、智能电网、汽车和5G无线基础设施等广泛的应用。

 

“Silicon Labs和Qulsar在开发简化型解决方案上有着共同的愿景,可使广泛多样的基础设施应用更易于采用IEEE1588,”Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson说。“将Qulsar的软件和模块产品增添到我们的1588网络同步器产品组合中,使我们能够提供运营商级的完整并可以立即使用的定时解决方案,来应对这一快速增长的市场机遇,从而简化1588的集成并加快产品上市时间。”

 

IEEE 1588通过在整个分组网络上分配时间,为5G基础设施提供精确的网络时间同步。采用1588解决方案有助于消除与GPS时间同步相关的成本、可靠性和遮挡收星问题,并使全新的5G服务提供更高带宽的连接,同时将多个基站之间的干扰降至最低。

 

“将Qulsar的1588硬件软件解决方案与Silicon Labs的物理层时间产品相结合,将使Silicon Labs能够加速产品创新,并为多样化的应用提供高度集成的、易于使用的精确定时解决方案。”Qulsar的总裁兼首席执行官Rajen Datta表示,“Qulsar将继续致力于IEEE 1588和精准时间同步市场。我们期待与Silicon Labs实现合作,并以此作为我们业务模式的重心,以专注于为新兴的移动基础设施、汽车和物联网(IoT)市场提供先进的系统级时间同步和实时传感器融合解决方案。”

 

Silicon Labs是一家为基础设施应用提供领先定时解决方案的供应商,可提供多样化的晶体振荡器和压控晶体振荡器(XO / VCXO)、时钟发生器、时钟缓冲器、抖动衰减器和网络同步器产品组合。将Qulsar软件添加到这些产品组合后,Silicon Labs能够使用符合标准的解决方案来满足成本敏感的、仅限软件的PTP应用。Qulsar模组通过在完整并可以立即使用的定时解决方案中紧密集成PTP软件和硬件,可以便捷地将IEEE 1588添加到设计中。

 

更多信息,请访问silabs.com/1588。

 

关于Qulsar

 

Qulsar通过精准的同步时间来支持各种新型应用,并且它是一家为移动网络基础设施和实时传感器融合应用提供系统解决方案的供应商。Qulsar提供业界领先的系统解决方案和专业设计服务,支持移动网络、物联网(IoT)和汽车行业去开发新功能。更多信息请浏览网站qulsar.com。

 

联系Qulsar

 

公共与投资者关系联系人:James Werner + 1-408-715-1098 x805,jwerner@qulsar.com

 

在qulsar.com、LinkedIn上在linkedin.com/company/qulsar、以及Twitter上在twitter.com/Qulsar关注Qulsar。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com。

 

联系Silicon Labs

公共关系联系人:Dale Weisman + 1-512-532-5871,dale.weisman@silabs.com

投资者关系联系人:Jalene Hoover + 1-512-428-1610,jalene.hoover@silabs.com

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

警示性声明

本新闻稿包含基于Silicon Labs当前预期的前瞻性声明。“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“项目”、“将要”、“扩展”、“成长”以及与Silicon Labs或Qulsar相关的类似短语旨在识别此类前瞻性声明。这些前瞻性声明反映了Silicon Labs当前的观点和假设,并受到各种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期产生重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明产生重大差异的因素包括:与成功完成Qulsar的软件和模块技术的开发和实施有关的风险;1588软件和模块的开发带来的风险以及公司使用1588软件和模块有限的运营历史;由于未能妥善整合收购的资产,导致收购可能无法产生预期收益的风险;所收购的正在开发的硬件和软件可能无法获得市场认可的风险;与获得的知识产权有关的争议风险;与半导体行业的竞争性和周期性相关的风险,以及Silicon Labs向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中详述的其他因素。Silicon Labs不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务。

 

编者注:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories徽标和Silicon Labs徽标是Silicon Laboratories Inc.的商标。此处注明的所有其他产品名称可能是其各自所有者的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。