International News Releases

실리콘랩스, 열악한 산업 환경의 어떠한 부하도 구동할 수 있는 절연형 스마트 스위치 신제품 출시

– Si834x 제품군, 동급 최고의 보호 및 진단 보고 기능을 갖춘 가장 강건하고 신뢰성 높은 스위치

2019년 8월 29일 – 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 가장 열악한 산업 환경의 어떠한 부하든 구동할 수 있도록 설계된, 컴팩트하고 강건한 절연형 스마트 스위치 신제품군을 출시한다고 밝혔다. 새로운 Si834x 절연형 스위치는 PLC(programmable logic controller), I/O 모듈, 릴레이 드라이버, 서보 모터 컨트롤러 등 산업용 제어 시스템에 사용되는 솔레노이드, 릴레이, 램프 같은 저항성 및 유도성 부하의 구동에 매우 이상적이다. 새로운 스위치는 안전을 위하여 실리콘랩스의 혁신적인 CMOS 기반 절연 기술을 사용하는 갈바닉 절연 제품으로, 100 kV/µs 이상의 뛰어난 CMTI(common-mode transient immunity) 특성 등, 기존 옵토커플러 기반 절연 기술보다 훨씬 더 우수한 신뢰성과 성능을 제공한다.

 

Si834x 절연형 스위치 제품군은 하이-사이드와 로우-사이드 스위치 옵션, 낮은 온-저항(145mΩ RON), IEC 61131-2 표준에 부합하는 최대 700mA의 연속 전류, 포괄적인 보호 및 진단 보고, 고급 설정, 산업 자동화 시스템을 위한 모니터링 및 제어 기능을 지원한다. 이 스위치의 로직 인터페이스는 간단하게는 4개의 저전력 CMOS 디지털 입력으로, 또는 4개의 MCU 핀으로 최대 128 채널을 제어할 수 있는 SPI(serial peripheral interface)로 풍부하고 유연하게 구성할 수 있다.

 

실리콘랩스의 브라이언 미르킨(Brian Mirkin) 부사장겸 전력 제품 총괄 매니저는 “새로운 Si834x 절연형 스마트 스위치 제품군은 산업 자동화 애플리케이션을 위한 실리콘랩스의 3세대 혁신 기술을 구현한 것”이라며, “Si834x 제품군은 우리의 포괄적인 아이솔레이터 제품군을 더욱 확장하여, 실리콘랩스의 PLC 입력 아이솔레이터와 절연형 FET 드라이버를 상호 보완하여 완벽한 솔루션을 제공한다. 새로운 Si834x 스위치는 동급 최고의 스위치 보호 기능과 유연한 구성, 방대한 진단 피드백 기능을 지원하도록 완벽하게 통합된 24V 디지털 출력 솔루션을 제공함으로써 옵토커플러, 파워 FET, 그 밖에 다른 경쟁 기술들을 능가한다”고 밝혔다.

 

Si834x는 변화하는 조건에 대한 신속한 대응 능력과 정교한 스위치 및 부하 모니터링 기법을 결합함으로써, 매우 다양한 부하들을 구동할 수 있는 극히 강건하고 유연한 솔루션이다. 각 스위치들은 개방회로(open-circuit) 상태를 탐지하고, 자기 소거(demagnetization: 역 전압(inductive kick)이나 플라이백 전압)와 과열 상태로 인한 과전류 및 과전압에 대한 보호 기능을 제공한다. 혁신적인 다중 전압 스마트 클램프는 무제한의 자기 소거 에너지 양을 효율적으로 처리한다. 과전류 보호 기능은 시중의 다른 어떤 제품에서도 찾아볼 수 없는 돌입 전류 모드를 포함하고 있어 이 스위치가 까다로운 부하들도 구동할 수 있게 해준다.  

 

새로운 Si834x 스위치는 스위치 임피던스와 클램프 전압의 혁신적이고 신속한 처리 기능을 포함하고 있어, 경쟁 제품의 비효율성과 제품 수명에 대한 신뢰성 부족, 또는 복잡한 냉각 솔루션의 필요성 같은 우려나 부담 없이도 더욱 우수한 유도성 부하 구동 성능과 안전한 과부하 보호 기능을 제공한다. 다른 솔루션들은 디바이스가 오류 상태에 들어갈 경우 셧다운 될 수 있는 데 반해, Si834x 스위치는 비록 제한적이긴 하지만 줄어든 채널 성능으로 기능 상태는 계속 유지하기 때문에 시스템 가동 시간을 극적으로 향상시킬 수 있다.

 

이 절연형 스위치 제품들은 독립된 8가지 진단 보고 기능의 정교한 로직 인터페이스가 특징으로, 각 스위치에 전례 없는 수준의 디테일 및 제어 기능을 제공하고 Si834x 디바이스가 시장에서 가장 유연한 스위치가 될 수 있게 해준다. 진단 기능은 SPI를 이용해 설정, 모니터링, 해제될 수 있으며, 또는 손쉽게 접속할 수 있도록 액티브-로우, 오픈-드레인 인디케이터 핀으로 표시할 수도 있다. 진단에 대한 통신은 절연 장벽에 걸쳐 스위치 제어 신호와는 별도로 이루어진다. 독립된 절연 채널과 즉각적인 오류 모니터링은 최고 수준의 디바이스 신뢰성을 보장하고, 절연 장벽의 반대 편에서 이들 스위치와 해당 부하들의 행위에 대한 세부 정보를 시스템 운영자에게 제공한다.  

 

제품 가격 및 구매 정보

4채널 Si834x 절연형 스마트 스위치의 샘플 및 양산 제품은 컴팩트한 9 x 9mm 크기에 ePAD(exposed center pad)를 가지는 DFN-32 패키지로 현재 공급 중이다. 병렬 인터페이스를 지원하는 Si834x4x 스위치의 가격은 100,000개 주문량을 기준으로 개당 $1.90(USD)이며, SPI를 지원하는 Si834x8x 스위치는 100,000개 기준 시 개당 $2.09이다. 사용자가 시스템 개발을 간소화하고 제품 출시를 앞당길 수 있도록, 실리콘랩스는 병렬 또는 SPIC 인터페이스, 그리고 싱크/소스 출력 옵션으로 Si834x 평가 키트를 제공한다. Si834x에 대한 자세한 정보와 샘플 주문 요청은 silabs.com/isolated-smart-switch 참조.

 

 

# # #

 

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 또한 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.