International News Releases

실리콘랩스, SDR 기술로 SI479XX 자동차용 튜너 제품군 강화

– 점점 더 늘어나는 자동차 SDR 시장의 요구를 충족하도록 튜너의 업계 선도적인 성능과 확장성 확장

 

2019년 8월 7일 – 자동차용 라디오 솔루션 분야 선도 기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 전 세계 모든 디지털 라디오 표준을 하나의 공통 플랫폼으로 지원하고자 하는 자동차 라디오 제조사들의 점점 늘어나는 요구를 충족하기 위해 새롭게 하이브리드 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 튜너를 출시, 자동차용 라디오 튜너 제품군을 확대했다고 밝혔다.

 

새로운 Si479x7 디바이스는 DRM(Digital Radio Mondiale) 표준을 지원하는 실리콘랩스 최초의 자동차용 라디오 튜너이다. Si479x7 튜너는 실리콘랩스의 인기 제품인 글로벌 이글(Global Eagle) 및 듀얼 이글(Dual Eagle) AM/FM 리시버와 디지털 라디오 튜너 제품군의 확장 버전으로서, 똑같이 탁월한 필드 성능과, 싱글-듀얼 튜너 제품들 간의 핀 및 패키지 호환성, 그리고 BOM 비용 이점을 제공한다.  

 

DRM 기능을 지원하는 튜너 신제품 출시와 함께, 실리콘랩스는 고유의 ‘SDR-친화적인’ 기술로 자사의 Si4790x/5x/6x 자동차용 튜너 제품들도 강화하여, 이들 제품을 하이브리드 SDR 튜너로 효과적으로 변모시켰다. 실리콘랩스의 하이브리드 SDR 기술은 MRC(Maximal Ratio Combining), 디지털 AGC(Automatic Gain Control), 디지털 라디오 신속 탐지(Digital Radio Fast Detect), 다이내믹 ZIF(Zero-IF) I/Q 같은 최신 DSP 기반 자동차용 기능들을 포함한다. 이러한 기능들 덕분에 자동차용 라디오 제조사들은 전 세계 디지털 라디오 표준을 하나의 공통 라디오 하드웨어 및 소프트웨어 설계로 지원할 수 있게 됐다. 이처럼 새롭게 추가된 SDR 기반의 유연성 덕분에, OEM과 Tier 1 고객사들은 설계, 품질 인증, 소싱, 재고 비용 부담을 줄이는 것은 물론, 여러 자동차용 라디오 플랫폼을 지원해야 하는 복잡성과 비효율성을 피할 수 있게 됐다.

 

실리콘랩스의 후안 레비야(Juan Revilla) 방송 제품 총괄 매니저는 “하이브리드 SDR 기능을 지원하는 실리콘랩스의 자동차용 튜너는 오늘날 대량 생산 중인 어떠한 자동차용 SDR튜너 제품들보다도 높은 통합 수준과 수신 성능, 그리고 가장 저렴한 BOM 비용을 제공한다”고 밝히고 “첨단 디지털 라디오 기능들을 갖춘 실리콘랩스의 튜너 제품들은 라디오 제조사들이 전 세계 디지털 라디오 표준을 단일 플랫폼 상에서 복조 및 디코딩 하는 제품을 개발할 수 있게 함으로써, 자동차 라디오 설계를 대폭 간소화하고 시스템 비용도 크게 줄일 수 있게 해준다. 이 단일 디지털 라디오 플랫폼은 SDR 기반 설계 접근법을 이용하거나, 튜너-코프로세서 조합을 이용해 구현할 수 있다”고 설명했다.

 

실리콘랩스의 자동차용 튜너 제품군은 동급 최고의 AM/FM 리시버 성능을 지원하는 고집적 단일/듀얼 디바이스 옵션을 포함한다. 이 제품군은 AM, FM, 장파(Long Wave), 단파(Short Wave), 기상 통보 대역(Weather Band), HD 라디오, DAB(Band III), DRM 등을 포함한 모든 방송 라디오 대역을 지원한다. 이 튜너 제품들은 실리콘랩스의 업계 선도적인 RF CMOS 기술을 기반으로 구현되어, 탁월한 자동차용 리시버 성능을 제공한다. 이 튜너의 검증된 혼성 신호, low-IF RF CMOS 설계는 약한 신호 환경에서는 최고의 감도를 제공하며, 강한 신호 환경에서는 탁월한 선택도와 상호변조 내성을 제공한다.

 

DRM표준 소개

디지털 라디오 표준은 차량 내 인포테인먼트의 기본적인 소스로서, 향상된 수신 성능과 더욱 넓은 커버리지, 그리고 CD 같은 오디오 음질을 제공한다. DRM 표준은 AM과 FM/VHF대역에서 동작하는 오늘날의 아날로그 라디오 표준을 대체할 수 있는 고품질 디지털 라디오 기술이다. DRM은 2개의 주파수 대역을 지원한다: DRM30은 최고30MHz까지 동작하며, DRM+는 이보다 높은 300MHz까지 동작한다. DRM30은 인도에서 널리 사용되고 있는데, 인도에서는 100만 대 이상의 차량이 DRM 리시버를 장착하고 있다. DRM+는 러시아와 남아프리카에서 테스트를 진행중이다. HD 라디오와 DAB(Digital Audio Broadcasting)는 각각 미국과 유럽에서 지배적인 표준이다.

 

제품 가격 및 구매 정보

새로운 Si479x7 DRM 하이브리드 SDR 튜너는 현재 샘플과 양산 제품 모두 공급 중이다. 싱글 DRM 하이브리드 SDR 튜너는 55mm2 이하의 보드 면적에 적합하게 48핀, 7 mm x 7 mm QFN 패키지로 제공된다. 듀얼 DRM 튜너는 79mm2 이하의 보드 면적에 맞게 56핀, 8 mm x 8 mm QFN 패키지로 제공된다. 사용자가 제품 개발을 앞당길 수 있도록, 실리콘랩스는 글로벌 이글 및 듀얼 이글 튜너 기반 제품 설계를 위한 방대한 평가 키트를 제공한다. DRM 하이브리드 SDR 튜너 제품과 평가 키트의 가격 및 제품 구매 정보는 지역별 실리콘랩스 대리점에 문의하면 된다. 그 밖에 다른 제품 정보는 silabs.com/globaleagle 참조.

 

 

# # #

 

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 또한 보도자료에 언급된