International News Releases

Silicon Labs利用软件定义无线电技术 提升广受欢迎的Si479xx汽车调谐器系列产品

-新功能提高了调谐器业界领先的性能和可扩展性,以满足不断增长的

汽车SDR市场的需求-

 

中国,北京 - 2019年7月30日 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)为领先的汽车收音机解决方案供应商,日前宣布推出新型数模混合一体化软件定义无线电(SDR)调谐器,扩展其产品组合使得单个通用平台上能支持全球所有数字收音机标准以满足汽车收音机制造商不断增长的需求。新型Si479x7器件是Silicon Labs首款支持Digital Radio Mondiale(DRM)标准的汽车收音机调谐器。Si479x7调谐器是Silicon Labs广受欢迎的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品的扩展,提供同样出色的路试性能、单双调试器兼容的引脚定义和封装、以及物料清单(BOM)成本优势。

 

除了推出新的支持DRM的调谐器,Silicon Labs还通过独特的“SDR-friendly”技术提升了其Si4790x/5x/6x汽车调谐器,有效地将这些器件转换为数模混合一体化SDR调谐器。Silicon Labs的数模混合一体化SDR技术包含多种基于DSP的先进车用功能,例如最大比率合并(MRC)、数字自动增益控制(AGC)、数字收音机快速检测和动态零中频(ZIF) I/Q。这些功能使得汽车收音机制造商能够利用单个通用收音机硬件和软件设计支持全球数字收音机标准。这种额外的灵活性有助于OEM和Tier 1降低设计、认证、采购和库存成本,同时避免了支持多个汽车收音机平台的复杂性和低效率。

 

Silicon Labs广播产品总经理Juan Revilla表示:“具有数模混合一体化SDR功能的Silicon Labs汽车调谐器提供了当今量产汽车中SDR调谐器的最高集成度、接收性能以及最低的BOM成本。我们的调谐器具有先进的数字收音机功能,使得收音机制造商能够开发单一平台来解调和解码全球数字收音机标准,大大简化了汽车收音机设计并降低了系统成本。单个数字收音机平台可以通过基于SDR的设计方法或使用调谐器搭配协处理器设计来实现。”

 

Silicon Labs的汽车调谐器产品组合包括高度集成的单和双调谐器选项,以及一流的AM/FM接收器性能。该产品组合支持所有广播收音机频段,包括AM、FM、长波、短波、气象频段、HD Radio、DAB(Band III)和DRM。这些调谐器基于Silicon Labs业界领先的RF CMOS技术构建,可提供出色的汽车接收器性能。经过验证的调谐器混合信号、低中频RF CMOS设计可在弱信号环境中提供出色的灵敏度,在强信号环境中具有极好的选择性和互调抗扰能力。

 

关于DRM标准

数字收音机标准是车载信息娱乐系统的主要来源,提供更好的接收性能、更大的覆盖范围和媲美CD的音频质量。DRM标准为在AM和FM/VHF频段运行的当前模拟收音机标准提供高质量的数字替代。DRM支持两个频段:DRM30,工作频率高达30 MHz;DRM+,工作频率高达300 MHz。DRM30在印度很流行,其中有超过一百万辆汽车安装了DRM接收器,而俄罗斯和南非正在进行DRM+试运行。HD Radio和DAB分别是美国和欧洲的主要标准。

 

价格与供货

新型Si479x7 DRM数模混合一体化SDR调谐器现已批量上市,可提供样片。单DRM数模混合SDR调谐器采用48引脚、7 mm x 7 mm QFN封装,电路板占用面积小于55 mm2。双DRM调谐器CD采用56引脚、8 mm x 8 mm QFN封装,电路板占用面积小于79 mm2。为加速产品开发,Silicon Labs基于Global Eagle和Dual Eagle调谐器的设计提供了完整的Si479x7评估套件。有关DRM数模混合一体化SDR调谐器产品和评估套件的价格以及订购信息,请联系各地的Silicon Labs销售代表。有关其他产品信息,请访问网站:silabs.com/globaleagle。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

联络信息:

Silicon Labs / Dale Weisman

电话:+1-512-532-5871

E-mail: dale.weisman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com