International Press Releases
ソフトウェア開発キットを活用した、フィリップスHueスマート照明エコシステムが、
Zigbee®ワイヤレス照明スイッチの開発を可能に
シリコン・ラボラトリーズ(Silicon Labs、以下: シリコン・ラボ)と照明製品の世界的企業であるシグニファイ社(旧名: フィリップス・ライティング)は、エコシステム・パートナーがフィリップスHueシステム用のスマート照明スイッチ開発を可能とする、Friends of Hueプログラムの機能強化に共同で取り組むと発表しました。シリコン・ラボは、Friends of Hueプログラムの認定を受けた企業向けに、Zigbeeクラスタ・ライブラリ、各種のソフトウェア・ツール、リファレンス・アプリケーション、技術的な専門知識を提供しています。これにより、フィリップスHueスマート照明システムにスムーズに導入できる照明スイッチ製品の迅速な設計が可能です。フィリップスHueは、スマートフォンやAIスピーカから簡単にコントロールできるスマートLED照明として、急速に普及しています。
サードパーティのベンダーやブランドはFriends of Hueエコシステムを通して、Zigbeeをベースにした優れたスマート照明ソリューションであるフィリップスHueとシームレスに統合できる、相互運用可能な認定スマート照明製品の開発が可能です。シリコン・ラボは、Friends of Hueの主要なパートナーとしてシグニファイと緊密に連携し、Zigbeeクラスタを定義するとともに、これに準拠するソフトウェアを提供します。これらのソフトウェアは、フィリップス Hueアプリを使用した簡単なセットアップや、Hueクラウドを通じたファームウェアのアップデートなど、高度な照明スイッチ機能を実現します。シリコン・ラボのZigbeeソフトウェア開発キットには、Friends of Hue仕様が導入されており、サードパーティ・ベンダーは、フィリップスHueとの統合が保証された認定デバイスを製造できます。
シグニファイでHead of Partnershipsを務めるDuncan McCue氏は、次のように述べています。「スマート照明は誰にでも使えるものであるべきです。そこで重要になるのが、照明スイッチによってスマート照明を簡単にコントロールできることです。パートナー企業はFriends of Hue Switchesプログラムによって、Hueエコシステムとシームレスに統合できる、革新的な照明スイッチを開発できるようになりました。世界中で何百万人もの消費者が、かつてないスマート照明を体験しています。今回、新たにシリコン・ラボと連携してFriends of Hueプログラムを拡張し、Hueエコシステムにバッテリー駆動式の照明スイッチを導入することに成功しました。これはZigbeeテクノロジーをベースにしているため、信頼性と相互運用性が最大限に向上しています」
従来型の壁面スイッチでは、エンドユーザがスマート照明のスイッチをオフにすると、照明の電源が切れるため、アプリや音声コマンド、スケジューラーやセンサを使用してコントロールすることはできませんでした。Friends of Hueスイッチは、Hueスマート照明を常時スタンバイ状態にして、壁面で直接コントロールできるスイッチです。なじみのあるインターフェイスが踏襲されているため、すぐに使えるのも特長です。シリコン・ラボのFriends of Hueソフトウェア開発キット(SDK)では、さまざまなデザインのスマート照明スイッチを設計できるため、フィリップスHueユーザは互換スイッチの選択肢が増えます。
シリコン・ラボでIoT Products、Marketing and Applications担当バイス・プレジデントを務めるMatt Saundersは、次のように述べています。「シリコン・ラボは、メッシュ・ネットワーキング分野で15年以上の実績があり、現在までに2億5,000万を超えるメッシュ・ノードの提供実績があります。当社はZigbeeについて蓄積した専門知識と、クラス最高のソフトウェア、ワイヤレス開発ツールによって、Friends of Hueプログラムを強化します。拡大するFriends of Hueパートナー企業のネットワークと連携して、IoT向けのスマート照明ソリューションを進化させます」
ON WorldでDirector of Researchを務めるMareca Hatler氏は、次のように述べています。「スマート照明によってシンプルで手頃な価格のDIYソリューションが実現し、ホーム・オートメーションが刷新されました。Zigbeeはスマート照明用の主要なIoTテクノロジーとして、スマートホームの採用とイノベーションを推進する役割を担ってきました。Zigbeeは、Amazon、Best Buy、Home Depot、Bed Bath and Beyondなど、主要な消費者向け小売店で販売されているスマートLED電球の80%で使用されています」
Friends of Hueスイッチ・プログラムとシリコン・ラボのZigbee SDKの詳細については、silabs.com/friends-of-hueをご参照ください。
シグニファイ(Signify)社について
Signify社(Euronext:LIGHT)は、プロ仕様、消費者向け、さらにIoT(モノのインターネット)向けの照明製品を製造する、世界有数の企業です。Philips製品、Interactコネクテッド照明システム、データ対応サービスなどを通じてビジネス価値を提供し、家庭、建築物、都市空間に変革をもたらしています。2017年の売上は70億ユーロに達し、従業員数は約32,000人で、70か国に事業を展開しています。照明が持つ可能性を大きく広げ、世界の未来を明るくしていきます。News from Signifyは、Newsroom、Twitter、LinkedInを通じて情報を提供しています。投資家向け情報についてはInvestor Relationsページをご覧ください。
シリコン・ラボラトリーズについて
シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、IoT(モノのインターネット)、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場向けにシリコン、ソフトウェア、及びシステム・ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボは、エレクトロニクス産業の困難な課題を解決し、性能、省エネルギー、コネクティビティ、設計の簡素化の面で大きなメリットをお客さまにご提供します。ソフトウェア及びミックスドシグナル設計の分野で、卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアリング部門を擁することで、シリコン・ラボは製品開発に携わる皆さまに、初期構想から最終製品に至るまでのプロセス改善に必要なツールをご提供します。会社概要・事業内容の詳細はwww.silabs.comをご覧ください。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, Sロゴ, Silicon Laboratoriesロゴ, Silicon Labsロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。
###
報道関係者お問合せ先
ミアキス・アソシエイツ 本田 Eメール: honda@miacis.cc
記事ご掲載時のお問合せ先
シリコン・ラボラトリーズ Y.K.
TEL: 03-5460-2411(代表)
株式会社マクニカ テクスターカンパニー
〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル
Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844
お問合せ: https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/
http://www.tecstar.macnica.co.jp/
以上