International News Releases

실리콘랩스, 업계 최초의 PCIe Gen 5 클럭 및 버퍼 출시

–  Si5332 임의 주파수 클럭 및 Si522xx PCIe 클럭 제품군과 Si532xx PCIe 버퍼 제품군, 업계 최초로 PCIe Gen 5 호환 솔루션 제공

 

2019년 5월 2일 – 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 최신 세대의 PCI 익스프레스(PCIe) 5.0 규격을 상당한 설계 마진으로 충족할 수 있도록 동급 최고의 지터 성능을 제공하는 방대한 타이밍 솔루션 제품군을 출시했다. Si5332 임의 주파수 클럭 제품군은 140fs RMS의 지터 성능으로 PCIe Gen 5 레퍼런스 클럭을 발생하여, PCIe SerDes 성능을 최적화함과 동시에 Gen 5 규격을 여유 있게 충족한다. Si5332 클럭은 PCIe와 범용 주파수의 어떠한 조합도 발생할 수 있어, 광범위한 애플리케이션에 걸쳐 클럭 트리를 통합할 수 있게 해준다.

이와 함께 실리콘랩스는 Si522xx PCIe 클럭 발생기와 Si532xx PCIe 버퍼 제품군도 선보였다. 이들 버퍼 신제품은 2-, 4-, 8-, 12개의 PCIe Gen 1/2/3/4/5 호환 출력 제공이 가능해, 데이터센터 애플리케이션의 매우 다양한 PCIe 엔드포인트를 위한 클럭 신호 생성용으로 이상적이다.

네트워크 인터페이스 카드(NIC), PCIe 버스 확장기, 고성능 컴퓨팅(HPC) 가속기 등의 데이터센터 하드웨어 설계는 점점 더 낮은 전력의 1.5V 또는 1.8V 전원을 사용하면서 전반적인 전력 소모를 줄여나가는 추세다. 1.5 ~ 1.8V 전원으로부터 전력을 공급받는 Si522xx와 Si532xx 디바이스는 업계에서 가장 전력소모가 적은 PCIe 클럭 및 버퍼이다. Si522xx와 Si532xx 출력 드라이버는 실리콘랩스의 검증된 푸시-풀(push-pull) 고속 전류 스티어링 로직(HCSL) 기술을 이용하기 때문에, 정전류 출력 드라이버 기술을 사용하는 기존 PCIe 클럭들이 필요로 하던 외부 터미네이션 저항을 사용할 필요가 없다.

실리콘랩스의 새로운 클럭 제품들은 PCIe Gen 5 커먼 클럭 및 SRNS(Separate Reference No Spread), SRIS(Separate Reference Independent Spread) 아키텍처 모두와 완벽하게 호환된다. PCIe Gen 5 규격은 지터 요구사항이 보다 엄격하지만, 실리콘랩스의 신제품들은 별도의 전원공급 필터 소자를 추가로 사용할 필요가 없으며, 보드 레벨 노이즈가 클럭 지터 성능을 떨어뜨리지 않으면서 PCB 레이아웃을 간소화할 수 있다. 드롭인 방식으로 호환이 가능한 새로운 Si5332, Si522xx, Si532xx 클럭을 이용하면, 보드 설계자들은 기존 PCIe Gen 1/2/3/4 설계를 보다 빠른 PCIe 시리얼 인터페이스인 PCIe Gen 5 로 손쉽게 업그레이드할 수 있다.

실리콘랩스의 타이밍 제품을 총괄하는 제임스 윌슨(James Wilson) 총괄 매니저는 “실리콘랩스는 동급최고의 타이밍 솔루션을 제공함으로써 사용자가 보다 빠른 속도의 PCI 익스프레스 인터페이스로 손쉽게 옮겨갈 수 있도록 하기 위해 최선을 다해 왔다”며, “데이터센터 설계자들은 CPU와 작업부하 가속기, 예컨대 GPU, FPGA, 그밖에 다른 전용 가속기 솔루션들 간의 인터커넥트 속도를 높이기 위해 PCIe Gen 5를 이용할 수 있기를 원한다. 네트워킹, 스토리지, 인공지능(AI) 자원들 사이의 대역폭을 늘리는 것은 데이터센터 업계가 400G 이더넷으로 전환하는데 도움이 될 것이다”고 말했다.

실리콘랩스의 PCI 익스프레스 클럭 지터 툴은 PCIe Gen 5 레퍼런스 클럭 지터를 정확히 측정하는데 필요한 필터들을 포함하도록 업데이트됐다. 이 소프트웨어는 PCIe 클럭 지터 측정을 대폭 간소화하고, PCI-SIG Gen 1/2/3/4/5 커먼 클럭, SRNS, SRIS 규격이 규정한 적정 필터가 사용되고 있는지를 확인해 쉽게 읽을 수 있는 포맷으로 결과를 제공한다. 실리콘랩스는 이처럼 사용하기 편리한 도구를 silabs.com/pcie-learningcenter를 통해 무상으로 제공하고 있다.   

 

제품 가격 및 구매 정보

Si5332 임의 주파수 클럭과 Si522xx PCIe 클럭, 그리고 Si532xx PCIe 버퍼는 현재 샘플 및 양산제품이 공급되고 있으며, 선적까지는 각각 2주와 4주가 걸린다.  제품 가격은 10,000개 수량을 기준으로 다음과 같이 책정된다(단위: USD).

  • Si5332: $4.25(6 출력) ~ $4.90(12 출력)
  • Si522xx: $1.27(2 출력) ~ $2.76(12 출력)
  • Si532xx: $1.40(4 출력) ~ $2.10(12 출력)

 

제품에 대한 평가를 빠르고 간단하게 할 수 있게 해주는 개발 키트도 다음과 같이 구매할 수 있다.

  • Si5332 임의 주파수 클럭용 Si5332-6EX-EVB: $149 (USD MSRP)
  • Si522xx PCIe 클럭용 Si52204-EVB: $140 (USD MSRP)
  • Si532xx PCIe 버퍼용 Si53208-EVB: $175 (USD MSRP)

 

실리콘랩스의 새로운 PCIe 클럭 및 버퍼 제품에 대한 자세한 정보나 샘플, 개발키트 주문은 silabs.com/pcie-learningcenter 참조.

 

 

# # #

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 스마트하고 연결된 세상을 위해 선도적인 반도체, 소프트웨어 및 솔루션을 공급한다. 다양한 수상 실적을 자랑하는 실리콘랩스의 기술들은 사물인터넷(IoT), 인터넷 인프라, 산업 자동화, 컨수머 및 자동차 시장의 미래를 만들어 가고 있다. 세계적 수준의 실리콘랩스 엔지니어링 팀은 성능, 에너지 절약, 커넥티비티, 단순성에 초점을 맞춘 제품 개발에 주력하고 있다. www.silabs.com

 

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: Dale Weisman, +1 512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

뉴스: http://news.silabs.com/

블로그: http://blog.silabs.com/

트위터: http://twitter.com/siliconlabs

링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: 전망적 발표자료

본 보도자료에는 실리콘랩스의 현재 예상을 바탕으로 한 전망적 발표자료가 포함되어 있다. 이들 전망적 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 여러 중요한 요소들은 예상과 달리 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있다. 이들 전망적 진술에서 실리콘랩스의 재정 결과에 영향을 미치고 실제 결과를 다르게 초래할 수 있는 요소들에 대한 정보는 실리콘랩스가 SEC에 제출한 자료 참조. 실리콘랩스는 새로운 정보, 향후 사건 또는 다른 요인의 결과이든 아니든 간에 전망적 진술에 대한 업데이트 및 수정의 의무를 지지 않는다.

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 또한 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.