International News Releases

新型无线平台使能下一代可连接产品扩展物联网应用

-凭借最佳的安全及RF性能,Silicon Labs SoC和软件最优化智能家居和工业物联网应用-

 

中国,北京- 2019年4月23日- Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了下一代Wireless Gecko平台――Series 2,设计旨在使能物联网(IoT)产品更加强大、高效和可靠。基于Wireless Gecko产品组合领先的RF和多协议能力,Series 2提供了业界最广泛且可扩展的物联网连接平台。初期的Series 2产品包括小尺寸SoC器件,具有专用的安全内核和片上无线电,和竞争解决方案相比,其可提供2.5倍无线覆盖范围。

 

物联网开发人员经常面临无线覆盖范围、功耗、尺寸、安全性和成本等产品设计方面的权衡。Series 2无线连接产品组合通过高集成度的SoC选项和可重用软件简化了物联网产品设计,使得RF通信更加可靠且节能。Series 2可帮助开发人员优化系统成本和性能,适用于各种智能家居、商业和工业物联网应用。

 

Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Matt Johnson表示:“随着物联网设备的使用和种类日益增多,开发人员正在寻求灵活的连接解决方案,以便帮助其快速将差异化产品推向市场,同时减少成本,降低设计复杂性。Series 2产品改进了多种设计元素,包括无线性能、软件重用、RF通信可靠性和增强的安全性,以加速物联网的开发、部署和采用。”

 

Silicon Labs公司Series 2的首批产品包括支持多协议、Zigbee®、Thread和Bluetooth®网状网络的EFR32MG21 SoC,以及专用于低功耗蓝牙和蓝牙网状网络的EFR32BG21 SoC。这些SoC是线路供电的物联网产品的理想解决方案,例如网关、集线器、照明、语音助理和智能电表等。

 

Series 2 SoC为开发人员提供了无与伦比的系统设计优势:

  • 最佳的RF性能,+20dBm输出功率和高达+124.5dB链路预算;
  • 强大的无线电,更高的抗干扰性能;
  • 强大的处理能力,采用带有TrustZone技术的80MHz Arm® Cortex®-M33内核;
  • 低活动电流(50.9μA/MHz),满足严格的绿色能源要求,受益于低功耗40nm制造工艺技术;
  • 业界最小的多协议SoC,采用4mm x 4mm QFN封装;
  • 更少的BOM数量和更低的系统成本,较少的匹配元器件,无需片外电感或功率放大器;
  • 灵活的预认证模块,基于EFR32xG21 SoC,计划在第三季度发布。

 

安全设计

EFR32xG21 SoC具有增强的安全功能,使开发人员能够在连接产品中实现强大的安全性:

  • 专用安全内核,可实现比软件技术更快、更低功耗的加密;
  • 真正的随机数生成器,使设备证书密钥不易受到攻击;
  • 安全启动加载,确保固件镜像和无线更新的可靠性;
  • 安全的调试访问控制,有助于OEM防止对最终产品的未授权访问。

 

利用引脚和软件兼容、并带有其他专用安全技术的Wireless Gecko Series 2 SoC和模块,开发人员能够创建具有增强安全功能的下一代互联产品,有助于提高消费者信任度并推动大规模物联网应用。

 

通过Series 2,设计人员可以利用Silicon Labs的Simplicity Studio集成开发环境(IDE)将安全的下一代物联网产品快速推向市场。Simplicity Studio IDE通过各种工具加速产品上市,包括统一的无线开发套件、SDK、能耗分析器、专利网络分析器、应用演示和移动应用程序等。

 

价格与供货

EFR32MG21和EFR32BG21 SoC现已量产并可提供样片,采用紧凑的4mm x 4mm QFN32封装。Wireless Gecko入门套件主板和EFR32xG21无线子板现已上市。有关EFR32xG21 SoC和开发套件的价格,请联系各地Silicon Labs销售代表或授权分销商。欲了解更多信息,请访问:silabs.com/series-2。

 

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

  1. 微信公众号:SiliconLabs
  2. 官方微博:SiliconLabs芯科科技
  3. 中文论坛:SiliconLabs中文论坛

扫描二维码,即刻关注。

微信公众号

官方微博

中文论坛

 

 

 

 

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

# # #

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

 

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

 

 

联络信息:

Silicon Labs / Dale Weisman

电话:+1-512-532-5871

E-mail: dale.weisman@silabs.com

Silicon Labs / 刘怡君

区域市场行销暨传播经理

E-mail: regine.liu@silabs.com

 

华兴万邦 / Sharon Hu

电话:010-51709678-808

E-mail: mhu@1AND7.com