International News Releases

Silicon Labs透過全新並行多重協定SoC重新定義智慧家庭連接

MG26系列SoC現已全面供貨,可為開發人員提供最高性能和人工智慧/機器學習功能

臺北訊-2025年3月4日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦稱「Silicon Labs」,NASDAQ:SLAB) 日前宣佈其MG26系列無線系統單晶片(SoC)現已透過Silicon Labs及經銷通路全面供貨。作為業界迄今最先進、高性能的Matter和並行多重協定解決方案,MG26 SoC的快閃記憶體和RAM容量為Silicon Labs其他多重協定產品的兩倍,並具有先進的人工智慧/機器學習(AI/ML)處理功能和最高安全性,將可支持開發人員設計可因應未來的Matter應用。

Silicon Labs家庭與生活業務部門資深副總裁Jacob Alamat表示:「憑藉MG26,我們不僅為基於電池供電的低功耗智慧家庭應用設立了多重協定無線性能新標準,同時也透過Matter重新定義了物聯網(IoT)連接的未來可能。該系列產品使開發人員能在日益互聯的世界中創建更智慧、更安全、更強大的解決方案。」

Silicon Labs透過其客製化元件製造服務(Custom Part Manufacturing Service,CPMS)進一步強化安全性,是唯一可支持客戶使用自己的Matter裝置認證證書(DAC)客製訂單的Matter SoC產品製造商。透過Silicon Labs支援Matter的SoC將可簡化和加速產品上市,同時防止智慧財產權(IP)遭竊和假冒。

MG26 SoC支援先進的物聯網應用和Matter

MG26 SoC憑藉並行多重協定功能大幅推動了Matter協定的採用,可將LED照明、開關、感測器和門鎖等各種智慧家庭和建築裝置同時整合至Matter和Zigbee網路中。如此將讓使用者可在不同的生態系統中創建包含更多裝置的自動化應用和常式。

此外,MG26使用其嵌入式加速器實現了AI/ML功能,進一步增強了在預測性維護、異常檢測、關鍵字檢測、視覺以及越來越多跨物聯網應用等關鍵任務的性能。為協助開發人員打造能運作於先進物聯網應用的裝置,MG26系列產品並提供以下特性:

  • 採用多核心架構、主核心ARM® Cortex®-M33 CPU實現更高運算能力,並為射頻與安全子系統提供專用核心,有助於為客戶應用釋放出主核心。
  • 相較於MG24系列產品,其快閃記憶體、RAM和GPIO容量都增加了一倍,可以支持物聯網裝置製造商開發先進的邊緣應用,運用更大、更精準的機器學習模型來提高性能。MG26並支援處理更大的機器學習工作負載,如更高解析度的視覺。
  • 嵌入式AI/ML硬體加速功能使機器學習演算法的處理速度提高8倍,與在CPU上運行同樣應用相比功耗僅1/6。Silicon Labs全新的AI/ML開發者指南為開發人員提供了簡便的入門途徑來開始構建新模型,進而運用此處理能力。
  • 透過Silicon LabsSecure Vault™技術和ARM TrustZone技術實現最高安全性,符合所有Matter安全要求。
    • 運用Silicon Labs的客製化元件製造服務,MG26系列產品還可在製造過程中,根據客戶的Matter裝置認證證書(DAC)、安全金鑰和其他功能的需求來進行程式設計,進一步增強其抵禦漏洞的能力。
    • 安全無線(OTA)韌體更新與安全啟動相結合可防止安裝惡意軟體,並進行漏洞修補。
  • 並行多重協定能同時運行Zigbee和Matter over Thread,簡化產品製造商的SKU管理,並為終端使用者提供易用性。
  • 業界領先的射頻性能與能效比:高達+19.5 dBm的發射功率以及領先全球的接收器靈敏度和超低的發送、接收和休眠電流,使電池供電的物聯網裝置具有超長的使用壽命和卓越的無線性能。

為採用Matter協定的設計設立了業界標準

消費者需要安全、可交互操作且易於使用的Matter裝置。將於2025年進入美國市場的奧地利智慧鎖製造商Nuki選擇Silicon Labs作為其最新智慧鎖的Matter標準合作夥伴,以實現可靠、高效的連接。這是Nuki的第一款電子鎖,不僅與歐洲的門鎖相容,並且與美國的鎖閂相容。Silicon Labs支援Matter的SoC使Nuki的智慧鎖能長時間運行,而無需頻繁更換電池,可使用Matter來支援各種無線協定,並確保與家用網路的無縫連接。

Nuki共同創辦人暨創新長Jürgen Pansy表示:「Silicon Labs支援Matter的SoC使我們能向市場推出超精簡型、電池供電、平行支援多通訊協定的裝置。我們的最新創新產品,亦即屢獲殊榮的智慧鎖透過Silicon Labs的硬體來支援Matter via Thread,進而節省了門鎖設計中的能耗和空間,並實現低功耗藍牙(Bluetooth LE)和Wi-Fi等額外連接的整合。」

Silicon Labs引領Matter邁向全面普及之路

MG26自2024年發表後憑藉其卓越功能獲得全球廣泛認可,並榮獲嵌入式計算設計大展(Embedded Computing Design)的展會最佳產品獎、IoT Evolution World的2024年度產品獎和AspenCore全球電子成就獎等業界獎項。

在新裝置類型、更強化的安全性和業界合作推動下,Matter生態系統預計將實現顯著成長。作為Matter協定主要的半導體程式碼貢獻廠商,Silicon Labs很自豪能參與Matter的全面普及。

如需進一步瞭解如何使用Silicon Labs的產品來開發先進、支援Matter和AI/ML的裝置,請瀏覽以下資訊:

訂購或取得更多相關Silicon LabsMG26 SoC之資訊,請參閱此處。

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「Silicon Labs」,NASDAQ:SLAB)是物聯網無線連接領域的開拓者。透過整合式的硬體和軟體平臺、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統,使我們成為建構先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴。Silicon Labs在高性能、低功耗和安全性方面處於業界領導地位,並支援最廣泛的多重協定解決方案。更多資訊請瀏覽網站silabs.com

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

# # #

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw