International News Releases

실리콘랩스, 1마일 이상의 무선 범위와 10년 이상의 배터리 수명을 지원하는 세계 최초의 보안 서브GHz SoC 발표

-- 아마존 사이드워크, mioty, 무선 M-Bus 및 Z-Wave 지원하도록 ‘시리즈 2’ 플랫폼 확장 –

2021년 9월 15일 – 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 고성능이면서 배터리로 구동되는 사물인터넷(IoT) 제품에 대한 전 세계 수요를 충족하기 위해 장거리 RF 성능과 에너지 효율성을 지원하면서 Arm PSA Level 3 보안 인증까지 획득한 세계 최초의 1GHz 이하(sub-GHz) 무선 SoC 신제품을 발표했다.

수상 경력을 자랑하는 실리콘랩스의 시리즈 2 플랫폼을 확장한 새로운 EFR32FG23(FG23) 및 EFR32ZG23(ZG23) 시스템 온 칩(SoC) 솔루션은 아마존 사이드워크(Amazon Sidewalk), mioty, Wireless M-Bus, Z-Wave, 그 밖에 다른 독자적인 IoT 네트워크를 포함하는 첨단 무선 기술과 다양한 변조 방식을 지원하는 유연한 멀티프로토콜 서브 GHz 연결 옵션을 제공한다.

실리콘랩스(Silicon Labs)의 매트 존슨(Matt Johnson) 사장은 “새롭게 진화한 시리즈 2 플랫폼은 도시와 산업, 가정이 보다 효율적이면서 지속적으로 운영되도록 하는 고도의 통합 장거리 무선 연결에 대한 요구를 충족한다”며, "보안과 초저전력 특성을 갖춘 실리콘랩스의 새로운 서브 GHz 솔루션은 무선 통신 커버리지를 약 1마일 이상으로 늘림으로써, 혁신적인 IoT기술로 시장을 주도하기 위해 확장 가능한 고성능 무선 연결을 필요로 하는 개발자에게 보다 강력한 기회를 제공한다”고 말했다.

IoT를 통한 효율성 강화

미국 에너지청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면, 전 세계 에너지 사용량의 60%는 산업 및 상업용으로 소비되고, 주거용 에너지 소비는 21%를 차지한다.

스마트 그리드 기술, 빌딩 및 홈 오토메이션 IoT 시스템은 전 세계 지속 가능성에 긍정적인 영향을 미치며, 에너지 소비를 대폭 줄일 수 있게 한다. 실리콘랩스는 차세대 보안 IoT 제품들의 지속 가능성 및 에너지 효율성에 대한 이니셔티브를 가속화할 수 있도록 FG23 및 ZG23 SoC를 설계했다.

저전력, 긴 통달거리, 보안

새로운 FG23 및 ZG23 무선 SoC 솔루션은 매우 낮은 송신 및 수신 전류 소모(10dBm 송신 시 13.2mA, 920MHz 수신 시 4.2mA)와 동급 최고의 RF 성능(+20dBm 출력 전력과 868MHz에서의 2.4kbps GFSK 수신 감도 -125.3dBm)으로 최적의 조합을 제공함으로써, IoT 엔드 노드가 코인 셀 배터리로 10년 이상 작동하면서 1마일 이상의 무선 범위를 달성할 수 있게 해준다. 또한 이들 SoC는 PSA Level 3 인증된 기술인 시큐어 볼트(Secure Vault™)를 지원하므로, 개발자는 지적 자산(IP), 생태계, 브랜드 신뢰성에 피해를 입힐 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 공격으로부터 IoT 제품을 보호할 수 있다. FG23 및 ZG23 SoC를 이용해 개발자는 스마트 인프라, 검침, 환경 모니터링, 원격 제어 조명, 산업 제어, 전자 가격 표시기(ESL), 빌딩 및 홈 오토메이션 등 광범위한 애플리케이션의 효율과 성능을 향상시키는 IoT 제품을 만들 수 있다.

기타 주요 특징:

• 기존 솔루션보다 40% 더 낮은 BoM을 실현하는 간소화된 싱글 엔디드 RF 매칭

• 폭 넓은 주파수(110 ~ 727MHz 및 742 ~ 970MHz) 및 다양한 변조 기술 지원(FSK, GFSK, OQPSK DSSS, MSK, GMSK 및 OOK)

• LCD, 푸시 버튼 및 저전력 센서를 위한 고급 페리퍼럴 지원

FG23

FG23은 더욱 긴 무선 통신 통달거리와 배터리 전원의 엔드 노드를 필요로 하는 아마존 사이드워크, 산업용 IoT(IIoT), 스마트 시티, 빌딩 및 홈 오토메이션 시장을 겨냥한 제품이다. FG23 무선 SoC 솔루션은 동급 최고의 무선 링크 버짓(-111.2dBm RX @ 920MHz, 50kbps GFSK)을 가능하게 하는 유연한 안테나 다이버시티 기능을 제공한다. 낮은 동작 전류(26µA/MHz) 및 슬립 모드(1.2µA)와 첨단 무선 기술을 결합한 FG23은 배터리로 작동하는 필드 영역 네트워크 노드와 무선 센서, 그리고 접근하기 어려운 위치에 설치된 커넥티드 디바이스에 이상적인 솔루션이다.

ZG23

ZG23은 시큐어 볼트(Secure Vault™)를 추가하여 Z-Wave 무선 기술을 더욱 강화했으며, FG23과 동일한 업계 최고의 RF 및 전력 성능을 제공한다. Z-Wave Long Range 및 메시를 지원하는 ZG23은 엔드 디바이스와 게이트웨이 모두에 최적화된 최초의 SoC이며, 모든 FG23 프로토콜도 지원할 수 있다. ZG23 무선 솔루션은 스마트 홈, 호텔 및 다세대 주택(MDU) 시장을 겨냥한 제품이다. ZG23를 기반으로 오직 Z-Wave만 지원하는 초소형 SiP 모듈(ZGM230S) 역시 개발을 간소화하고 제품 출시 시간을 앞당길 수 있다.

제품 가격 및 구매 정보

5mm x 5mm QFN40과 6mm x 6mm QFN48 패키지로 제공되는 FR32FG23 SoC는 2021년 9월 15일(한국 시간)부터 출하되며, 실리콘랩스 Works With IoT 개발자 컨퍼런스에서 공식 출시된다.

FG23 개발 키트 역시 이날 함께 출하되며, 키트 가격은 $39.99(USD MSRP)부터 시작한다.

EFR32ZG23 SoC, ZGM230S 모듈 및 관련 키트는 2021년 4분기에 출시될 예정이다. 추가 정보는 www.silabs.com/wireless/fg23-zg23 참조.

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 보다 연결된 세상을 위한 보안 및 지능형 무선 기술 분야 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 업계 최고의 에코시스템 및 강력한 지원을 통해 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션 구축을 위한 이상적인 장기 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 개발자가 제품 수명 주기 동안 무선 기술과 관련한 복잡한 과제를 쉽게 해결하고, 산업을 변화시키고 경제를 성장시키며 일상을 개선하는 혁신적인 솔루션을 통해 신속한 출시를 이룰 수 있게 한다. silabs.com

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.