Silicon Laboratories Inc. (NASDAQ: SLAB), Anbieter hochleistungsfähiger Analog-Mixed-Signal-ICs, kündigt seinen Eintritt in den Takt-IC-Markt für Consumer-Anwendungen an: Mit dem branchenweit stabilsten 100%-CMOS-Oszillator steht ein Ersatz für Quarz-Oszillatoren (XOs) in kürzerer Lieferzeit, zu geringeren Kosten sowie mit höherer Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Die neue Si500-Familie deckt im Vergleich zu anderen Oszillatoren für Consumer-Massenapplikationen den größten Frequenzbereich ab und bietet die größte Auswahl differenzieller und Eintakt-Formate, eine geringe Stromaufnahme sowie den geringsten Jitter. Diese Kombination ermöglicht hohe Flexibilität bei Anwendungen wie digitalen Fotokameras, Camcordern, Druckern, PC-Peripherie, LCDs, Servern und Massenspeichern.
Silicon Labs nutzte seine Erfahrung im Bereich jitterarmer, frequenzflexibler Takt-ICs, um einen Baustein zu entwickeln, der quarzbasierte Oszillatoren durch eine komplette Halbleiterlösung ersetzen kann. Damit verringern sich Lieferzeiten von bis zu zwölf auf nun zwei Wochen. Der Si500 erübrigt den Quarz-Resonator, der für jede Frequenz angefertigt und justiert werden muss und ersetzt ihn durch einen Halbleiter-Oszillator mit geringem Phasenrauschen, der in Standard-IC-Prozessen gefertigt wird. Damit kann der Baustein jede beliebige Frequenz von 0,9 bis 200 MHz generieren. Der Si500 wird werkseitig programmiert und sechs mal schneller an Kunden ausgeliefert als herkömmliche Oszillatoren. Hinzu kommt seine höhere Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Da der Si500 im Standard-CMOS-Prozess mit kostengünstigem Gehäuse gefertigt wird, ist er unanfällig gegen Verschmutzungen, die herkömmliche, hermetisch abgeschirmte, mit Keramik- oder Metallgehäuse versehene XOs während der Fertigung beinträchtigen können. Damit steht beim Start-up der Bausteine höchste Zuverlässigkeit und während der Produktlebensdauer garantierte Oszillatorfunktion zur Verfügung. Durch den Wegfall des mechanischen Resonators zur Frequenzgenerierung ist der Si500 auch unanfällig gegen Stoß und Vibration. Der Si500 ist der erste Halbleiter-Oszillator, der differenzielle Taktausgänge (LVPECL, LVDS, HCSL) neben CMOS- und SSTL-Formaten bietet. Kunden profitieren dadurch von mehr Designflexibilität und verbesserter Signalintegrität. Der Si500 unterstützt einen Dual-Output-CMOS-Format-Modus, in dem ein einziger Baustein zwei Ausgangstakte mit der gleichen Frequenz zur Verfügung stellen kann. Damit erübrigen sich externe Taktpuffer.
Mixed-Signal-Analogschaltkreise im Inneren des Oszillators kompensieren automatisch Frequenzabweichungen, die im Betriebstemperaturbereich aufgrund der anfänglichen Frequenzgenauigkeit sowie durch Versorgungsspannungs- und Laständerungen auftreten können. Der Si500 ist der branchenweit erste Halbleiter-Oszillator, der die gleiche Temperaturstabilität wie bei Quarz-Oszillatoren bietet. Die Frequenzstabilität der Baureihe reicht von ±100 bis ±150 ppm, was Kunden einen zuverlässigen Betrieb und einen direkten Austausch quarzbasierter Oszillatoren ermöglicht.
„Takt-ICs und Oszillatoren sind die Grundlage eines jeden elektronischen Systems, und Silicon Labs nutzt seine CMOS-Erfahrung, um diesen Markt zu revolutionieren“, erklärte Dave Bresemann, Vice President bei Silicon Labs. „Der Si500 macht uns zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich, da mithilfe neuester Technologie quarzbasierte Oszillatoren in Consumer-Applikationen überflüssig werden. Mit der Einführung der Si500-Familie bietet Silicon Labs eine große Auswahl an Oszillatoren und Takt-ICs, um die Takt-Anforderungen seiner Kunden vollends zu erfüllen.“
Silicon Labs bietet ein breites Angebot an hochintegrierten und hochleistungsfähigen Timing-Lösungen für die Märkte Datenkommunikation, Telekommunikation, Wireless, Video, Consumer sowie Test- und Messtechnik. Neben der Si500-Familie bietet das Unternehmen auch die Si5xx-Baureihe hochfrequenter, jitterarmer Quarz-Oszillatoren und spannungsgesteuerter Quarz-Oszillatoren. Hinzu kommt die Si53xx-Familie frequenzagiler (Any-Rate) Präzisions-Takt-ICs, die innerhalb kürzester Lieferzeit frequenzflexible Timing-Lösungen bieten. Diese Produkte basieren auf der DSPLL®-Technologie, mit der sich die Lieferzeit verkürzt und hohe Jitter-Performance zur Verfügung steht. Gleichzeitig erübrigt sich damit die komplexe Resonatorfertigung und Feinjustierung. Um die Produktauswahl bei Oszillatoren zu vereinfachen, bietet Silicon Labs unter
www.silabs.com/BuyXO ein web-basiertes Tool, mit dem sich Teilenummern erstellen und Samples anfordern lassen.
Preis und Verfügbarkeit
Der Si500 ist im 4- oder 6-poligen 3,2 mm x 4,0 mm DFN-Gehäuse (Dual Flat No-Lead) lieferbar und kostet bei Abnahme in Einheiten zu 10.000 Stück je nach Frequenz zwischen 0,95 und 2,24 $. Samples des Si500 stehen ab sofort zur Verfügung; die Volumenproduktion beginnt im vierten Quartal 2008.