AUSTIN, Texas – 17. März 2008 – Silicon Laboratories Inc. (NASDAQ: SLAB), ein führender Anbieter von Analog- und Mixed-Signal-ICs, erweitert sein Rundfunk-Audio-Angebot um zwei hochleistungsfähige RDS-Empfänger (Radio Data System).
Damit wird die steigende Nachfrage nach Bausteinen erfüllt, die den RDS-Verkehrsnachrichtenkanal (TMC – Traffic Message Channel) und offene Datenapplikationen (ODA – Open Data Applications) mit statischen GPS-Navigationskarten koppeln, um den Fahrer dynamisch um Verkehrsbehinderungen herum zu leiten. Der Si4706 und Si4749 empfangen RDS-Daten genauer und zuverlässiger und bieten eine hohe Integration und Leistungsfähigkeit für alle Klassen von GPS-Navigationsgeräten, einschließlich tragbarer Navigationsgeräte, GPS-fähiger Mobiltelefone und Kfz-Telematik-systeme.
Der Si4706 und Si4749 verwenden zum Patent angemeldete, digitale Dekodiertechniken und erweitern damit Silicon Labs’ patentierte digitale Low-IF-Architektur um eine höhere Empfängerempfindlichkeit in signalschwachen Umgebungen. Damit wird ein zuverlässigerer Empfang der RDS-Daten und eine ausgezeichnete RDS-Synchronisation gewährleistet. Im Gegensatz zu heutigen portablen Lösungen bieten die Bausteine eine um bis zu 33% höhere RDS-Empfindlichkeit, die bei 8 µV EMF mit 5% Blockfehlerrate (BLER) liegt. Applikationen mit diesen neuen Empfängern empfangen bei größeren Entfernungen vom RDS-Sender die Daten nun wesentlich zuverlässiger. Die Bausteine verringern auch die Dekoder-Fehlerrate (DER) um mehr als das 10-fache gegenüber derzeitigen Lösungen, was eine wesentlich zuverlässigere Aufbereitung der empfangenen RDS-Daten garantiert.
Der Si4706 und Si4749 stellen die RDS-Synchronisierung in allen Signalumgebungen schnell her, halten diese, minimieren dabei die anfängliche Synchronisationszeit und sparen die Zeit ein, die erforderlich ist, um verlorengegangene Verbindungen und Daten wieder aufzubauen bzw. wieder herzustellen. Die Fähigkeit der Bausteine, die RDS-Synchronisation beizubehalten, ist mehr als doppelt so gut als bei der derzeit führenden Technik. Damit bleibt die Synchronisation selbst in Umgebungen bestehen, die mehr als 70% Blockfehlerrate aufweisen. In normalen Signalumgebungen verringern die Bausteine die durchschnittliche Synchronisationszeit auf weniger als 90 ms.
„Silicon Labs hat sich schnell zu einem führenden Anbieter von Empfänger- und Sendetechnik in tragbaren Navigationsgeräten entwickelt,“ so Mark Thompson, General Manager bei Silicon Laboratories. „Der Si4706 und Si4749 bauen diese führende Position weiter aus und dehnen unser Produktangebot auf den Automotive-Markt aus. Durch unsere bewährte, patentierte digitale Architektur, sind wir imstande, hochleistungsfähige Lösungen für den schnell wachsenden Markt der Navigationsgeräte bereitzustellen.“
Die zwei Bausteine bieten für ihren Zielmarkt besondere Leistungsmerkmale: Der Si4706 mit Silicon Labs’ zum Patent angemeldeter Tuned-Resonance-Technologie für integrierte Antennen ermöglicht einen Empfang „ohne Antenne“ und bietet einen Audioausgang für GPS-fähige Mobiltelefone und tragbare Navigationsgeräte. Als Automotive-Companion-Tuner für Kfz-Telematik-Anwendungen ist der Si4749 nach AEC-Q100 qualifiziert und unterstützt alle empfangenen Signalqualitätsmaße für RDS-alternierende Frequenzen (AF), einschließlich RSSI, SNR, angrenzende und alternierende Blöcke, Frequenzabweichungen, Multipfad-Interferenzen und andere proprietäre Informationen. Mit diesem Leistungsmerkmal können Automotive-Tuner AF-Listen schnell erstellen und überwachen, um den Primär-Tuner nahtlos auf den Kanal mit höchster Qualität zu schalten, sobald der Anwender sich von einer Rundfunkzelle zur nächsten bewegt. Vor allem in Europa ist dieses Leistungsmerkmal von Bedeutung, da die Sendeleistung begrenzt ist.
Der Si4706 und Si4749 bieten eine flexible Programmierschnittstelle (API), die minimale Interrupts mit höchster RDS-Datenzuverlässigkeit unterstützt oder alternativ mehrere Interrupts öfters unterstützt, und somit eine detaillierte Erfassung jedes einzelnen RDS-Blocks ermöglicht. Damit kann der Host-Prozessor Strom einsparen oder je nach Kundenwunsch eine RDS-Nachbearbeitung durchführen. Die Bausteine bieten auch Interrupt-Programmierbarkeit für Änderungen am RDS-Block A oder B. Im On-Chip-Pufferspeicher können bis zu 11 volle RDS-Gruppen mit Blockfehlerrate zwischengespeichert werden.
Preis und Verfügbarkeit
Samples des Si4706 und Si4749 sind ab sofort verfügbar. Der Si4706 wird im 20-poligen, 3 mm x 3 mm x 0,55 mm QFN-Gehäuse ausgeliefert und kostet 4,01 $ bei Abnahme in Einheiten zu 10.000 Stück. Der Si4749 wird im 24-poligen, 4 mm x 4 mm QFN-Gehäuse ausgeliefert und kostet 4,33 $ bei Abnahme in Einheiten zu 10.000 Stück. Evaluierungsboards sind zum Preis von 150 $ erhältlich.
RDS und Traffic Message Channel (TMC)
RDS ist ein Datendienst auf dem UKW-Zwischenträger mit 57 kHz Versatz. TMC ist ein national unterstütztes Verkehrsinformationssystem, das über RDS übertragen wird. TMC ist in Europa und den USA sehr etabliert und bietet innerhalb von 30 Sekunden eine Benachrichtigung von Verkehrsbehinderungen über die Endgeräte. Weitere Information über TMC unter: http://www.tmcforum.com/.