International News Releases

Silicon Labs突破性超低功耗Wi-Fi 6和低功耗藍牙5.4模組加速設備部署

全新SiWx917Y模組憑藉全球射頻認證提供隨插即用簡便性

台北訊-2024年12月4日-致力於以安全、智慧無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB) 日前推出SiWx917Y超低功耗Wi-Fi® 6和低功耗藍牙®(Bluetooth® LE) 5.4模組。

作為成功的第二代無線開發平台新產品,SiWx917Y模組旨在協助裝置製造商簡化Wi-Fi 6設備複雜的開發和認證流程。全新SiWx917Y模組能達到突破性的能效,同時可提供強大的無線連接功能、先進的安全性和全功能的應用處理器,能為裝置製造商降低設計挑戰,縮小產品尺寸,降低成本並加速獲利。SiWx917Y模組已通過全球監管標準的預先認證,並配備優化的天線,因此無需再進行冗長的射頻優化和認證流程。

Silicon Labs Wi-Fi解決方案副總裁Irvind Ghai表示:「Wi-Fi技術在物聯網(IoT)領域的應用已取得顯著進展,並創造了令人振奮的創新機會。為協助終端裝置製造商加速發揮其全面潛力,我們開發了預先認證的SiWx917Y Wi-Fi 6模組,透過簡化的解決方案使製造商能輕鬆地將先進的連接技術整合至裝置中,進而可專注於開發實際解決方案的差異化功能,同時降低開發成本。」

相關模組完美適用於各產業之低功耗Wi-Fi應用,包括智慧家庭、建築自動化、醫療保健設備、工業感測器和資產追蹤等。

多功能、高效的SiWx917Y模組提供先進無線連接功能

SiWx917Y模組在精巧的16 mm x 21 mm x 2.3 mm封裝中整合了Wi-Fi 6、低功耗藍牙5.4、ARM Cortex-M4應用處理器、無線網路處理器、大容量記憶體和一套豐富的週邊,其主要特點包括:

  • 具備智慧電源管理的超低功耗Wi-Fi 6連接
  • 具有專用應用處理器和無線處理器的雙核心架構
  • 支援基於Wi-Fi的Matter協議
  • 整合天線、射頻接腳,並通過全球射頻認證
  • 多種配置和運作方式,提供更高的設計彈性

SiWx917Y模組的智慧電源管理支援電流低至20μA的連接睡眠模式,並具有目標喚醒時間(TWT)功能和60秒的保持活動間隔。這使得包括智慧門鎖、恆溫器、智慧攝影機、視訊門鈴和工業感測器等物聯網裝置可擁有長達多年的電池續航時間。整合ARM Cortex-M4處理器、大容量記憶體和週邊更可實現複雜的邊緣處理功能。

該模組支援兩種運行模式:SiWG917Y for SoC(無線MCU)模式使客戶能在模組的ARM Cortex-M4核心中執行所有應用程式碼;SiWN917Y for NCP(網路輔助處理器)模式則使客戶可在單獨的MCU上執行其應用,同時由Wi-Fi模組管理通訊功能。

滿足日益成長的物聯網連接需求

物聯網裝置的爆發性成長推動了對更高效、更安全之Wi-Fi解決方案的需求。隨著由Wi-Fi支援的低功耗物聯網應用每年以高達10億台裝置的速度成長,製造商面臨著整合強大連接功能的要求,同時還需解決能效、安全性和開發便利性等問題,而SiWx917Y模組則可協助因應相關挑戰。

供貨

SiWx917Y模組現已全面供貨。有關Silicon Labs SiWG917Y和SiWN917Y Wi-Fi 6和低功耗藍牙模組之更多資訊請瀏覽此處。

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是物聯網無線連接領域的開拓者。透過整合式的硬體和軟體平臺、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統,使我們成為建構先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴。Silicon Labs在高性能、低功耗和安全性方面處於業界領導地位,並支援最廣泛的多重協定解決方案。更多資訊請瀏覽網站silabs.com

 

 

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

# # #

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw