International News Releases

실리콘랩스, 차세대 연결성 시대를 견인할 시리즈 3 SoC 출시
  • 시리즈 3 시큐어 볼트 기술로 PSA 레벨 4 보안을 최초로 지원
  • SiMG301, CSA의 매터 프로토콜 적합성 준수 플랫폼 인증을 획득한 최초의 제품군 중 하나로 매터 도입 가속화

2025년 10월 13일 – 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 텍사스 오스틴에서 열린 자사의 Works With Summit 행사에서 새로운 시리즈 3(Series 3) 플랫폼의 첫 번째 제품인 SiMG301 및 SiBG301 SoC에 대한 공식 출시 소식을 알렸다. 이들 제품은 SiXG301 제품군의 첫 번째 모델로서, 현재 실리콘랩스와 전 세계 공인 유통 파트너를 통해 공급되고 있다.

시리즈 3는 인텔리전트 엣지 분야에서 실리콘랩스의 리더십을 확장하는 새로운 SoC 플랫폼으로서, 기존의 검증된 시리즈 2 플랫폼을 보완할 뿐만 아니라 이전과는 차원이 다른 연산, 연결성, 통합, 보안 성능을 제공한다. 기기 제조회사는 초저전력 엔드포인트 설계를 위해 입증된 성능의 시리즈 2 플랫폼을 폭넓게 적용할 수 있으며, 보다 까다롭고 기능이 풍부한 설계를 위해서는 새로운 시리즈 3 플랫폼을 기존의 생태계, 도구, 지원 모델을 바꾸지 않고도 손쉽게 도입할 수 있다.

실리콘랩스의 IoT 제품을 총괄하는 로스 사볼치크(Ross Sabolcik) 수석 부사장은 “SiMG301과 SiBG301은 시리즈 3의 연산 및 통합 성능과 함께 세계 최초의 PSA 레벨 4 보안 성능을 바탕으로, 오랜 수명과 뛰어난 보안성을 갖춘 IoT 구현을 위한 강력한 기반을 제공한다”고 밝히고 “SiMG301은 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 매터 프로토콜 적합성 준수 플랫폼 인증(Matter Compliant Platform Certification) 프로그램을 통과한 최초의 제품 중 하나로서, 사전 테스트된 핵심 기능과 명확한 인증 경로 덕분에 고객이 보다 풍부한 기능을 갖춘 매터 인증 제품을 더 빨리 출시할 수 있게 해준다”고 말했다.

시리즈 3 및 SiXG301 제품군의 새로운 특징

첨단 22nm 공정을 기반으로 하는 시리즈 3는 애플리케이션, 무선, 보안 워크로드를 분리하는 멀티코어 아키텍처를 도입하여, 점점 더 확장하는 프로토콜 스택과 엣지에서의 연산 집약적 활용 사례들을 처리하기 위한 여유를 제공한다. SiXG301 제품군은 다음과 같은 제품들로 구성된다:

  • SiMG301 (멀티프로토콜 지원): 지그비(Zigbee®), 블루투스 저에너지(Bluetooth® LE), 스레드 기반 매터(Matter over Thread) 프로토콜을 동시에 지원하며, 스마트 조명 및 그 밖에 다른 매터 중심의 스위치, 센서, 컨트롤러에 이상적이다. LED 프리 드라이버를 통합하고 있어 유선 전원 기반 설계에서 외부 부품, BOM 비용, 보드 공간을 줄여준다.
  • SiBG301 (블루투스 최적화): 시리즈 3의 연산 및 보안 성능을 활용하는 블루투스 저에너지 애플리케이션에 적합하며, 시리즈 2 블루투스 설계로부터 손쉽게 마이그레이션이 가능하다.

두 디바이스 모두 최대 4MByte 플래시와 512kBbyte RAM의 넉넉한 메모리 용량을 제공한다. 또한 이들 제품은 LED 컨트롤러 IC를 위한 실리콘랩스의 PIXELRZ 단일 배선(single-wire) 통신 인터페이스와 낮은 레벨의 일관된 디밍을 가능하게 하는 LED 프리 드라이버를 포함하고 있어, 스마트홈 조명, 스마트빌딩 조명 및 기타 조명 애플리케이션에서 설계를 단순화하고 비용을 줄이며 전력을 효율적으로 공급한다.

매터 기기의 출시 가속화

SiMG301은 CSA의 새로운 매터 프로토콜 적합성 준수 플랫폼 인증 프로그램에 포함된 첫 번째 디바이스들 중 하나이다. 매터 적합성 준수 플랫폼은 핵심적인 매터 기능에 대해 CSA의 인증을 획득한 SDK와 지정된 하드웨어의 조합을 의미한다.

인증된 플랫폼을 기반으로 기기를 구축하면, 기기 제조회사는 사전 검증된 커미셔닝, 네트워킹, 메시지 보안을 통해 최종 제품 인증에 필요한 테스트 수를 크게 줄일 수 있다. 또한 개발팀은 기반 플랫폼을 교체하지 않는 한, CSA의 패스트 트랙(Fast Track) 및 신속 인증 갱신(Rapid Recertification) 프로그램을 활용하여 개발 주기를 단축하고 비용을 절감할 수 있다. 이러한 방식으로 구축된 제품은 DMP(Derived Matter Product)라 불린다.

CSA의 존 해로스(Jon Harros) 글로벌 인증 총괄은 “실리콘랩스는 매터의 초창기 시절부터 얼라이언스의 핵심 기여자이자 신뢰할 수 있는 파트너로서, 강건한 구현과 실제 상호운용성 확보를 주도하며 매터 프로토콜 적합성 준수 플랫폼 인증 프로그램을 탄생시키는 데 중심적 역할을 해왔다”며, “SiMG301이 이 인증 프로그램을 통과한 첫 번째 제품군에 포함되었다는 사실은 이러한 리더십을 잘 보여주며, 기기 제조회사에 검증된 기반을 제공하여 안전하고 풍부한 기능을 갖춘 매터 제품을 더 빠르게 출시할 수 있게 한다”고 말했다.

실리콘랩스의 시리즈 2 MG24 및 MG26 SoC 역시 매터 프로토콜 적합성 준수 플랫폼 인증 프로그램에 포함될 예정이다.

업계를 선도하는 보안: 세계 최초 PSA 레벨 4 인증

보안은 시리즈 3의 근간이다. SiXG301 제품군과 함께 처음 선보이는 시리즈 3 시큐어 볼트(Secure Vault)는 PSA 서티파이드(PSA Certified)가 인정하는 가장 높은 수준의 보안 등급으로서 첨단 물리 공격에 대응할 수 있는 방어 능력을 의미하는 PSA 레벨 4 인증을 세계 최초로 획득했다.

이 인증은 SiMG301 및 SiBG301과 같이, 시리즈 3 시큐어 볼트를 탑재한 실리콘랩스 SoC가 레이저 결함 주입, 사이드 채널 분석, 마이크로 프로빙, 전압 조작에 대한 강건한 방어 능력을 갖췄음을 입증한다. 이는 엣지 보호에 대한 수준을 한층 끌어올릴 뿐 아니라, 점점 더 강화되는 글로벌 규제에도 부합한다. 이번 인증은 독립된 테스트 기관의 평가를 통해 이루어졌다.

실리콘랩스의 시리즈 2 보안 자산을 기반으로 하는 시리즈 3 시큐어 볼트는 더욱 강화된 RoT(root of trust), 수명 주기 제어, 현장에서 장기간 사용되는 제품을 위한 보안 OTA(over-the-air) 업데이트 지원을 포함한다. 실리콘랩스 시큐어 볼트의 기능은 EU의 무선 기기 지침(Radio Equipment Directive, RED) 및 사이버 복원력법(CRA), 미국의 사이버 트러스트 마크(Cyber Trust Mark) 등 새롭게 부상하는 규제들에 대한 적합성 요건을 개발자가 충족할 수 있도록 지원한다.

공급 현황 및 개발자 지원

SiMG301 및 SiBG301은 현재 실리콘랩스와 공인 유통 파트너를 통해 구매 가능하다. 개발자는 평가 키트, 참조 애플리케이션, 매터 개발자 여정(Matter Developer Journey) 가이드(인증 체크리스트 및 실험실 테스트 프로젝트 포함)를 활용하여 제품 개발 및 인증 작업을 가속화할 수 있다.

추가 정보 확인

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB)는 저전력 무선 연결 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 다양한 기기들을 연결하고 일상을 개선하는 임베디드 기술을 개발한다. 최첨단 기술을 세계에서 가장 고도로 통합된 SoC에 결합한 실리콘랩스는 디바이스 제조회사가 첨단 엣지 연결 애플리케이션을 만드는 데 필요한 솔루션, 지원 및 에코시스템을 제공한다. 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 실리콘랩스는 전세계 16개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 스마트 홈, 산업용 IoT(IIoT) 및 스마트 시티 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너이다. 자세한 내용은 www.silabs.com 참조.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

 

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.