International News Releases

Silicon Labs推出BG29:可因應未來微型設備之低功耗藍牙®無線SoC

具有可擴充記憶體和超低功耗特性的超小型BG29為互聯健康裝置的理想選擇

臺北訊-2025年3月13日- – 低功耗無線連接領域的創新領導者Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)今日宣佈推出全新第二代無線開發平台產品BG29系列無線系統單晶片(SoC),旨在為目前最小型的低功耗藍牙(Bluetooth Low Energy)裝置在不影響性能下提供高運算能力和連線性。BG29非常適合目前最精巧低功耗藍牙應用如穿戴式健康和醫療裝置、資產追蹤器和電池供電型感測器。

BG29採用纖巧無引線四方扁平封裝(QFN)和晶圓級晶片封裝(WLCSP),具有大容量記憶體包含可觀的隨機存取記憶體(RAM)和快閃記憶體(FLASH)容量。這些可擴展的儲存資源可支援即時資料處理、複雜演算法執行和高速通訊協定等先進應用。

BG29具有支援寬電壓範圍的DCDC升壓功能、用於精準電池電量監測的庫侖計數器,以及專為PSA 3級設計的Silicon LabsSecure Vault™ High技術,以保護敏感性資料。

滿足互聯醫療保健和醫療裝置不斷變化的需求

智慧醫療裝置正改變著全球的醫療保健,但在不犧牲性能或功耗的情況下打造更小的互聯裝置時,實現微型化仍然是一個主要的發展障礙。BG29則帶來一項重大突破,除整合高性能無線技術、長電池壽命、大記憶體容量和多連接支援等特性,甚至在血糖監測儀這類最小的裝置中也可提供同等性能,這在以前是極具挑戰性的。

Silicon Labs家庭與生活業務部門資深副總裁Jacob Alamat表示:「BG29使開發人員無須再妥協。我們將高連線性和性能與小尺寸和卓越的安全性相結合,使裝置製造商能在微型連接創造記錄。」

BG29將微型產品的可能性推向新高度

全新的BG29系列SoC具有以下主要特性:

  • 佔位面積更小:BG29採用WLCSP和QFN封裝,體積小巧,可為互聯健康、資產追蹤器和建築自動化等各種無線裝置提供業界領先的連線性。WLCSP可用於微型設備,諸如電池供電的感測器、胰島素輸送貼片、一次性連續血糖監測儀(CGM)和其他一次性應用以及智慧植牙等。同時,QFN封裝非常適合不受尺寸限制的裝置類型,諸如脈搏血氧機、門禁管控、工業自動化和心率監測器等。
  • 高儲存容量及運算能力還具備超低功耗:BG29具有1 MB快閃記憶體和256 KB RAM,可為先進、要求嚴苛的應用提供卓越的性能和處理能力,同時確保低功耗。即使在智慧手機連接長時間中斷的情況下,大容量記憶體也能保持資料追蹤。BG29支援可攜式醫療裝置、穿戴式裝置、智慧家庭感測器和資產追蹤器等物聯網(IoT)裝置的低功耗藍牙連接。
  • 整合DCDC升壓和庫侖計數器:BG29整合的DCDC升壓功能為物聯網裝置製造商提供了寬電壓範圍,支援單節鹼性電池、氧化銀電池和鈕扣電池,並縮小了裝置的外形尺寸。整合的庫侖計數器可對可攜式醫療裝置進行精準的電池電量監測,以避免在關鍵健康應用使用期間出現電池耗盡的情況,並增強其他穿戴式裝置的用戶體驗。
  • 業界領先的安全性:具備虛擬安全引擎的 Secure Vault High提供強大的安全功能,透過先進加密、安全金鑰管理和身份驗證保護裝置免受可擴展的本地和遠端軟體和硬體攻擊。

BG29系列產品預計將於今年第三季度全面供貨。

進一步瞭解有關Silicon Lsbs低功耗藍牙解決方案

BG29在更小的SoC中整合了更多的功能,協助裝置製造商建構安全、可靠的設計,以改善生活和患者的治療效果。有關Silicon Labs低功耗藍牙裝置更多資訊,以及客戶如何運用Silicon Labs產品推動互聯健康發展請瀏覽:

關於Silicon Labs

Silicon Labs (亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是低功耗無線連接領域的創新領導者,致力於打造以連接裝置改善生活的嵌入式技術。 Silicon Labs 將尖端技術融入全球整合度最高的系統單晶片( SoC)中,為裝置製造商提供所需的解決方案、支援和生態系統,以建構先進邊緣連接應用。 Silicon Labs 總部位於德州奧斯汀,營運範圍遍及 16 個國家,是智慧家庭、工業物聯網和智慧城市市場中值得信任的創新方案合作夥伴。了解更多請瀏覽www.silabs.com

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司的商標。此文中所有其他產品名稱可能各自屬於相應公司的商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw