International News Releases

Silicon Labs全新第三代無線開發平台打造更智慧、更高效的物聯網

 

第三代元件之人工智慧/機器學習引擎可提升性能100倍以上

Simplicity Studio 6軟體開發套件透過新開發環境將開發人員帶向第三代平台

 

臺北訊-2023年8月23日-致力於以安全、智慧無線連接技術,建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日於第四屆Works With開發者大會推出專為嵌入式物聯網(IoT)裝置打造的全新第三代無線開發平台(Series 3)。隨著向22奈米(nm)製程節點遷移,Silicon Labs全新第三代元件將提供業界領先的運算能力、無線性能和能源效率,以及為晶片建構的最高級別物聯網安全性。同時為協助開發人員與設備製造商簡化和加速產品設計,並推出其開發人員工具套件Simplicity Studio的新版本Simplicity Studio 6,支援包括Silicon Labs第三代平台在內的整個產品組合,使開發人員能運用廣受歡迎的整合式開發環境(IDE),同時為開發人員提供最新工具,以支援其於第二代平台及第三代平台上持續開發。

Silicon Labs執行長Matt Johnson表示:「第三代無線開發平台是為實現更互聯的世界而構建,這個世界需要開發彈性,並將更多智慧推向邊緣。第三代平台不僅滿足開發人員和設備製造商目前的需求,而且是為滿足他們未來10年的需求而打造的。」

第三代無線開發平台將帶來全新的性能、效率和多樣化供應鏈

最初的第一代平台和目前的第二代平台在協助擴大物聯網規模、連接越來越多裝置和開拓新應用方面上持續獲取成功,這主要是因其形成了一個平台,具備許多開發人員可以運用的共性功能,而第三代平台也遵循了同樣的模式。

第三代平台將能因應物聯網持續加速所帶來的挑戰,也就是重要領域的所有物聯網應用中,遠邊緣(far-edge)裝置對更強處理能力的需求,這些重要領域包括但不限於智慧城市和民用基礎設施、商業建築、零售和倉庫、智慧工廠和工業4.0、智慧家庭、個人和臨床醫療保健;以及對越可攜、安全之運算密集型應用需求。第三代平台進一步提升了Silicon Labs領導業界的無線平台:

  • 更安全、更節能:基於Silicon Labs業界領先的Secure Vault™技術——率先獲得PSA 3級認證的安全套件,第三代元件將包括第二代元件中的所有安全功能並進一步強化,使其成為物聯網市場中最安全的平台。透過對關鍵功率點進行專門的改進,第三代平台旨在延長裝置電池續航時間數年。
  • 全新的運算水準:第三代平台將帶來100倍以上的處理能力提升,包括整合人工智慧/機器學習(AI/ML)加速器以用於邊緣裝置,實現將系統處理能力整合到無線系統單晶片(SoC)中。換句話說,在第三代平台中,隨著可編程運算能力的提升,使開發人員可去除佔用空間和增加系統成本的微控制器(MCU)。這將包括支援高性能系統的先進數位和類比週邊設備。
  • 更節能:Silicon Labs在打造專注於電池供電型應用的元件上擁有悠久歷史,在此類應用中,對於在不具備有線電源的情況下能在現場運行長達十年的設備而言,節能至關重要。利用內建的AI/ML引擎,透過ML來優化裝置的電源使用,再加上針對關鍵功率點的專有改良,第三代元件旨在將裝置的電池續航時間延長數年,進而減少電源線,並提高新型物聯網應用的可攜性。
  • 更具擴展性:第三代平台將是唯一覆蓋多種射頻的物聯網平台,具有通用代碼庫,可用於跨主要無線協定的30多種產品,這些無線協定包括、但不限於低功耗藍牙(Bluetooth LE)、Wi-Fi、Wi-SUN、15.4、多協定和專有協定。這將允許開發人員使用一套通用工具來建構應用並對無數裝置進行編程。此外,第三代平台並將支援可延伸、可擴展的記憶體架構,包括對外部快閃記憶體的支援。

遷移至22奈米也將為第三代平台帶來重要的彈性。近年產業相關事件和趨勢為整個半導體供應鏈帶來了壓力,物聯網領域也受到影響。為將因地域問題造成客戶風險和供應中斷的情況降至最低,第三代平台將在多個地區的多家代工廠生產。

Silicon Labs Simplicity Studio 6透過對Visual Studio Code的支援強化開發人員工具

Silicon Labs持續針對客戶之開發人員體驗進行投資,包括文檔、與外部工具供應商的合作,及於現有軟體開發套件(SDK)中整合新外掛程式和擴展功能等。除第三代硬體,今日並發表了Simplicity Studio 6,這是其屢獲殊榮的應用開發和生產效率提升工具的最新版本。Simplicity Studio 6將為其完整產品組合(包括第一代平台和第二代平台)帶來最新開發工具,並為開發人員搭建通往第三代平台的橋樑。

開發人員最常提供的回饋之一,是不希望被鎖定在供應商特定的工具中,而是趨向運用開源社群和協力廠商應用程式來增強開發能力。因此,Simplicity Studio 6最大且最具影響力的變化就是將IDE與生產效率提升工具解耦合。Simplicity Studio 6的推出將支援開發人員使用業界最需要的IDE,而不必被鎖定在供應商特定的IDE中。

Silicon Labs物聯網開發資深產品經理Michael Norman表示:「我們意識到開發並沒有一種放之四海皆準的方法,這就是我們希望為開發人員提供最完整的工具集及對廣泛供應商的支援來進行選擇的原因。我們想提供一個偉大的平台、多種工具和支援,為其排除障礙。」

為實現此目標,Silicon Labs宣佈針對微軟Visual Studio Code進行擴展,這是目前全球最流行的軟體發展工具。此擴展將支援其新的或既有應用程式在Visual Studio Code中進行開發。Silicon Labs擴展工具的公共測試版(Beta release)即日起可在Visual Studio Code Marketplace下載,其可與最新版本的Simplicity Studio 5搭配使用。

此外,作為開發過程中的支援性合作夥伴,Silicon Labs今日並宣佈用於Amazon Sidewalk的擴展版開發人員之旅(Developer Journey)工具及全新的Matter開發之旅(Development Journey)工具。兩者都透過Silicon Labs的強大力量打造,提供利用這兩種技術進行開發所需的工具、文檔、硬體和專家支援。

專為Amazon Sidewalk優化的全新SoC和開發工具加速Sidewalk網路採用

Silicon Labs今日同時於Works With開發者大會上推出專為Amazon Sidewalk優化的全新SoC:SG23和SG28,以及為Amazon Sidewalk開發提供逐步指導和專家建議的一站式開發人員之旅(Developer Journey)工具。憑藉全新元件、開發工具及先前發表的支援Amazon Sidewalk的Silicon Labs Pro Kit專業套件,全面強化了其針對亞馬遜(Amazon)快速成長之網路所打造的完整開發平台。即日起,該系列全新SoC以及其他幾款xG28系列的SoC可透過Silicon Labs及其經銷夥伴全面供貨。

隨時在線(always-on)且由社群驅動的Amazon Sidewalk網路可使用三種不同的射頻:用於設備配置以及連接附近裝置的低功耗藍牙,支援長達一英里連接距離的sub-GHz FSK,以及用於超長距離連接的私有CSS射頻。大多數Amazon Sidewalk終端裝置將支援低功耗藍牙和兩種長距離協定之一:FSK或CSS。SG28包括兩個雙頻段SoC,支援sub-GHz FSK和藍牙低功耗射頻。對於設備製造商來說,SG28雙頻元件透過在單一晶片中整合Sidewalk終端裝置最常用的兩種射頻可協助簡化設備並降低成本。而SG23則可為長距離終端節點裝置提供安全性和強大的sub-GHz鏈路預算。

有鑒於此,Silicon Labs與亞馬遜展開合作創建由Silicon Labs支援的Amazon Sidewalk開發人員之旅。開發人員之旅分為3個階段,共12個步驟,可以指導開發人員完成整個過程,涵蓋從確定目的地區域是否具備Amazon Sidewalk網路覆蓋,一直到裝置部署和對現場裝置的持續支援。整個過程中,透過技術文檔、影片和代碼示例對各個步驟進行說明,並且可選擇邀請Silicon Labs的專家提供支援。Silicon Labs提供了每個步驟所需的所有工具,遵循開發人員之旅進行開發,使設備製造商可為獲得Amazon Web Services和Amazon Sidewalk的認證和許可進行更充分準備。

Silicon Labs Works With開發者大會彙聚最優秀、最傑出的機構和人士針對嵌入式物聯網開發進行討論

上述平台和工具均於Silicon Labs第四屆Works With開發者大會宣佈。本次會議於美國中部時間8月22日至23日(台灣時間8月22日至24日)以全程免費的線上方式舉行,所有會議亦將於首播後不久提供隨選重播服務。2023年的Works With大會涵蓋了從藍牙和Wi-Fi到Matter和低功耗廣域網路(LPWAN)的所有內容,並探索了安全和AI/ML方面的最新進展。不論有興趣參與線上會議者或計畫觀看會議隨選重播,都歡迎註冊報名2023年Works With開發者大會。

 

關於Silicon Labs

Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智慧無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

 

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新資訊、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

# # #

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、 “S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司之商標。其他所有文中所提及之產品名稱可能為其各別持有者之商標。

聯絡資訊:

劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com

王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw